afficher la liste des articles
Fonctions & exemples: Hystérésis artificiel sur comparateur analogique
Nº de référence:

QUESTION:
Comment peut-on modifier la sensibilité d'entrée d'un comparateur analogique ?

REPONSE:
La sortie du comparateur analogique peut être temporisée de manière sélective avec les fonctions "Retard à l'enclenchement" et "Retard au déclenchement". De cette manière, on obtient que la sortie soit activée seulement lorsque la valeur de trigger "Trg" est plus longue que la temporisation à l'enclenchement "TH". Lorsque la sortie est activée celle-ci ne peut être désactivée que lorsque la valeur de trigger est plus longue que la temporisation au déclenchement "TL".
On obtient ainsi un hystérésis artificiel, qui rend l'entrée moins sensible aux fluctuations fugitives.

Exemple :
La figure montre la constitution de ce commutateur.

Projet LOGO! téléchargeable :
Le Download contient le projet LOGO! décrit ci-dessus mettant en œuvre le comparateur analogique. Il a été créé avec LOGO!Soft Comfort V2.

KompHyst.exe ( 27 KB )

Copiez le fichier "KompHyst.exe" dans un répertoire séparé et exécutez-le par double-clic. Le porjet LOGO! est alors automatiquement décompacté. Il est dès lors possible d'ouvrir le projet avec LOGO!Soft Comfort V2, et de l'utiliser.

 ID contribution:6060228   Date:2000-12-12 
Cette contribution...m´a aidéne m´a pas aidé                                 
related links
Comment peut-on comparer 2 valeur ...
Réalisation d'un groupe de bouto ...
COMOS Platform Fonctions de base
Manual Collection de COMOS 9.2
SIMOTION SCOUT