Beitragsliste anzeigen
WinCC (TIA Portal) -- Entwicklungsumgebung einrichten -- Betriebssystem installieren / einrichten
Warum erscheinen andere WinCC-Stationen nicht unter der Netzwerkumgebung am Windows 7 oder Windows Server 2008 PC?
Welche SIMATIC Software lässt sich unter 64-bit Betriebssystemen installieren?
Was sind die Voraussetzungen in einem Windows Netzwerk für den Betrieb von SIMATIC WinCC?
Wie können in WinCC V7.0 SP2/WinCC (TIA Portal) unter Windows 7 oder Windows Server 2008 Tastenkombinationen gesperrt werden?
WinCC (TIA Portal) -- HMI Projektierung erstellen -- Projektierung laden und testen
Warum funktioniert die Kommunikation zwischen WinCC Professional Runtime und S7-1200 nicht?
Warum erscheinen andere WinCC-Stationen nicht unter der Netzwerkumgebung am Windows 7 oder Windows Server 2008 PC?
Wie kann eine WinCC (TIA Portal) Projektierung über MPI/PROFIBUS auf ein Bediengerät übertragen werden?
Wie wird für WinCC Runtime Advanced V11 der Autostart auf Windows 7 Embedded konfiguriert?
Wie kann eine WinCC (TIA Portal) Projektierung über Ethernet auf ein Bediengerät übertragen werden?
Wie kann mit WinCC Engineering V11 eine HMI Projektierung ohne Projektierungssoftware auf ein Bediengerät übertragen werden (Pack&Go)?
WinCC -- Entwicklungsumgebung einrichten -- Betriebssystem installieren / einrichten
Warum erscheinen andere WinCC-Stationen nicht unter der Netzwerkumgebung am Windows 7 oder Windows Server 2008 PC?
Warum sollen die Sicherheitsupdates KB2467174, KB2467175, KB2465361, KB2465367 von Microsoft nicht bei WinCC, PCS 7, WinCC Professional V11 installiert werden?
Was ist beim Einsatz von WinCC innerhalb einer Domäne zu beachten?
Welche Microsoft Patches ("Sicherheitsupdates" und "Wichtige Updates") sind bei SIMATIC WinCC auf Verträglichkeit getestet?
Was müssen Sie beim Einsatz von WinCC mit OEM Betriebssystemen beachten?
Wie kann ich das SP3 von Microsoft Windows XP deinstallieren?
Detaillierte Informationen über die installierte Microsoft Windows-Variante
Warum kann der WinCC-Uniclient das Projekt vom Server nicht öffnen?
Welche Einschränkungen gelten für die Vergabe des Rechnernamens für WinCC?
USB-Stick vom Betriebssystem abmelden
Wie kann ich verhindern, dass der Microsoft Windows Explorer geöffnet wird, sobald ich einen USB-Stick an meinen Rechner anschließe bzw. eine CD/DVD in ein Laufwerk einlege?
Wie kann die Funktion "Autoplay" beim Einlegen einer CD/DVD bzw. Anschluss eines USB-Gerätes verhindert werden?
Warum erscheinen andere WinCC-Stationen nicht unter der Netzwerkumgebung am Windows 7 oder Windows Server 2008 PC?
Bestellnummer:

Beschreibung
Die Firewall in Windows 7 und Windows Server 2008 setzt die Regeln um, die durch die Netzwerkstandorttypen vorgegeben werden. Deshalb werden bestimmte Arten des Netzwerkverkehrs blockiert, wenn Sie den Netzwerkstandorttyp "Öffentlichen" konfiguriert haben.

Netzwerkstandorttyp - Öffentlich
Dieser Netzwerkstandorttyp sollte verwendet werden, wenn der Computer mit einem Netzwerk verbunden ist, das eine direkte Verbindung mit dem Internet hat, zum Beispiel Internetcafé oder Hotel. Er bietet den höchsten Schutz und verhindert, dass der Computer für andere Computer im Netzwerk sichtbar ist. Die Netzwerkerkennung und alle Datei- und Druckerfreigaben sind deaktiviert.

Netzwerkstandorttyp - Privat
Dieser Netzwerkstandorttyp sollte verwendet werden, wenn ein Computer sich in einem privaten Netzwerk befindet, das vom Internet geschützt ist und nur bekannte und vertrauenswürdige Computer umfasst. Die Netzwerkerkennung ist aktiviert und alle Datei- und Druckerfreigaben sind deaktiviert. Bei diesem Netzwerkstandorttyp ist Ihr Computer für andere Computer in diesem Netzwerk sichtbar.

Wenn Sie den Netzwerkstandorttyp "Privat" bei Ihren WinCC Stationen verwenden, können Sie diese Stationen in der Netzwerkumgebung von Windows 7 und Windows Server 2008 sehen. Verwenden Sie den Netzwerkstandorttyp "Privat" für WinCC Server Client Kommunikation und um einen Projekttransfer von Ihrer WinCC-Station zum WinCC-Zielserver durchzuführen.

Im folgendem Dokument erfahren Sie, wie Sie den Netzwerkstandorttyp von "Öffentlich" nach "Private" ändern.

WinCC_Win7_Win_2008_Network_Settings_de.pdf ( 1483 KB )

Hinweis zur Security
Vorsicht
Die in diesem Beitrag beschriebenen Funktionen und Lösungen beschränken sich überwiegend auf die Realisierung der Automatisierungsaufgabe. Bitte beachten Sie darüber hinaus, dass bei Vernetzung Ihrer Anlage mit anderen Anlagenteilen, dem Unternehmensnetz oder dem Internet entsprechende Schutzmaßnahmen im Rahmen von Industrial Security zu ergreifen sind. Weitere Informationen dazu finden Sie unter der Beitrags-ID 50203404.

 Beitrags-ID:60501887   Datum:2012-05-09 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour