|
Descripción A partir del S7-PLCSIM V5.4 + SP3 se pueden simular de manera simultánea varias CPUs SIMATIC S7-300/400 dentro de un proyecto de STEP 7 y crear una comunicación entre dichas CPUs. Para realizar la comunicación se soportan los siguientes bloques de comunicación:
- SFB8 "USEND"
- SFB9 "URCV"
- SFB12 "BSEND"
- SFB13 "BRCV"
- SFB15 "PUT"
- SFB14 "GET"
- SFB19 "START"
- SFB 20 "STOP"
- SFB 22 "STATUS"
- SFB 23 "USTATUS"
Indicación
Durante la comunicación pueden aparece limitaciones en el comportamiento temporal debido a que el S7-PLCSIM no funciona en tiempo real.
El proyecto ejemplo disponible como descarga en este FAQ muestra la posibilidad de simular una conexión de comunicación entre 2 controladores SIMATIC S7-400. La siguiente tabla 01 contiene el procedimiento para poder simular esta conexión:
| Nº |
Procedimiento |
| 1 |
Seleccione la estación "station_1" en la navegación del proyecto y abra el S7-PLCSIM desde la opción del menú "Online -> Simulación -> Iniciar" o desde la barra del menú mediante el icono "Iniciar simulación". El diálogo se abre con la primera CPU simulada y el número de instancia "S7-PLCSIM1". |
| 2 |
En el diálogo "Carga ampliada", seleccione ahora el ajuste "PLCSIM V5.x" con el tipo "PN/IE" como "Interfaz PG/PC" y cargue el programa. |
| 3 |
Configure la estación "station_1" en el PLCSIM tal y como se muestra en la figura 01.

Figura 01
Cambie ahora en la subventana "CPU" del S7-PLCSIM del modo de funcionamiento "STOP" al modo de funcionamiento "RUN-P". A través de la opción del menú "Insertar" se pueden cargar las subventanas para las entradas, salidas, marcas, etc., para observar y controlar el programa. |
| 4 |
Repita ahora el paso 1 para la estación "station_2" y cargue el programa correspondiente. |
| 5 |
Configure la estación "station_2" en el PLCSIM tal y como se muestra en la figura 02.

Figura 02
|
| 6 |
El contador Z1 se controla en el S7-PLCSIM1 con ayuda del EB2 (simulación para la estación 1) y su valor de contaje se transfiere a la AW1 en el S7-PLCSIM2 (simulación para la estación 2). |
Tabla 01
Descarga
La descarga adjunta "S7_PLCSIM_COM_V11" contiene un proyecto de STEP 7 V11 con el programa de comunicación arriba descrito. Copie el archivo "S7_PLCSIM_COM_V11.zip" en una carpeta independiente y arránquelo haciendo doble clic sobre él. Ahora se descomprimen los archivos del proyecto. A continuación ya se puede abrir y elaborar el proyecto con el programa STEP 7.
S7_PLCSIM_COM_V11.zip ( 1994 KB )
Entorno de creación
Las imágenes y descargas de este FAQ se han creado con SIMATIC STEP 7 Professional V11 + SP2 y SIMATIC S7-PLCSIM V5.4 + SP5.
|