Beitragsliste anzeigen
ProTool -- HMI Projektierung erstellen -- Bild erstellen
Überschriften bei OP3-Bildern in ProTool V5.2 /SP2 projektieren
Programmieren der Funktion "Bit_setzen" beim Drücken einer Taste bei windowsbasierten Geräten
Bildwechsel am TP170A als Variablenfunktion
CPU-Funktionen für S7-300 bei OP7/OP17
Eingabe einer S5TIME" -Variablen in ProTool/Pro für die Versorgung eines Timers in der SIMATIC-Steuerung
Darstellung einer S5TIME"-Variablen aus einer SIMATIC-Steuerung mit ProTool/Pro
Projektieren der TAB-Reihenfolge in ProTool
Nachträgliches Einfügen von Bildern in die Projektierung
Grauschleier in der OP-Darstellung von Bitmap-Grafiken
Beschreibung des Default-Namens "PIC_xx" für ein ProTool/Pro Bild
Kann man im Meldebild auch Funktionstasten programmieren?
Sonder- und Sprachabhängige-Zeichen
Wie kann ich unbekannte ActiveX-Objekte auf einem PC registrieren und dann in ProTool/Pro einbinden?
Notwendige Einstellungen für die Verwendung der ProTool-Funktion "Programm_Starten"
Hilfetexte zu einem bestimmten Bildobjekt auf einem Touch Panel anzeigen
Wie können auf einem Bediengerät bestimmte Einträge der Systemsteuerung (Control Panel) direkt aus der Runtime gestartet werden?
Wie kann beim Mobile Panel 170 die Funktion "Putzbild" zum Säubern des Touchscreen realisiert werden?
Wie wird eine Bildanwahl an einem Zeilen- bzw. Grafik-Bediengerät über den Steuerungsauftrag 51 projektiert?
Wie wird eine Bildanwahl an einem Windows-basierten Bediengerät über den Steuerungsauftrag 51 projektiert?
Wie kann eine Bildanwahl an einem OP3 über die Steuerung durchgeführt werden?
Wie kann die Bildanwahl an einem Windows-basierten Bediengerät über die Steuerung durchgeführt werden, ohne einen Steuerungsauftrag zu verwenden?
Wie kann die Bildanwahl an einem Windows-basierten Bediengerät mittels Eingabe einer Bildnummer durchgeführt werden?
Wie kann bei einer Analoganzeige die Anzeige für den Gefahr- und Warnbereich farbig dargestellt werden?
Wie kann die Reaktionszeit - bei Ausführung eines Bildwechsels über die Steuerung - optimiert werden?
Wie können auf Panels -auf denen das Status/Steuern-Objekt nicht zur Verfügung steht- Variablen beobachtet und gesteuert werden?
Projektieren der TAB-Reihenfolge in ProTool
Bestellnummer:

FRAGE:
Wie kann ich die TAB-Reihenfolge in ProTool bearbeiten?

ANTWORT:
Zum Bearbeiten der TAB-Reihenfolge müssen Sie in einen speziellen Modus wechseln. Klicken Sie dazu auf "Bearbeiten > TAB - Reihenfolge". In diesem Modus ist an den bedienbaren Bildobjekten links oben eine Zahl eingeblendet, die die TAB-Reihenfolge-Nummer darstellt.
Um eine neue Reihenfolge der Objekte festzulegen (beginnend mit der Zahl 1), gehen Sie bitte wie folgt vor:

  1. Klicken Sie in das Bildobjekt, das neu die Nummer 1 tragen soll. Legen Sie anschließend die weitere Nummernfolge fest, in dem Sie nacheinander in die Bildobjekte klicken.
  2. Wenn Sie die TAB-Reihenfolge korrigieren und bei einem anderen Bildobjekt mit 1 beginnen möchten, dann halten Sie die Taste "Shift" gedrückt und klicken auf das entsprechende Bildobjekt.
  3. Haben Sie alle Nummern vergeben, dann beenden Sie den TAB-Reihenfolge-Modus mit "Esc".

Wollen Sie nicht mir der Zahl 1 beginnen, so gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

  1. Wechseln Sie in den TAB-Reihenfolge-Modus (Gehen Sie dabei wie oben beschrieben vor).
  2. Legen Sie Ihre "Startnummer" (ungleich 1) fest, indem Sie die Taste "Strg" drücken und in das Bildobjekt mit der gewünschten Nummer klicken.
    Beispiel:
    Haben Sie in das Feld mit der Nummer 5 geklickt, so ist dies Ihre Startnummer..
  3. Lassen Sie die Taste "Strg" wieder los.
  4. Legen Sie die folgenden Nummern nacheinander durch Klicken in die gewünschten Bildobjekte fest.
  5. Haben Sie alle Nummern vergeben, dann beenden Sie den Tab-Reihenfolge-Modus mit "Esc".

 Beitrags-ID:6034130   Datum:2000-12-04 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour