PREGUNTA:
¿Cómo se puede elaborar la secuencia TAB en
ProTool?
RESPUESTA:
Para elaborar la secuencia TAB hay que cambiar a un modo
especial. Hay que hacer click sobre "Edición ->
Secuencia TAB". En este modo, se indica un número en los
objetos imagen manejados situados arriba a la izquierda, el cual
representa el número de dicha secuencia TAB.
Para fijar una nueva secuencia para los objetos (empezando con el
número 1) hay que proceder de la siguiente forma:
- Se hace click sobre el objeto imagen que debe tener asignado el
número 1. A continuación hay que determinar la
siguiente secuencia de números, para lo cual hay que ir
haciendo click sobre los siguiente objetos imagen.
- Cuando se corrige la secuencia TAB y se quiere empezar con un
"1" en otro objeto imagen, hay que mantener presionada la tecla
"SHIFT" y hacer click sobre el objeto correspondiente.
- Cuando se han asignado todos los números se cierra el
modo de secuencia TAB con la tecla ESC.
Si no se quiere empezar con el número 1 hay que proceder
de la siguiente forma:
- Hay que activar el modo de secuencia TAB (se procede de igual
forma tal como se ha descrito anteriormente).
- Ahora se fija el "número de inicio" (distinto de
1), para lo cual hay que presionar la tecla "STRG" y hacer
click sobre el objeto imagen con el número deseado.
Ejemplo:
Si se hace click en el campo con número 5, éste es el
número de inicio.
- Se suelta la tecla "STRG".
- Ahora se van determinando los siguientes números uno
detrás de otro, haciendo click sobre los objetos imagen
correspondientes.
- Una vez que se han asignado todos los números, se cierra
el modo de secuencia TAB con la tecla ESC.
|