|
Die BIOS-Updates beinhalten jeweils die Änderungen der früheren Versionen, aufgeführt in den Infotexten.
Beachten Sie vor bzw. während der Installation des BIOS-Updates unbedingt folgende Punkte
- Verwenden Sie möglichst den aktuellen BIOS-Stand (Current release version).
Die Verwendung eines alten BIOS auf einer neuen PC-Plattform kann zu Fehlverhalten führen.
- Der USB-Stick bzw. das USB Diskettenlaufwerk muss als erstes Laufwerk in der Bootreihenfolge stehen.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung nicht unterbrochen wird!
- Schalten Sie das Gerät während des Update-Vorgangs unter keinen Umständen aus!
- Unterbrechen Sie den Update-Vorgang unter keinen Umständen!
Das Nichtbeachten der vorgenannten Punkte kann zu irreparablen Schäden an Ihrem PC führen!
Hinweis Eine Anleitung, wie Sie das BIOS-Update durchführen, entnehmen Sie bitte der Datei "Update.txt" aus dem ZIP-File.

Nach dem BIOS-Update muss das System in einen definierten Grundzustand gebracht werden, gehen Sie wie folgt vor:
- Starten Sie das BIOS Setup mit der F2-Taste.
- Laden Sie die BIOS-default-configuration mit der F9-Taste (Setup Defaults) oder per BIOS-Setup Kommando "Get Default Values" der Exit Maske.
- Sichern Sie die Einstellungen mit dem BIOS-Setup Kommando "Save Change & Exit" oder mit der F10-Taste "Save configuration changes and exit".
Zum Erhalt des BIOS-Updates wenden Sie sich bitte an den Technical Support unter:
Internet: http://support.automation.siemens.com
|