afficher la liste des articles
Microbox -- Montage et paramétrage du matériel -- Configuration d'appareils
Comment déterminer la valeur du "Write-Endurance-Classe" lors de la mise en œuvre de disques SSD Solid-State Drives avec les PC’s SIMATIC ?
Comment obtenir des temps de conversion plus courts grâce à l'optimisation du traitement des entrées et sorties analogiques des cartes d'interface PC IO ?
Comment configurer le PC Microbox 420 ainsi que le Panel PC 477 pour une utilisation avec WinAC RTX 2005?
Microbox PC 420: Comment modifier durablement la configuration du clavier, lorsque Windows XPe travaille sur une Flash-Card ?
Comment la SRAM peut être lue ou écrite sous RMOS?
Comment les LEDs du Microbox peuvent être allumées/éteintes sous RMOS3 V3.3?
Panel PC -- Montage et paramétrage matériel -- Configurations d'appareils
Comment déterminer la valeur du "Write-Endurance-Classe" lors de la mise en œuvre de disques SSD Solid-State Drives avec les PC’s SIMATIC ?
Comment restaurer le système RAID sur les Box PC 627B, 827B et Panel PC 677B sans mise en œuvre additionnelle ?
Quels sont les slots PCI dans les PC SIMATIC qui utilisent des lignes d’interruptions exclusives – et qui ne peuvent pas être partagées avec d’autres appareils PCI ?
Comment supprimer les écarts après calibrage de l'écran tactile sur un Panel PC du type SIMATIC 670/870 ?
Pourquoi le Box/Panel PC 620 V2 ne démarre pas après un changement de la batterie de sauvegarde
Comment exécuter un BIOS Recovery sur un Panel PC IL 77 ?
Pourquoi ne peut on pas utiliser une clavier USB dans la console de restauration sur un panel PC 577/IL77 sous Windows XP SP2?
Configuration de Panel PC, pour qu'après une interruption d'alimentation, le PC redémarre immédiatement ?
Comment régler les lignes d'interruption PCI dans le Setup du BIOS ?
Comment peut-on influencer l'affectation des interruptiosn dans un PC Simatic et le contrôler dans les informations système sous Windows 2000/XP ?
Comment adapter la taille de l'OSK (OnSreenKeyboard) à la résolution courante de l'écran ?
A quoi doit on faire attention avant d'installer un nouveau matériel dans un SIMATIC Panel PC ?
Comment raccorder un moniteur externe en mode Dual Display sur un Panel PC 877/870V2 ?
Comment raccorder un moniteur externe en mode Dual Display ou en mode Extended Display sur un Panel PC 677 ?
Comment raccorder un moniteur externe en mode Dual Display sur un Panel PC IL 77 ?
Comment déterminer la valeur du "Write-Endurance-Classe" lors de la mise en œuvre de disques SSD Solid-State Drives avec les PC’s SIMATIC ?
Nº de référence:

Explication
Avec les PC’s SIMATIC, deux types de disques SSD différents sont proposés (Standard et Haute performance). Ceux-ci diffèrent nettement sur la valeur de leur caractéristique Write-Endurance (nombre maximal de cycles d’écritures/d’effacements autorisés).
Pour estimer la classe d’endurance qui sera nécessaire,  il est important de savoir combien de données devront être écrites par l’application réelle sur la mémoire de masse SSD. Ainsi, il est important de déterminer la valeur du nombre de données écrites par jour (GByte/jour).

Remarque
Cette article est valable pour les disques SSD standards de 80 GByte (Intel Solid-State Drive 320 Series) utilisés sur les PC’s SIMATIC.

Instruction
Pour déterminer la valeur du nombre de données écrites par jour (GByte/jour), veuillez suivre les instructions suivantes :
 

Nr.

Manipulation

1

Téléchargez le logiciel “Intel® Solid-State Drive Toolbox” à l’aide du lien suivant.
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=18455

2

Installez le logiciel „Intel® Solid-State Drive Toolbox“ sur l’ordinateur sur lequel le disque SSD et votre application seront installés.

3

Démarrez après son installation le logiciel «Intel® "Solid-State Drive Toolbox » sous "Démarrer > Programmes > Intel > Intel(R) Solid-State Drive Toolbox > Intel SSD Toolbox".

4

Sur la page de démarrage du logiciel, cliquez sur le disque SSD avec lequel vous désirez travailler. Si plusieurs lecteurs sont montés dans votre système, vous pouvez afficher les lecteurs à l’aide des flèches vers la gauche ou la droite et ainsi sélectionner celui que vous désirez.

5

Cliquez sur le bouton "SMART-Data" afin de lire les valeurs des "SMART-Data".

6

Lisez la valeur "Total LBA Written" et "Power-On Hours Count" et notez ces deux valeurs comme valeurs de départ.

Total LBA Written


Figure 01

Power-On Hours Count


Figure 02

7

Démarrez votre application et laissez fonctionner plusieurs journées types pour déterminer le volume de données écrites.

8

Lisez de nouveau les deux valeurs "Total LBA Written" et "Power-On Hours Count" après quelques jours et notez les valeurs comme valeurs finales.

9

Le volume d’écritures en "GByte/jour" peut alors être calculé à l’aide de „Total LBA Written“ et „Power-On Hours Count“ provenant des SMART-Data avec la formule suivante :

((TLBAend - TLBAstart) / (POHend - POHstart))x24=GByte/jour

Explication de la formule
TLBAend: Total LBA Written valeur finale en GB
TLBAstart: Total LBA Written valeur de départ en GB
POHend: Power-On Hours Count valeur finale en heures
POHstart: Power-On Hours Count valeur de départ en heures

10

A l’aide de la valeur calculée en GByte/jour, vous pourrez sélectionner, à l’aide de la feuille de calcul téléchargée, le disque SSD recommandé pour votre application.

Tableau 01

Informations supplémentaires
Vous trouverez des informations sur le logiciel "Intel Solid-State Drive Toolbox" à l’aide du lien suivant Lien.

Vous trouverez des informations sur les disques SSD recommandés sur la feuille de calcul disponible dans l’article-ID: 59804207.

 ID contribution:59764410   Date:2012-07-03