Mostrar lista de artículos
WinCC (TIA Portal) -- Crear configuración HMI -- Working with alarms
¿Cómo se puede visualizar en un panel SIMATIC el búfer de diagnóstico de una CPU SIMATIC con servidor web integrado?
¿Cómo se pueden acusar los avisos de alarma a partir del WinCC Runtime Professional V11?
S7-300 CPU 31x -- Configuración y programación de la comunicación -- Configuración interfase PROFINET
¿Cómo se puede visualizar en un panel SIMATIC el búfer de diagnóstico de una CPU SIMATIC con servidor web integrado?
¿Qué "local_device_id" se parametriza para establecer una conexión con el FB65 "TCON" para la comunicación abierta a través de Industrial Ethernet?
¿Cómo se resetean la dirección IP y el nombre de un equipo I-Device?
Por qué se muestra el aviso "La página no está disponible" en el buscador Web, si se llama por ejemplo a la página HTML "Topología" para leer dicha topología a través del servidor Web de la CPU?
¿Cómo se activa la función "Comunicación OCM priorizada" para mejorar el rendimiento de la comunicación OP?
¿Qué se ha de tener en cuenta en la parametrización del tiempo de respuesta de la supervisión cuando se ha creado una redundancia en anillo con el protocolo de redundancia de medio (Media Redundancy Protocol)?
¿Qué CPU se puede utilizar como PROFINET I-Device?
¿Qué hay que tener en cuenta en el acceso remoto a un equipo SIMATIC S7 utilizando STEP 7, a través de Internet?
¿Cómo se puede leer la topología actual del sistema PROFINET IO conectado, en el programa de usuario de una CPU del S7-300 o del S7-400 con interfase PN integrada?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de PROFINET, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de Industrial Ethernet, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Qué diferencias existen en la configuración de los enlaces S7?
¿Con qué ajustes está accesible el servidor WEB de la CPU, a través de un PC con una segunda tarjeta de red, a pesar de que el servidor Proxy esté ajustado?
¿Se puede utilizar una CPU S7 317-2 PN/DP en lugar de una CPU S7 315-2 PN/DP configurada en el software iMap?
¿Cómo se pueden leer datos de forma consistente de un esclavo DP normalizado / dispositivo PROFINET IO, y escribirlos de la misma forma en otro esclavo DP normalizado / dispositivo PROFINET IO?
¿Qué se puede hacer cuando aparecen errores esporádicos de comunicación en una interfase PROFINET del S7-300, CPU 31x-2 PN/DP?
¿De qué librería se extraen los FBs de comunicación?
¿Qué coincidencias o diferencias existen entre los enlaces de configuración configurados y la comunicación Ethernet abierta?
¿Qué diferencias existen en la asignación de las direcciones MAC?
S7-400 CPU 41x -- Configuración y programación de la comunicación -- Configurar interfase PROFINET
¿Por qué aparece el aviso "Fallo de certificado" en la barra de direcciones, cuando se carga la página web de una CPU del S7-300/400/1200-CPU mediante "https://..."?
¿Cómo se puede visualizar en un panel SIMATIC el búfer de diagnóstico de una CPU SIMATIC con servidor web integrado?
¿Qué "local_device_id" se parametriza para establecer una conexión con el FB65 "TCON" para la comunicación abierta a través de Industrial Ethernet?
Por qué se muestra el aviso "La página no está disponible" en el buscador Web, si se llama por ejemplo a la página HTML "Topología" para leer dicha topología a través del servidor Web de la CPU?
¿Cómo se resetean la dirección IP y el nombre de un equipo I-Device?
¿Qué se ha de tener en cuenta en la parametrización del tiempo de respuesta de la supervisión cuando se ha creado una redundancia en anillo con el protocolo de redundancia de medio (Media Redundancy Protocol)?
¿Qué CPU se puede utilizar como PROFINET I-Device?
¿Qué hay que tener en cuenta en el acceso remoto a un equipo SIMATIC S7 utilizando STEP 7, a través de Internet?
¿Cómo se puede leer la topología actual del sistema PROFINET IO conectado, en el programa de usuario de una CPU del S7-300 o del S7-400 con interfase PN integrada?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de PROFINET, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de Industrial Ethernet, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Con qué ajustes está accesible el servidor WEB de la CPU, a través de un PC con una segunda tarjeta de red, a pesar de que el servidor Proxy esté ajustado?
¿Qué diferencias existen en la configuración de los enlaces S7?
¿Cómo se pueden leer datos de forma consistente de un esclavo DP normalizado / dispositivo PROFINET IO, y escribirlos de la misma forma en otro esclavo DP normalizado / dispositivo PROFINET IO?
S7-1200 CPU 12xx -- Configuración y programación de la comunicación -- Configurar la comunicación con HMIs
¿Cómo se puede visualizar en un panel SIMATIC el búfer de diagnóstico de una CPU SIMATIC con servidor web integrado?
¿Cómo se sincroniza la fecha/hora del panel básico HMI con un PLC S7-1200?
¿Cómo se puede acceder a las variables del S7-1200 desde un panel configurado con WinCC flexible 2008 + SP2 o WinCC flexible 2008 RT?
¿Con qué equipos puede comunicar el S7-1200 a través de la interfaz PROFINET integrada y qué protocolos permite utilizar el S7-1200?
¿Cómo se puede acceder con el WinCC a las variables del S7-1200?
STEP 7 -- Trabajar con proyectos -- Crear y elaborar proyectos
¿Cómo se pueden comparar los bloques de un multiproyecto?
¿Qué requisitos han de cumplirse para migrar un proyecto de STEP 7 V5.x a STEP 7 Profesional (TIA Portal)?
¿Cómo se realiza la conexión de una ayuda online creada por el usuario con un bloque programado, utilizando STEP 7 V5.x?
¿Cómo se puede visualizar en un panel SIMATIC el búfer de diagnóstico de una CPU SIMATIC con servidor web integrado?
¿Cómo se puede configurar a partir del STEP 7 V5.5 la protección de módulos mejorada para los FBs y FCs?
¿Por qué no se puede mostrar el diálogo "Buscar / Reemplazar" en el editor KOP/FUP/AWL del STEP 7 V5.x?
¿Cómo se integra un proyecto de WinCC flexible en el STEP 7?
¿Cómo se puede mejorar el rendimiento en el administrador SIMATIC y dentro del proyecto de STEP 7?
¿Porqué no se pueden seleccionar las opciones del menú "Herramientas > Datos de referencia" (Ver, filtros, generar, borrar)?
¿Cómo se puede guardar un proyecto de STEP 7 protegido contra lectura en una MMC insertara en una CPU del S7-300?
¿Cómo se puede activar la protección de acceso para un proyecto de STEP 7 y configurar un usuario como elaborador del proyecto?
¿Cómo se puede actualizar el catálogo hardware a partir del STEP7 V5.2?
¿Cómo se pueden cargar proyectos en una Memory Card y después volverlos a transferir de nuevo a la PG/PC?
Información sobre el tema "Creación y elaboración de proyectos"
¿Cómo se puede integrar un proyecto de WinCC ya existente dentro de un proyecto de STEP7?
¿Qué ventajas ofrece la función "Multiproyecto" en los proyectos que tengan redes muy grandes?
¿Cuál es el significado de los valores actuales y los valores iniciales de un módulo de datos?
¿Por qué los proyectos, los bloques o la configuración HW no se pueden abrir del todo o sólo abrise con mensajes de error o sólo como de "sólo de lectura"?
Comfort Panels -- Crear configuración HMI -- Configuración de alarmas y avisos
¿Cómo se puede visualizar en un panel SIMATIC el búfer de diagnóstico de una CPU SIMATIC con servidor web integrado?
¿Cómo se puede visualizar en un panel SIMATIC el búfer de diagnóstico de una CPU SIMATIC con servidor web integrado?
Referencia:

Descripción
El servidor web de las CPUs SIMATIC pone a disposición del usuario páginas web para la representación de informaciones de diagnóstico. Un panel SIMATIC con Internet Explorer puede acceder a las páginas web. De esta forma, el usuario puede visualizar en el panel de operador SIMATIC el búfer de diagnóstico y otras informaciones de la CPU.

Advertencia
En la página del Customer Support con número ID 40227286 se pueden consultar las diferencias funcionales entre los diferentes paneles SIMATIC. Con ello puede conocer qué paneles soportan el Internet Explorer. Se puede utilizar cualquier CPU SIMATIC que soporte la funcionalidad de servidor web.

Entorno de creación
Este FAQ se ha creado con el siguiente software/hardware:
 

Software / Hardware
1 SIMATIC HMI TP900 Comfort (referencia: 6AV2124-0JC01-0AX0)
2 CPU 317-2 PN/DP (referencia: 6ES7317-2EK14-0AB0, a partir del firmware V3.2)
3 SIMATIC STEP 7 Professional V11 + SP2
4 SIMATIC WinCC Professional V11 + SP2
Tabla 01

Instrucciones
Proceda de la siguiente manera para visualizar el búfer de diagnóstico de una CPU S7 en modo runtime en un panel de operador.

  1. Configuración del controlador
  2. Configuración del panel de operador HMI
     
  1. Configuración del controlador
Procedimiento
1 Creación del controlador:
Cree un controlador SIMATIC en el proyecto que ha creado.
2 Ajuste de las propiedades de la CPU:
Abra en la navegación del proyecto la configuración de dispositivos del controlador SIMATIC y cambie al registro "Propiedades". Haga clic en la zona de navegación sobre  "Servidor web" y active la opción "Activar el servidor web en el módulo".

Guarde los ajustes y cargue la configuración en el controlador SIMATIC.


Figura 01

Tabla 02
  1. Configuración del panel de operador HMI
Procedimiento
1 Creación del panel de operador:
Cree un panel de operador en el proyecto que ha creado.
2 Creación de botones:
  • Añada un "botón" en su imagen.
  • Cambie al registro "Eventos". Inserte la función "OpenInternetExplorer" e introduzca la dirección IP de la CPU SIMATIC como página inicial. En este ejemplo es la siguiente: "http://172.16.30.32"


Figura 02

Tabelle 03

Indicación sobre la seguridad
Atención
Las funciones y soluciones descritas en este artículo se limitan principalmente a la implementación de la tarea de automatización. Por favor, tenga además en cuenta tomar las correspondientes medidas de protección respecto a la seguridad en Internet, al conectar su instalación con otras partes de la instalación, la red de la empresa o Internet. Información adicional al respecto está disponible en la página del Customer Support con número ID 50203404.

 Nr. de identificación (ID):59601288   Fecha:2012-04-02