visualizza l'elenco degli articoli
WinCC (TIA Portal) -- Creazione progettazione HMI -- Working with alarms
Come è possibile visualizzare il buffer diagnostico di una Simatic CPU con web server integrato in un SIMATIC Panel?
Come è possibile confermare segnalazioni di allarme a partire da WinCC Runtime Professional V11?
S7-300 CPU 31x -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Progettazione interfaccia PROFINET
Come è possibile visualizzare il buffer diagnostico di una Simatic CPU con web server integrato in un SIMATIC Panel?
Quale "local_device_id" si parametrizza per stabilire un collegamento con l'FB65 "TCON" per la comunicazione aperta mediante Industrial Ethernet?
Come viene resettato l'indirizzo IP e il nome di un I-Device?
Perché nel browser Web viene visualizzato il messaggio "La pagina non è disponibile", quando si richiama ad es. la pagina HTML "Topology", per leggere la topologia tramite il web server della CPU?
Come si attiva la funzione "Comunicazione S+S priorizzata" per aumentare le performance della comunicazione OP?
CPU S7 come PROFINET IO Device
A cosa occorre fare attenzione nell'accesso remoto ad un SIMATIC S7 con STEP7 tramite Internet?
Come si può, nel programma applicativo di un S7-300 opp. di una CPU S7-400 con interfaccia PN integrata, leggere la topologia attuale del sistema PROFINET IO collegato?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione relative alla comunicazione tramite PROFINET?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione relativi alla comunicazione tramite Industrial Ethernet?
Quali le differenze ci sono nella progettazione di connessioni S7?
Con quali impostazioni è raggiungibile il server web della CPU tramite un PC con una seconda scheda di rete nonostante sia impostato un server proxy?
Si può utilizzare una CPU S7 317-2 PN/DP CPU al posto di una CPU S7-315-2 PN/DP progettata in iMap?
Come si possono leggere i dati da un normslave DP e scriverli in modo consistente su un normslave DP?
Progettazione dell'interfaccia PN della CPU 31x-2 PN/DP
In quale libreria si trovano gli FB di comunicazione?
Quali affinità opp. differenze ci sono tra le connessioni di comunicazione progettate e la comunicazione Ethernet aperta?
Quali differenze ci sono nella assegnazione dell'indirizzo MAC?
S7-400 CPU 41x -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Progettazione di interfaccia PROFINET
Come è possibile visualizzare il buffer diagnostico di una Simatic CPU con web server integrato in un SIMATIC Panel?
Quale "local_device_id" si parametrizza per stabilire un collegamento con l'FB65 "TCON" per la comunicazione aperta mediante Industrial Ethernet?
Perché nel browser Web viene visualizzato il messaggio "La pagina non è disponibile", quando si richiama ad es. la pagina HTML "Topology", per leggere la topologia tramite il web server della CPU?
Come viene resettato l'indirizzo IP e il nome di un I-Device?
CPU S7 come PROFINET IO Device
A cosa occorre fare attenzione nell'accesso remoto ad un SIMATIC S7 con STEP7 tramite Internet?
Come si può, nel programma applicativo di un S7-300 opp. di una CPU S7-400 con interfaccia PN integrata, leggere la topologia attuale del sistema PROFINET IO collegato?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione relative alla comunicazione tramite PROFINET?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione relativi alla comunicazione tramite Industrial Ethernet?
Con quali impostazioni è raggiungibile il server web della CPU tramite un PC con una seconda scheda di rete nonostante sia impostato un server proxy?
Quali le differenze ci sono nella progettazione di connessioni S7?
Come si possono leggere i dati da un normslave DP e scriverli in modo consistente su un normslave DP?
S7-1200 CPU 12xx -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Progettazione comunicazione verso HMI
Come è possibile visualizzare il buffer diagnostico di una Simatic CPU con web server integrato in un SIMATIC Panel?
Come si può sincronizzare l'ora di un HMI Basic Panel con un PLC S7-1200?
Con quali dispositivi può comunicare l'S7-1200 tramite l'interfaccia PROFINET integrata e quali protocolli supporta?
Come è possibile accedere con WinCC alle variabili dell'S7-1200?
STEP 7 -- Lavorare con progetti -- Predisposizione ed elaborazione di progetti
Quali requisiti devono essere soddisfatti per la migrazione di un progetto STEP 7 V5.x in STEP 7 Professional V11?
Come avviene in STEP 7 V5.x la connessione di una Guida in linea realizzata in proprio, ad un blocco programmato?
Come è possibile visualizzare il buffer diagnostico di una Simatic CPU con web server integrato in un SIMATIC Panel?
Perché non viene visualizzato il dialogo "Cerca/Sostituisci"?
Come si può migliorare la performance nel SIMATIC Manager e all'interno del progetto STEP7?
Perché non si possono più selezionare le opzioni (visualizzazione, filtri, generazione, cancellazione) sotto il punto di menù "Strumenti > Dati di riferimento >"?
Come si può depositare, protetto dalla lettura, un progetto STEP7 su una MMC in una CPU S7-300?
Come si può attivare la protezione da accesso per un progetto STEP7 e come si può predisporre un utente come elaboratore di progetto?
Come si può aggiornare il catalogo hardware STEP 7 con STEP 7 V5.2 e successive?
Come si possono scaricare progetti su una memory card e poi nuovamente in un PG/PC?
Informazioni sull'argomento "Predisposizione e modifica di progetti"
Come si può integrare in un progetto STEP7 un progetto WinCC preesistente?
Quali vantaggi offre la funzione "Multiprogetto" in grossi progetti interconnessi in rete?
Quale significato hanno i valori attuali ed i valori iniziali di un blocco dati?
Perché il progetti, blocchi opp. la HW Config non possono essere aperti, possono essere aperti con segnalazioni di errore oppure aperti solo in lettura?
Comfort Panels -- Creazione progettazione HMI -- Progettazione di allarmi e segnalazioni
Come è possibile visualizzare il buffer diagnostico di una Simatic CPU con web server integrato in un SIMATIC Panel?
Come è possibile visualizzare il buffer diagnostico di una Simatic CPU con web server integrato in un SIMATIC Panel?
Numero di ordinazione:

Descrizione
Il Webserver della Simatic CPU mette a disposizione dell'utente pagine web per la rappresentazione di informazioni diagnostiche. Un Simatic Panel con Internet Explorer, può accedere alle pagine web. Questo consente all'operatore di visualizzare il buffer diagnostico e altre informazioni della CPU nel Simatic Panel.

Avvertenza
Nell'articolo con ID 40227286 sono riportate differenze funzionali fra i diversi Simatic Panel. Questo permette di riconoscere quali pannelli supportano Internet Explorer.
Si possono utilizzare tutte le Simatic CPU, che supportano la funzionalità web server.

Ambiente di creazione
Questa FAQ è stata creata con il software/hardware seguente:
 

N.

Software / Hardware
1 SIMATIC HMI TP900 Comfort (n. di ordinazione: 6AV2124-0JC01-0AX0)
2 CPU 317-2 PN/DP (n. di ordinazione: 6ES7317-2EK14-0AB0 dalla versione FW V3.2)
3 SIMATIC STEP 7 Professional V11 SP2
4 SIMATIC WinCC Professional V11 SP2
Tabella 01

Istruzioni
Per visualizzare un buffer diagnostico di una CPU S7 nella Runtime sul pannello operatore, procedere come indicato di seguito.

  1. Configurazione del controllore
  2. Configurazione del pannello operatore HMI
     
  1. Configurazione del controllore
N. Procedura
1 Creazione di controllore:
Creare nel progetto un controllore SIMATIC.
2 Definizione delle proprietà CPU:
Nella navigazione del progetto aprire la configurazione del dispositivo del controllore Simatic e passare alla scheda "Properties". Fare clic sulla voce "Web server" e attivare l'opzione "Enable web server on this module".

Memorizzare le impostazioni e caricare la configurazione nel controllore SIMATIC.


Figura 01

Tabella 02
  1. Configurazione del pannello operatore HMI
N. Procedura
1 Creazione di un pannello operatore:
Creare nel progetto creato un pannello operatore.
2 Creazione pulsante:
  • Aggiungere un "pulsante" nella pagina.
  • Passare alla scheda "Events". Aggiungere la funzione "OpenInternetExplorer" e come pagina iniziale impostare l'indirizzo IP della CPU Simatic . In questo esempio: "http://172.16.30.32"


Figura 02

Tabella 03

Avvertenza sulla sicurezza
Attenzione
Le funzioni e le soluzioni descritte in questo articolo si limitano prevalentemente alla realizzazione del compito di automazione. Inoltre tenere conto che in fase di collegamento in rete della propria apparecchiatura con altre parti di impianti, con la rete dell'azienda o con Internet occorre adottare adeguate misure protettive nell'ambito dell'Industrial Security. Ulteriori informazioni sull'argomento sono riportate nell'articolo con ID 50203404.

 Articolo con ID:59601288   Data:2012-06-01 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour