Beitragsliste anzeigen
ET 200S (Technologie Baugruppen) -- Hardware aufbauen und parametrieren -- Baugruppen initialisieren und parametrieren
Warum springt der Zählwert bei Verwendung eines 24Volt Gebers immer zwischen 0 und 1?
Parametrierdaten eines Analogmoduls in einer ET 200 werden bei Verwendung eines Fremdmasters nicht übernommen
Wie sollen die ET200S-Technologiemodule 1Count in HW-Konfig eingebunden werden, wenn Sie mit Easy Motion Control eingesetzt werden?
Unterschied zwischen Stopp-Bit und Endezeichen bei der seriellen Datenübertragung
Dezentrale Stellwertausgabe mit dem 2PULSE Modul über ET200S
Warum reagiert das ET 200S Modul 1Count24V/100kHz nicht auf Steuersignale?
Welche Hardware Komponenten / Schnittstellen können Sie nutzen, um die PtP-CPs CP340 und CP341, sowie das ET 200S 1SI Modul, an ein PROFIBUS DP-Mastersystem, PROFINET IO-System oder an einen IE/PB-Link anzubinden?
Was ist beim 2PULSE Modul in der Betriebsart Impulsausgabe, bei einer Änderung der Impulsdauer aus dem Anwenderprogramm heraus zu beachten?
Wie kann ich bei den Positioniermodulen 1PosSSI/Digital, 1PosSSI/Analog und 1PosU den Geberbereich verschieben (Absolutgeberjustage)?
Welche Erweiterungen der I/O-Nutzdatenschnittstelle besitzen die neuen 1 Count Module?
Erläuterung der Parameterwerte "24V-P-Schalter" bzw. "24V-M-Schalter" für das Modul ET 200S 1COUNT24V/100Hz
ET 200M (Standard Baugruppen) -- Hardware aufbauen und parametrieren -- Baugruppen initialisieren und parametrieren
Projektierung von SIPLUS extreme - Baugruppen
Welche DP-Slaves können Sie mittels der Funktion CiR (Configuration in RUN) an ein PROFIBUS DP-Mastersystem hinzufügen und entfernen und welche Konfigurationsänderungen sind zulässig?
Wo finden Sie auf der SIMATIC NET Quickstart Collection S7-Programmbeispiele und Dokumentation zur Kommunikation über PROFINET?
Wo finden Sie auf der SIMATIC NET Quickstart Collection S7-Programmbeispiele und Dokumentation zur Kommunikation im IWLAN?
Wo finden Sie auf der SIMATIC NET Quickstart Collection S7-Programmbeispiele und Dokumentation für die Kommunikation über PROFIBUS?
Welche Möglichkeiten gibt es, um die ET 200-Stationen zu konfigurieren?
Parametrierdaten eines Analogmoduls in einer ET 200 werden bei Verwendung eines Fremdmasters nicht übernommen
Projektieren einer Stromversorgung für eine IMxxx in der ET200M
Projektieren der Dummy-Baugruppe=> BF in ET200M
Parametrieren der ET200-M (IM153-x) nur im Hexcode möglich
Die Eingangswerte einer Analogbaugruppe in der ET 200M haben sporadisch den Wert Null
ET200-M mit aktivem Rückwandbus
Projektierung IM153-3 (ET200-M)
Parametrieroption "Baugruppenwechsel im Betrieb" an einer ET 200 M
ET200M als Slave an Masterstation CPU315-2DP betreiben
Kein Anlauf der ET200M Station bei Verwendung von Leermodulen
"Baugruppenwechsel im Betrieb" - Projektierung und Systemvoraussetzungen
Anzeige des Registers "Parametrieren" für die Konfiguration von Modulen
Ausgabekanäle der SM 335 funktionieren nicht
Wie berechnet man die Zeiten für taktsynchronen Betrieb von ET 200M?
ET 200X -- Hardware aufbauen und parametrieren -- Baugruppen anschließen und verdrahten
Parametrierdaten eines Analogmoduls in einer ET 200 werden bei Verwendung eines Fremdmasters nicht übernommen
ET 200X und SF-LED für Lastspannungsausfall
ET 200X - Module am AG95U-DP Mster.
ET 200X: Dürfen die Geräte im EX-Bereich eingesetzt werden?
Diagnosemeldung der ET 200X wird von der Master CPU nicht erkannt
ET200X an AG95 Master
Hardwaretest bei ET 200-X
Parametrierdaten eines Analogmoduls in einer ET 200 werden bei Verwendung eines Fremdmasters nicht übernommen
Bestellnummer:

FRAGE:
Warum übernehmen die Analogmodule die Parametrierdaten (z.B. Messbereich, Grenzwerte, ...) nicht, obwohl der ET 200S-, ET 200M- bzw. ET 200X-Slave ohne Fehlermeldungen unter dem Fremdmaster läuft?

ANTWORT:
Bei der Verwendung verschiedener Systeme kann es bezüglich der Steckplatzzählung zu Differenzen kommen. Einige Projektierungssysteme für Fremdmaster beginnen die Steckplatzzählung auf der Baugruppe ab der Adresse 0 oder 1. Auf den dezentralen Baugruppen ET 200S, ET 200M und ET 200X beginnt die Slotzählung jedoch mit Slot 4.
Tritt oben beschriebenes Verhalten auf, dann überprüfen Sie bitte das Parametriertelegramm bezüglich der Steckplatzangabe in dem zum Modul gehörenden Parametersatz.
Ein Parametersatz für ein Modul in der ET 200M ist beispielsweise wie folgt aufgebaut:

 

Byte 0:

40

 ...

 

Byte 1:

00

 ...

 

Byte 2:

00

 ...

 

Byte 3:

15

 Blocklänge

 

Byte 4:

5F

 S7-Konstante

 

Byte 5:

04

Steckplatznummer des Moduls

 

Byte 6:

00

 Datensatznummer

 

usw.

 

 

Achten Sie darauf, dass die Steckplatznummern der einzelnen Module richtig angegeben sind. Das erste Modul in den ET 200-Baugruppen hat die Steckplatznummer 4. Die Steckplatznummern aller weiteren Module sind entsprechend anzupassen.

Hinweis:
Eine Beschreibung der Konfigurier- und Parametriertelegramme für die entsprechenden ET 200M- und ET 200X-Baugruppen finden Sie unter den folgenden beiden Beitrags-IDs: 1455647, 2836173.

 Beitrags-ID:5950650   Datum:2000-11-23 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour