Beitragsliste anzeigen
Betriebssystem-Updates für IM154-1 (6ES7154-1AA01-0AB0)
Bestellnummer:

BESCHREIBUNG:

Wird ein Update des Betriebssystems durchgeführt, ist immer auf die neueste Version upzudaten, die für das Produkt mit der jeweiligen Bestellnummer zur Verfügung steht. Die vorherigen Stände des Betriebssystems sind nur als Backup gedacht, um auch ein Zurückrüsten auf die ursprüngliche Version zu ermöglichen.
 

1. Online-Firmwareupdate mittels STEP7 HW-Konfig:

  1. Download der gewünschten Firmware-Datei
  2. Entpacken der Datei durch Doppelklick auf den Dateinamen
  3. In HW-Konfig die entsprechende ET200pro-Station selektieren 
  4. Firmware programmieren durch Anwahl im Programmmenü: "Zielsystem/Firmware aktualisieren"
  5. In der Dialogbox das Verzeichnis mit der Firmwaredatei anwählen und den Firmwaredownload starten.

Der Downloadvorgang ist an der IM154-1 nicht sichtbar. Nach erfolgtem Download kann die neue Firmware automatisch oder per Netz-Aus/Ein gestartet werden.

2. Online-Firmwareupdate mittels SIMATIC Manager:

  1. Download der gewünschten Firmware-Datei
  2. Entpacken der Datei durch Doppelklick auf den Dateinamen
  3. Programmiergerät mit dem Strang verbinden, an dem die ET200pro-Station hängt

Hinweis:
Die PG-Schnittstelle muss auf "PROFIBUS" eingestellt sein. Bei Einstellung "MPI" ist der Menüpunkt "Zielsystem/Firmware aktualisieren" gegraut.

  1. Im Simatic-Manager die Ansicht 'Erreichbare Teilnehmer' öffnen und Selektieren der Stationsadresse
  2. Firmware programmieren durch Anwahl im Programmmenü: "Zielsystem/Firmware aktualisieren"
  3. In der Dialogbox das Verzeichnis mit der Firmwaredatei anwählen und den Firmwaredownload starten.

Der Downloadvorgang ist an der IM154-1 nicht sichtbar. Nach erfolgtem Download kann die neue Firmware automatisch oder per Netz-Aus/Ein gestartet werden.

Übersicht der Bestellnummern und aktuellen Ausgabestände der IM154-1:

 Bestellnummer

FW-
Stand

Hochrüstung

6ES7154-1AA01-0AB0

   
 

V2.2.5

Empfohlen zur Hochrüstung:

Update V2.2.5 Beschreibung

   1541AA01_V225.EXE ( 191 KB )

 

V2.2.4

Nur Backup:

   1541AA01_V224.EXE ( 191 KB )

 
Update V2.2.5 (6ES7154-1AA01-0AB0)

Der Steckplatz 1 (integriertes Powermodul) besitzt keine I&M Daten.
In der Version V2.2.4 wurde auf die Anforderung I&M Daten lesen (Steckplatz 1) keine Antwort bzw. eine falsche Antwort gesendet. Dieses Verhalten ist in der Version V2.2.5 behoben.


 Beitrags-ID:59250389   Datum:2012-03-09 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour