afficher la liste des articles
Mise à jour de Firmware V1.3 pour SIMATIC NET CP343-1 Advanced disponible pour livraison (6GK7343-1GX30-0XE0)
Nº de référence:
Sommaire Document Internet
 

Avec effet immédiat, le SIMATIC NET CP 343-1 Advanced (Ref. de commande 6GK7343-1GX30-0XE0) sera livré avec la nouvelle version de Firmware 1.3. qui succède à la version V1.2 et qui contient des améliorations produit. La version matérielle du module reste égale à 2.

Nous recommandons fortement la mise à jour du firmware à la version V1.3 si le CP est utilisé comme contrôleur PROFINET IO, ou si un client FTP sous Windows 7 est utilisé pour transférer des données.
 

Document Internet Sommaire
 

 

Avec effet immédiat, le SIMATIC NET CP 343-1 Advanced (Ref. de commande 6GK7343-1GX30-0XE0) sera livré avec la nouvelle version de Firmware 1.3. qui succède à la version V1.2 et qui contient des améliorations produit. La version matérielle du module reste égale à 2.

Nous recommandons fortement la mise à jour du firmware à la version V1.3 si le CP est utilisé comme contrôleur PROFINET IO, ou si un client FTP sous Windows 7 est utilisé pour transférer des données. Les autres fonctions du CP ne sont pas affectées par cette mise à jour.

 

 

Améliorations Produit

 

  • CP comme contrôleur PROFINET IO :
    Un passage en STOP de la CPU S7 peut entraîner le fait que le CP, utilisé comme contrôleur PROFINET IO, transfère de manière incorrecte l'état des signaux de sortie aux équipements PROFINET IO. Le Firmware de version V1.3 corrige ce problème

  • Utilisation sous Windows 7:
    Lorsqu'un client FTP sous WINDOWS 7 est utilisé, le chargement de fichiers dans le système de fichier et du fichier DBs de la CPU se réalise désormais sans erreur.

 

 

Configuration :

 

Pour pouvoir configurer toutes les fonctions du CP, STEP7 V5.5 ou plus est nécessaire, comme avant.

 

 

Chargement :

 

Le Firmware de version V1.3 est téléchargeable gratuitement sur Internet (voir article 59193387). Il peut être utilisé pour toutes les versions matérielles existantes. Des informations détaillées sur le CP 343-1 Advanced actuel (6GK7343-1GX30-0XE0) sont disponibles dans le manuel utilisateur. La dernière version de ce manuel est également téléchargeable gratuitement sur Internet à partir du support client SIMATIC dans l'article 28017299.

 

Données de commande :

 

Nom Produit

Ref. de commande

CP 343-1 Adv 6GK7343-1GX30-0XE0

 

Pour obtenir des informations détaillées sur le produit, cliquer ici.

 

 ID contribution:59192999   Date:2012-04-16