afficher la liste des articles
Industrial Ethernet Passive Network components -- Informations sur les produits -- Description du système
Quels sont les réglages à effectuer dans LanTEK et LanTEK II de la société IDEAL Industries pour la mesure de câbles PROFINET 2x2 avec un profil de mesure selon PROFINET Channel ?
Quels sont les réglages à effectuer dans LanTEK et LanTEK II de la société IDEAL Industries pour la mesure de End-to-End-Link des câbles PROFINET 2x2 ?
Quels connecteurs peuvent être utilisés pour raccorder des fibres optiques aux interfaces optiques des composants réseaux et des équipements terminaux ?
Quels paramètres faut-il renseigner sur le testeur de câble Fluke DTX-1800 pour réaliser une mesure de câble dans un réseau PROFINET ?
PROFINET Généralités -- Informations sur les produits -- Description du système
Quels sont les réglages à effectuer dans LanTEK et LanTEK II de la société IDEAL Industries pour la mesure de End-to-End-Link des câbles PROFINET 2x2 ?
Quels sont les réglages à effectuer dans LanTEK et LanTEK II de la société IDEAL Industries pour la mesure de câbles PROFINET 2x2 avec un profil de mesure selon PROFINET Channel ?
Comment implémente-t-on le concept de communication CBA Profinet avec Profinet IO ?
Pour quelle raison est-il nécessaire d'utiliser un matériel spécifique PROFINET pour la communication isochrone temps réel (IRT) ?
Comment est-il possible, en PROFINET, de faire circuler parallèlement des télégrammes temps réel et une communication TCP/IP ?
Comment l'utilisation de la communication temps réel (RT) est possible avec du matériel Ethernet Standard ?
Quels sont les types d'architecture réseau possibles avec PROFINET ?
A quoi faut-il prendre garde lors de l'utilisation de la fonction "Configuration in Run" (CiR) sur un système Profinet IO comportant des éléments CiR ?
Quels paramètres faut-il renseigner sur le testeur de câble Fluke DTX-1800 pour réaliser une mesure de câble dans un réseau PROFINET ?
Quels sont les contrôleurs IO et les IO-Devices qui prennent en charge les fonctions IRT, démarrage priorisé, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device et fonctionnement isochrone?
Quels appareils PROFINET prennent en charge la mise en service automatique ou la fonction échange d'appareil sans support amovible ?
Quels sont les partenaires PROFINET qui prennent en charge le diagnostic PN étendu et qu'est-ce qui doit être configuré?
Phase de connexion et de déconnexion (Rack central et rack décentralisé)
Comparaison des termes utilisées entre PROFIBUS et PROFINET
Comparaison de PROFINET et de PROFIBUS
Quels sont les réglages à effectuer dans LanTEK et LanTEK II de la société IDEAL Industries pour la mesure de End-to-End-Link des câbles PROFINET 2x2 ?
Nº de référence:

Description
PROFINET se base sur le standard international de câblage Ethernet (ISO11801). Les câbles sont mesurés selon les indications correspondantes de ce standard.

Pour vérifier l'installation des câbles dans un réseau PROFINET, veuillez choisir le profil de mesures suivant dans l'appareil de mesure :

  • ISO/IEC 11801 Edition 2.0, Connect min. Category 5

Dans cet exemple, la mesure de câbles dans le réseau PROFINET est faite avec un LanTEK et LanTEK II de la société IDEAL.

Note
Utilisez la version à jour du firmware de l'appareil de mesure LanTEK et LanTEK II.
La description de la mise à jour du firmware se trouve dans le manuel de l'appareil.

Le firmware actuel des appareils LanTEK et LanTEK II est disponible sur le site IDEAL INDUSTRIES, INC ou en liaison avec la mise à jour du logiciel IDEAL DataCENETER.

Pour procéder à des mesures avec LanTEK et LanTEK II, l'accessoire suivant est nécessaire :

  •  LANTEK CAT6 ou CAT6A Universal Adapter

En fonction du système à mesurer, les accessoires suivants sont nécessaires :
 
Système Accessoire Référence
Système RJ45 IDEAL Test Set 1019-00-1116
Système M12 IE Connecting Cable
M12-180/IE FC RJ45 Plug-145 (par ex. 2m)
6XV1871-5TH20
IE Connecting Cable M12-180/M12-180 (par ex. 2m) 6XV1870-8AH20
IE FC TP Standard Cable GP 4x2 (par ex. B. 2m) et
IE FC RJ45 Plug 4x2
6XV1870-2E
6GK1901-1BB11-2AA0
Tableau 01

Procédez aux réglages suivants dans le LanTEK ou LanTEK II avant les tests :

  • réglage de la sauvegarde des détails de la mesure
  • indication du nom du test
  • création d'un projet
  • exécution de l'étalonnage terrain

Réglage de la sauvegarde des détails de la mesure
Procédez aux réglages suivants dans le LanTEK et LanTEK II pour sauvegarder les détails de la mesure.
 
Procédure
1 Dans le menu principal, choisissez l'option "Test Standard".


Figure 01

2 Sélectionnez le menu "Autres".


Figure 02

3 Sélectionnez le menu "Autres tests standard".


Figure 03

4 Dans le menu "Autres tests standard", sélectionnez l'option "Profinet End To End STP Link" et appuyez sur  <F1> pour sélectionner le type de câble correspondant de la base de données des fabricants.


Figure 04

Note
Appuyez sur <F3>, si vous souhaitez régler la valeur NVP du câble. Indiquez la valeur NVP et appuyez sur <ENTER>.

Tableau 02

Indication du nom du test
Procédez de la manière suivante pour indiquer le nom du test :
 
Procédure
1 Dans le menu principal, choisissez l'option "Identité Câble".


Figure 05

2 Sélectionnez le menu "Entrer ID câble".


Figure 06

3 Indiquez le nom du test et son numéro dans le menu "Entrer ID câble". Validez avec <ENTER>.


Figure 07

Tableau 03

Création d'un projet
Vous avez la possibilité, en option, de créer un projet. Pour cela, procédez de la manière suivante :
 
Procédure
1 Dans le menu principal, choisissez le menu "Tests enregistrés".
2 Appuyez sur <F2> pour accéder aux options et choisissez l'entrée "Nouveau répertoire".
3

Indiquez un nom de projet et appuyez sur <ENTER> pour appliquez les réglages. Toutes les mesures seront enregistrées dans ce répertoire.

4 Eventuellement, chaque extrémité peut être associée à un nom. Pour cela, activez l'option "Sélection ID double".
5 Vous pouvez également choisir les réglages suivants dans le menu "Préférences > Autotest":
  • L'option "ID câble simple" peut être désactivée. Il est alors possible d'utiliser des numérotations automatiques plus complexes comme 21A, 21B.
  • Lorsque l'option "Arrêt sur échec" est activée, l'appareil arrête immédiatement le test dès qu'une erreur a été détectée.
  • Lorsque l'option "Sauvegarde Auto" est activée, tous les tests réussis sont enregistrés sans confirmation.
  • Lorsque l'option "Incrémentation auto" est activée, le compteur pour les tests réussis s'incrémente automatiquement.
Tableau 04

Exécuter un étalonnage terrain
Exécutez un étalonnage terrain lorsque :

  • il n'y a pas eu d'étalonnage pendant les 7 derniers jours. L'utilisateur est informé par un message indiquant qu'un étalonnage est nécessaire.
  • les adaptateurs de test on été changés
  • un cordon RJ45 (ou autre) pour les tests en Permanent Link a été changé

Pour réaliser un étalonnage terrain dans un système RJ45, suivez les indications du guide IDEAL Sets 1019-00-1116.

Pour réaliser un étalonnage terrain dans un système M12, procédez de la manière suivante :

Réalisez les étapes suivantes avec un câble patch RJ45 :
 
Procédure
1 Avec les touches fléchées, naviguez jusqu'à l'affichage "Etalonnage terrain" et appuyez sur  <ENTER>.


Figure 08

Remarque
Il ne faut pas permuter les cordons pour le boitier à écran (DH) et pour l'unité distance (RH). Il faut les utiliser aussi de la même manière pour la certification en Permanent Link.
Nous vous recommandons de repérer les cordons en conséquence.

2 Raccordez le boitier à écran (DH) et l'unité distance (RH) avec le cordon RJ45 comme indiqué à l'écran.

Appuyez sur la touche <Start> pour déclencher l'étalonnage.


Figure 09

3 Laissez le câble RJ45 connecté et appuyez à nouveau sur la touche <Start>.


Figure 10

4 Déconnectez ensuite le boitier à écran (DH) de l'unité distance  (RH).
Tableau 05

Réalisez les étapes suivantes avec un câble patch RJ45/M12:
 
Procédure
1 Raccordez un câble patch RJ45/M12 au boîtier à écran (DH).
2 Sur le boîtier à écran (DH), appuyez sur la touche <Start> pour déclencher la dernière étape de l'étalonnage.


Figure 11

3 Raccordez le deuxième câble patch RJ45/M12 pour l'unité distance (RH) à l'unité distance (RH).
4 Sur l'unité distance (RH), appuyez sur <Autotest> pour démarrer la dernière étape de l'étalonnage.
5 Appuyez sur <ENTER> pour valider les réglages.


Figure 12

Tableau 06

Remarque
Si la version à jour du firmware n'est pas disponible, vous pouvez paramétrer le canal ISO 11801 Classe D Channel, blindé par paires.

Vous trouverez d'autres informations à l'adresse suivante :
http://www.idealindustries.de

 ID contribution:58879655   Date:2012-04-10