afficher la liste des articles
WinCC (TIA Portal) -- Travailler avec des projets -- Migrating projects
Pourquoi, dans des projets WinCC V12 pour Runtime Advanced ou pour pupitres opérateur, seules les fonctionnalités de WinCC V11 peuvent-elles être utilisées ?
Comment peut-on effectuer une mise à jour de programme avec STEP 7 V12 lorsque l'appareil a été configuré avec STEP 7 V11 ?
Comment migrer un projet SIMATIC WinAC MP de SIMATIC WinCC flexible 2008 SP3 vers SIMATIC WinCC (TIA Portal) V11/V12 ?
Comment migrer un projet WinCC flexible 2008 SP3 vers un projet WinCC (TIA Portal) V11 SP2 sous Windows 7 64 bits ?
Comment peut-on migrer un projet WinCC flexible 2008 vers un projet WinCC V11 (TIA Portal)?
Quel paramétrage effectuer dans WinCC (TIA Portal) avant de copier une vue issue d’un projet existant vers le projet d’un autre pupitre?
Comment fait-on pour transférer les bibliothèques globales WinCC flexible vers WinCC (TIA Portal) ?
Comment peut on migrer un projet WinCC Flexible intégré dans un projet STEP 7 vers WinCC (TIA Portal)?
WinCC flexible ES -- Travailler avec des projets -- Migration vers la nouvelle version
Comment migrer un projet SIMATIC WinAC MP de SIMATIC WinCC flexible 2008 SP3 vers SIMATIC WinCC (TIA Portal) V11/V12 ?
Comment migrer un projet WinCC flexible 2008 SP3 vers un projet WinCC (TIA Portal) V11 SP2 sous Windows 7 64 bits ?
Comment peut-on migrer un projet WinCC flexible 2008 vers un projet WinCC V11 (TIA Portal)?
Comment peut on migrer un projet WinCC Flexible intégré dans un projet STEP 7 vers WinCC (TIA Portal)?
Comment fait-on pour transférer les bibliothèques globales WinCC flexible vers WinCC (TIA Portal) ?
Comment peut-on empêcher dans WinCC flexible, l’adaptation automatique de la taille des vues et des objets des vues lors du changement de résolution de l’écran (éventuellement lors du passage en Widescreen)?
Quelles sont les solutions pour travailler avec différentes versions de WinCC flexible ?
Comment fait-on pour migrer un Projet ProTool comportant une liaison SIMOTION CPU vers un projet WinCC flexible et un SIMOTION SCOUT ?
Quels rapports existe-t-il dans WinCC flexible entre les différentes versions ?
Comment des noms de variables peuvent être adaptés après une migration Protool aux noms de structure de WinCC flexible ?
Changements dans WinCC flexible 2004 SP1 pour passage d'un TP 170micro vers un TP 177micro ou d'un TP170A vers un TP 177A?
Multi Panel -- Création de la configuration HMI -- Migration vers la nouvelle version
Comment migrer un projet SIMATIC WinAC MP de SIMATIC WinCC flexible 2008 SP3 vers SIMATIC WinCC (TIA Portal) V11/V12 ?
Comment peut-on migrer un projet WinCC flexible 2008 vers un projet WinCC V11 (TIA Portal)?
Comment peut on migrer un projet WinCC Flexible intégré dans un projet STEP 7 vers WinCC (TIA Portal)?
Quels rapports existe-t-il dans WinCC flexible entre les différentes versions ?
Quelles modifications de programme doivent être exécutées dans un automate S5 lors du remplacement d’un pupitre texte ou graphique raccordé en PROFIBUS par un pupitre sous Windows ?
Touch Panel / Operator Panel -- Création de la configuration HMI -- Migration vers la nouvelle version
Comment peut-on migrer un projet WinCC flexible 2008 vers un projet WinCC V11 (TIA Portal)?
Comment peut on migrer un projet WinCC Flexible intégré dans un projet STEP 7 vers WinCC (TIA Portal)?
Quels rapports existe-t-il dans WinCC flexible entre les différentes versions ?
Quelles modifications de programme doivent être exécutées dans un automate S5 lors du remplacement d’un pupitre texte ou graphique raccordé en PROFIBUS par un pupitre sous Windows ?
Mobile Panels -- Création de la configuration HMI -- Migration vers la nouvelle version
Comment peut-on migrer un projet WinCC flexible 2008 vers un projet WinCC V11 (TIA Portal)?
Comment peut on migrer un projet WinCC Flexible intégré dans un projet STEP 7 vers WinCC (TIA Portal)?
Quel est le mode opératoire pour remplacer un Mobile Panel de version 1 par un appareil de version 2?
Quels rapports existe-t-il dans WinCC flexible entre les différentes versions ?
Quelles modifications de programme doivent être exécutées dans un automate S5 lors du remplacement d’un pupitre texte ou graphique raccordé en PROFIBUS par un pupitre sous Windows ?
Basic Panels -- Créer configuration HMI -- Migration vers la nouvelle version
Comment peut-on migrer un projet WinCC flexible 2008 vers un projet WinCC V11 (TIA Portal)?
Micro Panels -- Créer configuration HMI -- Migration vers la nouvelle version
Comment peut-on migrer un projet WinCC flexible 2008 vers un projet WinCC V11 (TIA Portal)?
Comment peut-on migrer un projet WinCC flexible 2008 vers un projet WinCC V11 (TIA Portal)?
Nº de référence:

Instructions
Le Webcast suivant fournit des informations sur la migration de projets WinCC flexible 2008 SP2 vers WinCC V11 (TIA Portal).

Les thèmes suivants sont abordés dans le Webcast proposé : 

  • Aperçu du sujet "migration" 
  • Conditions requises pour la migration
  • Procédure pour réaliser la migration
  • Informations complémentaires

Webcast
Migration WinCC flexible 2008 SP2 vers WinCC V11 (TIA Portal)

 
Contenu du téléchargement Téléchargement
Webcast :
Le fichier est au format vidéo *.mp4
(durée: 9 minutes)
Webcast_Migration_WinCC_flexible_Projekt_e.zip ( 25926 KB )

Environnement de développement
Les copies d’écran de ce FAQ ont été créées à partir des produits WinCC flexible 2008 SP2 et WinCC Advanced V11.

Téléchargement
Nous proposons le Webcast également en téléchargement. Vous pouvez le regarder sur votre ordinateur sans logiciel supplémentaire. Pour cela, téléchargez le fichier ZIP correspondant sur votre ordinateur, désarchivez le fichier EXE contenu dans l'archive et démarrez-le par double-clic. Le Webinaire démarre immédiatement et son utilisation se fait via la barre de menu du lecteur vidéo.  

Autres informations
 
Thème

Article-ID

Migration de projets intégrés vers WinCC (TIA Portal) 54695062
Migration de WinCC flexible 2008 SP3 vers TIA Portal 59193155
Vue d'ensemble des encombrements, diagonales d'écran et résolutions des pupitres Panels 56076296
Guide de migration des pupitres SIMATIC HMI Comfort Panels 49752044
Manuel système WinCC Comfort/WinCC Advanced 53385672

Mots-clefs
WinCC Basic, WinCC Comfort, WinCC Advanced, WinCC Professional, mise à jour

 ID contribution:58857225   Date:2012-04-16