Mostrar lista de artículos
Panel táctil / Panel de operador -- Ajustar sistema -- Instalar y actualizar sistema operativo de OS/software
¿Cómo se realiza una actualización del sistema operativo (OS update) en los paneles de operador?
¿Dónde se pueden conseguir los HSP (Hardware Support Packages) para el WinCC flexible?
Actualización de ProTool/Pro Runtime en el OP 37 Pro
Actualización de ProTool/Pro Runtime en el OP 37 Pro
Referencia:


PREGUNTA:
¿Qué posibilidades se tienen para actualizar el ProTool/Pro Runtime de un OP 37 Pro?

RESPUESTA:
En el OP 37 Pro se tiene la posibilidad de realizar la actualización del software a través de un cable serie cero módem.
Además, también se puede conectar un CD-ROM externo a través del puerto paralelo. También se puede realizar la actualización a través de red.


 Nr. de identificación (ID):5884456   Fecha:2000-11-28