|  |
1 Description du produit
1.1 Classification/zone d'application
SIMATIC Logon V1.5 est prévu pour être utilisé dans des applications dans lesquelles des rôles existent déjà ou doivent être définis. Exemples d'utilisation de SIMATIC Logon dans l'environnement SIMATIC :
- SIMATIC PCS 7 V8.0 (intégré au système, aucune licence supplémentaire n'est requise)
- Système SCADA SIMATIC WinCC V7.0+SP3 (intégré au système, aucune licence supplémentaire n'est requise)
- SIMATIC WinCC V11+SP2 Runtime Professional Edition (intégré au système, aucune licence supplémentaire n'est requise)
- SIMATIC WinCC flexible à partir de la version 2007 en liaison avec Logon Remote Access (cf. les références de commande)
- SIMATIC WinCC V11+SP2 Runtime Advanced Edition en liaison avec conjunction with Logon Remote Access (cf. les références de commande)
- STEP7 V5.5+SP1
Indication : SIMATIC PCS 7 V7.1+SP3 et SIMATIC WinCC V7.0+SP2 intègrent SIMATIC Logon V1.4+SP3.
Si SIMATIC Logon n'est pas déjà intégré au système, le nombre de licences SIMATIC Logon requises dépend du nombre de clients/stations monopostes accédant aux applications pour lesquelles le SIMATIC Logon est utilisé comme protection d'accès.
Le paquet logiciel SIMATIC Logon comprend les composants logiciels suivants :
Service SIMATIC Logon Protection d'accès centralisée pour applications SIMATIC. Au démarrage des applications gérées avec SIMATIC Logon, la fenêtre d'identification (Login) du service SIMATIC Logon est activée. Après la saisie des identifiant (Login), mot de passe et domaine, chaque utilisateur reçoit ses droits spécifiques. Le dialogue du service de SIMATIC Logon pour une déconnexion (Logoff), un changement d'utilisateur ou une modification de mot de passe, est accessible au niveau des applications.
Administration des rôles dans SIMATIC Logon Administration des rôles d'une application ainsi que leurs affectations aux groupes Windows, y compris l'allocation des droits.
Viewer du journal des événements SIMATIC Logon Le viewer du journal des événements de SIMATIC Logon est un composant, qui enregistre les événements pour une application et les affiche.
Signature électronique SIMATIC Avec la signature électronique SIMATIC, les opérations ne sont exécutées qu'après validation au travers des droits précédemment associés aux utilisateurs / aux groupes d'utilisateurs Windows. Les affectations des utilisateurs / groupes d'utilisateurs aux opérations s'effectuent au niveau de chaque application. Aujourd'hui, cette fonction n'est implémentée qu'au niveau de SIMATIC BATCH en tant que fonction système. De manière spécifique à une application, la signature électronique peut néanmoins être intégrée dans certains produits.
Kit de développement de SIMATIC Logon Le kit de développement est destiné aux programmeurs désirant connecter une application client à SIMATIC Logon.
1.2 Caractéristiques produit / possibilités
Avec SIMATIC Logon V1.5, des corrections logicielles mineures ont été faites, et les nouveautés fonctionnelles suivantes ont été introduites :
- support des systèmes d'exploitation Windows 64 bits,
- nouveaux claviers d'écran comme alternative aux claviers d'écran Windows standard (osk.exe)
- support des signatures électroniques au niveau de WinCC Visual Basic Scripting
SIMATIC Logon supporte les moyens suivants pour l'identification du personnel opérateur :
- Clavier
- Lecteur de carte à puce connecté en USB (référence de commande: 6ES7 652-0XX02-1XC0) ou en série (référence de commande: 6ES7 652-0XX01-1XC0) selon le catalogue ST PCS7, au chapitre "Station de travail/IPC", au paragraphe "Composants d'extension"
- Lecteur de carte avec une interface USB, fourni par le constructeur avec un pilote (driver) d'appareil PC/SC compatible pour Microsoft Windows.
Avec le produit "Device Manager pour SIMATIC Logon", Add-on de SIMATIC PCS7, divers autres appareils d'identification, basés sur différentes techniques d'identification (empruntes biométriques, cartes à puce, clefs électroniques etc...), peuvent se connecter à moindre coût à SIMATIC Logon :
- Souris à empreinte digitale Siemens (connexion par une interface USB)
- Lecteur de carte GECMA / capteur d'empreinte digitale (connexion par une interface RS232)
- Lecteur de carte Interflex (connexion par une interface RS232 ou USB)
- Système de clef électronique Euchner (interface RS232, USB ou Ethernet)
La réalisation de pilotes pour d'autres appareils d'identification est possible par prestation. Pour obtenir une offre de service, vous pouvez vous adresser à l'adresse suivante :
Siemens AG
Industry Sector
Customer Services
Value Services
Condition Monitoring and Reliability, Karlsruhe
Herr Thomas Ripplinger
E-Mail: thomas.ripplinger@siemens.com
1.3 Pré requis matériels / logiciels
- Console de programmation ou PC avec un processeur de type au minimum Pentium III, 800 MHz, tout comme un minimum de 512 Moctets de RAM pour la mémoire de travail;
- Besoins en place mémoire sur le disque dur: env. 210 Moctets;
- Un des systèmes d'exploitation suivants :
- Microsoft Windows XP Professional SP2/SP3
- Microsoft Windows Server 2003 SP1/SP2
- Microsoft Windows Server 2003 R2 ou 2003 R2 SP2
- Microsoft Windows Vista (Business, Enterprise, Ultimate) jusqu'au SP2
- Microsoft Windows 7 (Professional, Enterprise, Ultimate) jusqu'au SP1
- Microsoft Windows Server 2008 (Standard, Enterprise, Datacenter) jusqu'au SP2
- Microsoft Windows Server 2008 R2 (Standard, Enterprise, Datacenter) jusqu'au SP1
- Versions compatibles de SIMATIC PCS7, WinCC et WinCC flexible:
- en cas de mise en œuvre de SIMATIC Logon avec SIMATIC PCS7, veuillez vérifier la compatibilité dans la FAQ d'ID 2334224.
- en cas de mise en œuvre de SIMATIC Logon avec WinCC veuillez vérifier la compatibilité dans la FAQ d'ID 21927774.
2 Informations de commande
2.1 Données de commande
| Produit |
Référence de commande |
|
SIMATIC Logon V1.5
Single License pour 1 installation en 7 langues (allemand, anglais, français, espagnol, italien, chinois, japonais), pour les systèmes d'exploitation MS Windows XP Professional SP2/SP3, MS Windows Server 2003 SP1/SP2, MS Windows Server 2003 R2, MS Windows Server 2003 R2 SP2, MS Windows Vista (Business, Enterprise, Ultimate) jusqu'au SP2, MS Windows Server 2008 (Standard, Enterprise, Datacenter) jusqu'au SP2, MS Windows 7 (Professional, Enterprise, Ultimate) jusqu'au SP1, MS Windows Server 2008 R2 (Standard, Enterprise, Datacenter) jusqu'au SP1.
Logiciel d'ingénierie et documentation électronique sur CD: CD, clef de licence sur clef USB, certificat de licence. |
6ES7658-7BX51-0YA0 |
SIMATIC Logon Upgrade auf V1.5
Single License pour 1 installation en 7 langues (allemand, anglais, français, espagnol, italien, chinois, japonais), pour les systèmes d'exploitation MS Windows XP Professional SP2/SP3, MS Windows Server 2003 SP1/SP2, MS Windows Server 2003 R2, MS Windows Server 2003 R2 SP2, MS Windows Vista (Business, Enterprise, Ultimate) jusqu'au SP2, MS Windows Server 2008 (Standard, Enterprise, Datacenter) jusqu'au SP2, MS Windows 7 (Professional, Enterprise, Ultimate) jusqu'au SP1, MS Windows Server 2008 R2 (Standard, Enterprise, Datacenter) jusqu'au SP1.
Logiciel d'ingénierie et documentation électronique sur CD: CD, clef de licence sur clef USB, certificat de licence. |
6ES7658-7BX51-0YE0 |
A partir de WinCC flexible 2007 avec les appareils suivants :
- Mobile Panel 177, TP177B, OP177B
- Mobile Panel 277, TP277, OP277, MP277
- MP377
- Plateformes PC avec WinCC flexible Runtime
| Produit |
Référence de commande |
Logon Remote Access (3 Clients)
Single License pour 1 installation, Remote Access pour 3 clients WinCC flexible à partir de Version 2007. Sont inclus dans la livraison: clef de licence sur clef USB, certificat de licence. |
6ES7658-7BA00-2YB0 |
Logon Remote Access (10 Clients)
Single License pour 1 installation, Remote Access pour 10 clients WinCC flexible à partir de Version 2007. Sont inclus dans la livraison: clef de licence sur clef USB, certificat de licence. |
6ES7658-7BB00-2YB0 |
2.2 SIMATIC Logon Upgrade vers V1.5
Les autorisations des versions antérieures SIMATIC Logon V1.0, V1.1, V1.2, V1.3 et V1.4 ne sont plus valables pour la version 1.5. Il est possible de mettre à jour ces versions en V1.5 avec le SIMATIC Logon Upgrade V1.5, de référence de commande 6ES7658-7BX51-0YE0.
3 Customer Support: spectre de service / demande de support
Siemens propose Service & Support à chaque phase de projet : de la planification jusqu'à la maintenance et la modernisation, en passant par la mise en service. Un aperçu de l'ensemble du spectre des services est disponible sur Internet sous :
http://www.siemens.de/automation/csi_de_WW/service (en Allemagne)
http://www.siemens.com/automation/csi_en_WW/service (international)
Un support technique via la hotline est disponible via la procédure de Support Request :
http://www.siemens.de/automation/csi_de_WW/support_request (en Allemagne)
http://www.siemens.com/automation/csi_en_WW/support_request (international)
Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser à votre interlocuteur SIMATIC local.
|  |  |