|
Descripción Los siguientes causas puede provocar que el bloque Modus muestre el valor de estado A090 (HEX), a pesar de haber introducido la licencia correcta.
- No se ha insertado la función FC10 "EQ_STRNG" dentro del proyecto o la función "EQ_STRNG" tiene otro número de FC.
- La llave de licencia sólo se ha insertado en la vista de datos del bloque de datos de licencia.
Ejecute las siguientes medidas para resolver la causa de la entrada del valor de estado A090 (HEX):
- Asegúrese que se haya insertado la función FC10 "EQ_STRNG" dentro del proyecto. Esta función está disponible en la librería estándar del STEP 7, dentro de la opción "Bloques de función IEC -> Bloques". Si el número de FC ya se utiliza en el programa de usuario, hay que recablear la función "EQ_STRNG" en los bloques de Modbus con el nuevo número de FC.
- Si se ha introducido la llave de licencia en la vista de datos del bloque de datos de licencia, ésta se sobrescribe con su valor inicial al rearrancar la CPU. Por eso, la llave de licencia se debe introducir en la vista de declaración como valor inicial. A continuación ya se puede inicializar la llave de licencia en la vista de datos.
|