|
Beschreibung Folgende Ursachen führen dazu, dass der Modus-Baustein den Statuswert A090 (hex) liefert, obwohl Sie die richtige Lizenz eingetragen haben.
- Sie haben die Funktion FC10 "EQ_STRNG" nicht in das Projekt eingefügt oder die Funktion "EQ_STRNG" hat eine andere FC-Nummer.
- Sie haben den Lizenzschlüssel nur in der Datenansicht des Lizenz-Datenbausteins eingetragen.
Führen Sie folgende Maßnahmen durch, um die Ursachen für die Ausgabe des Statuswertes A090 (hex) zu beheben:
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Funktion FC10 "EQ_STRNG" in Ihr Projekt eingefügt haben. Diese finden Sie in der Standard Library von STEP 7 unter IEC Function Blocks > Blocks. Wenn die FC-Nummer im Anwenderprogramm bereits verwendet wird, dann muss die Funktion "EQ_STRNG" in den Modbus-Bausteinen mit der neuen FC-Nummer umverdrahtet werden.
- Wenn der Lizenzschlüssel in der Datenansicht des Lizenz-Datenbausteins eingetragen wird, wird dieser beim Neustart der CPU mit dem Initialwert überschrieben. Deshalb müssen Sie den Lizenzschlüssel in der Deklarationsansicht als Initialwert eintragen. Anschließend kann der Lizenzschlüssel in der Datenansicht initialisiert werden.
|