|
Descrizione Il blocco Modus fornisce il valore di stato A090 (hex), sebbene sia stata registrata la licenza corretta, per i seguenti motivi.
- La funzione FC10 "EQ_STRNG" non è stata inserita nel progetto o la funzione "EQ_STRNG" ha un altro numero FC.
- Il codice della licenza è stato inserito solo nella vista dati del blocco dati di licenza.
Eseguire le misure seguenti per eliminare le cause per l'emissione del valore di stato A090 (hex).
- Accertarsi di avere inserito la funzione FC10 "EQ_STRNG" nel progetto. La funzione è disponibile nella Standard Library di STEP 7 in IEC Function Blocks > Blocks. Se il numero FC è già utilizzato nel programma applicativo, è necessario modificare il cablaggio della funzione "EQ_STRNG" nei blocchi Modbus con il nuovo numero FC.
- Inserendo il codice di licenza nella vista dati del blocco dati di licenza, esso viene sovrascritto con il valore iniziale al nuovo avvio della CPU. Per questo motivo è necessario inserire il codice di licenza nella vista dichiarazione come valore iniziale. Successivamente è possibile inizializzare il codice di licenza nella vista dati.
|