|
Descripción A partir de STEP 7 V5.0 SP3 HF3 en adelante se puede acceder a estaciones ST en línea sobre y más allá de los límites de la subred con la PG/PC, con el fin, por ejemplo, de transferir programas de usuario o una configuración de hardware o con la intención de ejecutar funciones de prueba y diagnóstico. Se puede conectar una PG/PC en cualquier lugar de la red y conectarse en línea con cualquiera de las estaciones a las que se puede llegar a través de pasarelas.
Pasarela
La pasarela de una subred a una o más subredes se encuentra en una estación SIMATIC que tiene interfaces para las subredes correspondientes.
Requisitos
- Al menos se tiene que haber instalado STEP 7 V5.0 SP3 HF3 en la PG/PC para la configuración y uso de la función de routing S7.
- Se instala una interfaz (CP de Industrial Ethernet o PROFIBUS para PC) en la PG/PC para establecer una conexión con la pasarela. Se pueden usar los CPs 55xx y 56xx de PROFIBUS para PC. Se puede usar cualquier tarjeta de red Ethernet compatible con NDIS (p. ej. 3COM, CP1613) como interfaz Industrial Ethernet en la PG/PC.
- Los módulos de comunicación asociados de la estación pueden trabajar con la función de routing S7.
- La configuración de red no se realiza a través de los límites del proyecto.
- Se ha cargado la información de configuración tanto en los módulos como en la PG o PC que contiene el "conocimiento" más reciente sobre la configuración de red completa del proyecto.
Trasfondo técnico Todos los módulos asociados con la pasarela deben recibir información sobre qué subredes son accesibles a través de qué rutas (= información de enrutado).
Advertencia Las tablas dadas más abajo se han actualizado con los módulos del catálogo de hardware de STEP 7 V5.4 SP2. Esto significa que los módulos anteriores que permiten trabajar con la función de routing S7 aparecen en la tabla, pero no necesariamente se incluyen en el catálogo de hardware de las últimas versiones de STEP 7.
CPUs SIMATIC S7 La siguiente lista ofrece una visión general de las CPUs SIMATIC S7 que permiten trabajar con la función de routing S7.
584459_Overview_CPUs_en.pdf ( 43 KB )
Procesadores de comunicacions (CPs) La siguiente lista ofrece una visión general de los CPs PROFIBUS e Industrial Ethernet que permiten trabajar con la función de routing S7.
584459_Overview_CPs_en.pdf ( 41 KB )
Módulos FM SIMATIC S7 La siguiente lista ofrece una visión general de los módulos FM de SIMATIC S7 que permiten trabajar con la función de routing S7.
|
FM |
Versión |
Número de referencia |
| FM 356-4 V5.0 |
V5.0 |
6ES7 356-4BM00-0AE0 |
| FM 356-4 V5.0 |
V5.0 |
6ES7 356-4BN00-0AE0 |
| FM 456-2 |
V5.0 |
6ES7 456-2AA00-0AB0 |
Tabla 01
Pasarelas La siguiente lista ofrece una visión general de las pasarelas que permiten trabajar con la función de routing S7.
|
Enlace |
Versión |
Número de referencia |
| IE/PB Link |
a partir de la V1.0 |
6GK1 411-5AA00 |
| IE/PB Link PNIO |
a partir de la V1.0 |
6GK1 411-5AB00 |
| IWLAN/PB Link PNIO |
a partir de la V1.1 |
6GK1 417-5AB00 |
| IWLAN/PB Link PNIO |
a partir de la V1.1 |
6GK1 417-5AB01 |
Tabla 02
Módulos IM SIMATIC S7 La siguiente lista ofrece una visión general de los módulos IM de SIMATIC S7 que permiten trabajar con la función de routing S7.
|
IM |
Versión |
Número de referencia |
| IM 467 |
a partir de la V2.0 |
6ES7 467-5GJ02-0AB0 |
| IM 467 FO |
a partir de la V2.0 |
6ES7 467-5FJ00-0AB0 |
Tabla 03
SIMATIC WinAC RTX, WinAC Slot y WinAC MP La siguiente lista ofrece una visión general de los SIMATIC WinAC RTX, WinAC Slot y WinAC MP que permiten trabajar con la función de routing S7.
| WinAC |
Versión |
Número de referencia |
| WinAC RTX |
a partir de la V4.0 |
6ES7 671-0R... |
| WinAC Slot 412 |
a partir de la V3.2 |
6ES7 673-2C... |
| WinAC Slot 416 |
a partir de la V3.2 |
6ES7 673-6C... |
| WinAC MP |
a partir de la V4.1 |
6ES7 671-4EE00-0YA0
6ES7 671-5EF01-0YA0
6ES7 671-7EG01-0YA0 |
Tabla 04
Módulos de comunicación SINAUT La siguiente lista ofrece una visión general de los módulos de SINAUT que permiten trabajar con la función de routing S7.
| TIM |
Versión |
Número de referencia |
| TIM 3V-IE |
a partir de la V1.0 |
6NH7 800-3BA00 |
| TIM 3V-IE Advanced |
a partir de la V1.1 |
6NH7 800-3CA00 |
| TIM 4R-IE |
a partir de la V1.0 |
6NH7 800-4BA00 |
| TIM 4RD |
a partir de la V3.x |
6NH7 800-4AD90 |
Tabla 05
Advertencia La estación de destino no tiene que poder trabajar con la función de routing S7.
Palabras clave adicionales
Módulo de función |