|
Descrizione I blocchi, disponibili per la comunicazione modalità con SIMATIC S7, sono forniti con numeri di blocco univoci.
Se nel programma applicativo sono già presenti blocchi con questi numeri, c'è un conflitto fra i numeri dei blocchi.
È possibile rinominare i blocchi modalità, che sono richiamati direttamente nel programma applicativo.
I blocchi che vengono richiamati internamente nei blocchi modalità non possono essere rinominati. È necessario modificare il cablaggio di questi blocchi.
La tabella seguente indica quali blocchi modalità possono essere rinominati o di quali si può modificare il cablaggio.
| Prodotto |
Blocco modalità > rinomina |
Blocco richiamato internamente > modifica del cablaggio |
| ModbusTCP CP |
FB108 |
FB106, FB107 |
| Modbus TCP Redundant |
FB1733 |
FB1734 |
| Modbus TCP Redundant V2 |
FB909, FB907 |
FB908, FB906 |
| ModbusTCP PN CPU |
FB102 |
FB103, FB104, FB105 |
Tabella 01
Nella modifica del cablaggio dei blocchi, che vengono richiamati internamente nel Modbus, rispettare una determinata sequenza. Questa sequenza deve essere rispettata in particolare nel caso della modifica del cablaggio dei blocchi T con ModbusTCP PN CPU.
- Blocchi T
- Blocchi richiamati internamente (FB106, FB107, FB1734, FB908, FB906, FB103, FB104, FB105)
- Blocchi restanti
Non si deve modificare il cablaggio di tutti i blocchi. Se viene modificato il cablaggio solo di alcuni blocchi richiamati internamente, deve essere comunque rispettata la sequenza sopra indicata. In questo caso, tralasciare i blocchi di cui non si è modificato il cablaggio.
|