|
Beschreibung Die Bausteine, die Ihnen für die Modus-Kommunikation mit SIMATIC S7 zur Verfügung stehen, werden mit eindeutigen Bausteinnummern ausgeliefert.
Wenn im Anwenderprogramm bereits Bausteine mit diesen Bausteinnummern vorhanden sind, gibt es einen Bausteinnummernkonflikt.
Sie können die Modus-Bausteine, die direkt im Anwenderprogramm aufgerufen werden, umbenennen.
Die Bausteine, die intern in den Modus-Bausteinen aufgerufen werden, können nicht umbenannt werden. Diese Bausteine müssen umverdrahtet werden.
Die folgende Tabelle zeigt welche Modus-Bausteine umbenannt oder umverdrahtet werden können.
| Produkt |
Modus-Baustein > umbenennen |
intern aufgerufener Baustein > umverdrahten |
| ModbusTCP CP |
FB108 |
FB106, FB107 |
| Modbus TCP Redundant |
FB1733 |
FB1734 |
| Modbus TCP Redundant V2 |
FB909, FB907 |
FB908, FB906 |
| ModbusTCP PN CPU |
FB102 |
FB103, FB104, FB105 |
Tabelle 01
Beim Umverdrahten der Bausteine, die intern in den Modbus-Bausteinen aufgerufen werden, ist eine bestimmte Reihenfolge einzuhalten. Diese Reihenfolge ist insbesondere beim Umverdrahten der T-Bausteine bei ModbusTCP PN CPU einzuhalten.
- T-Bausteine
- intern aufgerufene Bausteine (FB106, FB107, FB1734, FB908, FB906, FB103, FB104, FB105)
- restliche Bausteine
Es müssen nicht alle Bausteine umverdrahtet werden. Wenn nur einige intern aufgerufene Bausteine umverdrahtet werden, ist trotzdem die o. g. Reihenfolge einzuhalten. In diesem Fall lassen Sie die Bausteine, die nicht umverdrahtet werden, aus.
|