Descripción: Al transferir un proyecto al panel, se recibe el siguiente aviso y se interrumpe dicha transferencia:
"La transferencia no es posible. La versión de ProTool y del sistema operativo del panel de servicio no son compatibles. Por favor, actualice (cargue) el sistema operativo del panel"
  Figura 01
Esta interrupción de la transferencia puede ser debida a la versión del Windows CE del panel y al software de configuración ProTool utilizado.
La configuración actual se realizó con una versión de ProTool más nueva de la que soporta el sistema operativo (WinCE) del panel. El sistema operativo WinCE para el panel se suministra con la versión de ProTool correspondiente y se debe transferir al panel después de cada actualización del ProTool. Para que esta transferencia se pueda realizar correctamente, el sistema operativo del panel debe ser compatible con la versión de ProTool utilizada.
La ejecución de la actualización del sistema operativo en un panel basado en Windows CE está descrita en la siguientes página del Customer Support:
Atención al realizar la transferencia de la configuración a través de MPI/PROFIBUS: Si el sistema operativo del panel es compatible con la versión de ProTool utilizada, hay que comprobar las direcciones MPI/PROFIBUS utilizadas por la PG y el panel. Si la PG y el panel poseen casualmente la misma dirección MPI/PROFIBUS, se interrumpe la transferencia y se indica el aviso descrito.
Conceptos de búsqueda: Actualización del OS, actualización del sistema operativo, transferencia de una imagen, TP170, OP170, OP270, MP270, TP270, MP370, MOBILE PANEL 170
|