Description : Lors du transfert d'un projet sur le Panel vous obtenez le message suivant et le transfert est interrompu :
"Le transfert n'est pas possible. La version ProTool et la version du système d'exploitation du pupitre opérateur ne sont pas compatible. Veuillez effectuer une mise à jour du système d'exploitation du pupitre opérateur (evtl. Rechargement)"
  Figure 01
La cause de cette interruption de transfert peut se trouver dans la version Windows CE du Panel et du logiciel de configuration Protool utilisé.
Votre configuration actuelle a été créé avec une nouvelle version de Protool supportée par le système d'exploitation (WinCE) sur le Panel. Le système d'exploitation WinCE pour le Panel est livré avec chaque version de ProTool et doit après chaque mise à jour de logiciel Protool être chargé sur le pupitre opérateur. Pour que le transfert soit effectué avec succès le système d'exploitation du Panel doit être compatible avec la version de Protool utilisée.
L'exécution d'une mise à jour du système d'exploitation sur les Panels basés sous Windows CE est décrite dans l'article suivant :
- Article-ID: 19701610 - "Comment faire pour mettre à jour le système d’exploitation (OS-Update) des pupitres opérateurs ?"
Attention lors du transfert de la configuration par MPI/PROFIBUS : Lorsque le système d'exploitation du Panel est déjà compatible avec la version de ProTool utilisée, vous devez contrôler les adresses MPI/PROFIBUS utilisées par la PG et le Panel. Si par hasard le Panel et la PG ont la même adresse MPI/PROFIBUS , le transfert sera également interrompu avec le message d'erreur décrit.
Mots-clefs : OS-Update, mise à jour du système d'exploitation, transfert de l'Image, TP170, OP170, OP270, MP270, TP270, MP370, MOBILE PANEL 170
|