Beitragsliste anzeigen

STEP 7 (TIA Portal) -- Informationen zu Vorgängerversionen -- Entwicklungsumgebung einrichten 
Welche Voraussetzungen sind für die Installation von STEP 7 Basic V10.5 zu beachten? 
Warum erscheint während der Deinstallation von STEP 7 Basic V10.5 unter Windows Vista eine Fehlermeldung von ProSave? 
Warum stehen nach der Installation oder Deinstallation von WinCC flexible einige Schriftarten für STEP 7 Basic V10.5 nicht mehr zur Verfügung? 
Warum erscheint nach der Installation von STEP 7 Basic V10.5 die Meldung "Während des Setups ist ein Fehler aufgetreten!"? 
Warum kann Windows XP nicht heruntergefahren und der Bildschirmschoner nicht aktiviert werden? 

Welche Voraussetzungen sind für die Installation von STEP 7 Basic V10.5 zu beachten?zum Beginn
Bestellnummer:

Beschreibung
Die aktuelle Version von STEP 7 Basic V10.5 + SP2 (Service Pack 2) erhalten Sie von Ihrem Vertriebspartner. Sie können sich auch nur das Update SP2 aus dem Internet unter der Beitrags-ID 39741113 downloaden. Hierzu müssen Sie aber vorher das STEP 7 Basic V10.5 (mit oder ohne SP1) auf Ihrem Rechner installiert haben. Vor der Installation von STEP 7 Basic sollten Sie die folgenden Punkte beachten:

  1. Hardware-Voraussetzungen
  2. Software-Voraussetzungen
  3. Internet-Explorer
  4. Administratorrechte
  5. Parallelinstallation von STEP 7 Basic und STEP 7 V5.x
  6. Kompatibilität zu anderen SIMATIC HMI Produkten
  7. FTP (File-Transfer-Protocol)-Server
  8. Fehlerhafte STEP 7 Installation
  9. Komplette Deinstallation von STEP 7 Basic
  10. Fehlermeldung nach der Installation von STEP 7 Basic: "Während des Setups ist ein Fehler aufgetreten!"
  11. Fehlerhafte Installation von ".NET Framework"

In der nachstehenden Tabelle erhalten Sie einen Überblick, welche Voraussetzungen allgemein für die Installation von STEP 7 Basic V10.5 erforderlich sind:
 
Nr. Voraussetzungen für die Installation von STEP 7 Basic V10.5:
1 Hardware-Voraussetzungen
Für die Installation von STEP 7 Basic V10.5 muss Ihr PC mindestens die folgenden Voraussetzung erfüllen:
  • Prozessor: Pentium 4, 1,7 GHz oder vergleichbar
  • Hauptspeicher:
    • 1 GB RAM für Windows XP oder mehr
    • 2 GB RAM für Windows Vista oder mehr
  • Freier Festplattenspeicher: 2 GB
  • Grafikkarte: 32 MB RAM und 32 Bit Farbtiefe
  • Bildschirmauflösung von 1024 x 768 oder besser
2 Software-Voraussetzungen
Die STEP 7 Version 10.5 (32 Bit Version) ist für die folgenden Betriebssysteme freigegeben:
  • Microsoft Windows XP Home SP3
  • Microsoft Windows XP Professional SP3
  • Microsoft Windows Vista Home Premium SP1
  • Microsoft Windows Vista Business SP1
  • Microsoft Windows Vista Ultimate SP1

Hinweis
STEP 7 Basic V10.5 ist unter Windows 7 und Windows Vista SP2 (64 Bit Version) nicht freigegeben.

3 Internet-Explorer:
Sie benötigen einen Internet-Explorer V6.0 (oder höher).
4 Administratorrechte
Für die Installation von STEP 7 Basic auf einem PC mit einem der Betriebssysteme Windows XP oder Windows Vista benötigen Sie die Administratorrechte.
5 Parallelinstallation von STEP 7 Basic und STEP 7 V5.x
Sie können auf Ihrem Rechner zusätzlich zu STEP 7 Basic auch parallel STEP 7 V5.x (z.B. V5.4) und die zugehörigen Optionspakete (z.B. S7-GRAPH, CFC, ...) installieren. Beachten Sie aber hier die Kompatibilität zu den Betriebssystemen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Beiträgen 8250891 und 18734363.
6 Kompatibilität zu anderen SIMATIC HMI Produkten
Die folgenden SIMATIC HMI Produkte können Sie parallel zur STEP 7 Basic Version 10.5 auf Ihrer Festplatte installieren:
  • WinCC flexible 2008 und WinCC flexible 2008 SP1 / SP2 
  • WinCC V6.2 ab SP3
  • WinCC V7
7 FTP (File-Transfer-Protocol)-Server
Wenn die Kommunikationsverbindungen über das TCP/IP-Protokoll über den FTP-Server nach der Installation nicht möglich sind, öffnen Sie im Internet Explorer den Dialog "Extras > Internetoptionen...". Aktivieren Sie im Register "Erweitert" die Einstellung "Ordneransicht für FTP-Sites aktivieren" und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Übernehmen". Beenden Sie den Dialog mit OK.


Bild 01

Weitere Informationen zum FTP-Server finden Sie auch in unserem Beitrag 15250466.

8 Fehlerhafte STEP 7 Installation
Wenn einige Dateien von STEP 7 Basic beschädigt sind oder wenn die Installation der STEP 7 Software abgebrochen wurde, empfehlen wir Ihnen mit der Reparaturfunktion der STEP 7 Basic CD den Softwarestand auf Ihrem PC wieder herzustellen.
  1. Legen Sie die STEP 7 CD in Ihr CD-Laufwerk ein und öffnen Sie die Datei "Start.exe".
  2. Wählen Sie die Setupsprache aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter >".
  3. Aktivieren Sie im nachfolgendem Dialog die Funktion "Reparieren" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter >".
  4. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen.
  5. Nach dem Ende der Reinstallation müssen Sie Ihren PC neu booten.
9 Komplette Deinstallation von STEP 7 Basic
Um STEP 7 Basic V10.5 allgemein zu deinstallieren, öffnen Sie in der Systemsteuerung den Dialog "Software" und wählen Sie das Register "Programme ändern oder entfernen". Deinstallieren Sie die Applikation "Siemens Totally Integrated Automation Portal V10" und booten Sie anschließend Ihren PC.

Um aber STEP 7 Basic komplett von Ihrem PC zu deinstallieren, müssen Sie anschließend auch die entsprechenden Einträge in der Registry löschen.

  1. Starten Sie den Registrierungseditor über den Menübefehl "Start > Ausführen..." und geben Sie "Regedit" ein. Wenn Sie mit "OK" bestätigen, wird der Registrierungseditor gestartet.
  2. Öffnen Sie das Verzeichnis "HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Siemens > Automation".
  3. Selektieren Sie das Verzeichnis "Automation" und löschen Sie die darin enthaltenen Dateien.
  4. Schließen Sie den Registrierungseditor und booten Sie ihren PC.
10 Fehlermeldung nach der Installation von STEP 7 Basic: "Während des Setups ist ein Fehler aufgetreten!"

Die oben beschriebene Meldung erscheint dann, wenn ein installiertes Softwareprodukt auf Ihrem Rechner die Installation von STEP 7 Basic V10.5 behindert. Überprüfen Sie, ob die Software "NokiaOvi Suite" auf Ihrem Rechner installiert ist. Damit die Installation von STEP 7 Basic V10.5 nicht behindert wird, müssen Sie vorher den Prozess "NokiaMServer.exe" beenden.

Abhilfe:

  1. Deinstallieren Sie STEP 7 Basic V10.5 innerhalb der Systemsteuerung, wie unter Punkt 9 beschrieben. Sie brauchen aber nicht die Einträge in der Registry zu löschen.
  2. Öffnen Sie mit der Tastenkombination <Strg>+<Shift>+<Esc> den Windows Task-Manager und markieren Sie im Register "Prozesse" den Prozess "NokiaMServer.exe".
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Prozess beenden" und schließen Sie anschließend den Windows Task-Manager wieder.
  4. Installieren Sie STEP 7 Basic V10.5 neu. Nach dem Ende der Installation müssen Sie Ihren PC neu booten.

Hinweis:
Nach dem Neustart Ihres PCs läuft der Prozess "NokiaMServer.exe" wieder.

Falls bei der Installation der Prozess "NokiaMServer.exe" nicht gelaufen ist oder die oben beschriebene Abhilfe nicht geholfen hatte, erstellen Sie eine Support Anfrage an den Customer Support, um das Verhalten zu klären.

http://www.siemens.de/automation/csi_de_WW/support_request

11 Fehlerhafte Installation von ".NET Framework"
Mit der Installation von STEP 7 Basic wird auch die Software ".NET Framework" auf ihrem PC mit installiert, wenn diese nicht schon auf Ihrem PC enthalten ist. Sollte die installierte Software ".NET Framework" auf ihrem PC fehlerhaft installiert oder defekt sein, kann STEP 7 Basic nicht installiert werden. Sie müssen dann ".NET Framework" vorher von ihrem PC deinstallieren.
  1. Öffnen Sie in der Systemsteuerung das Tool "Software" und navigieren Sie im Register "Programme ändern oder entfernen" zu dem Programm ".NET Framework 2.0" .
  2. Markieren Sie das Programm und klicken Sie auf die Schaltfläche "Entfernen".
  3. Booten Sie nach der Deinstallation ihren PC und starten Sie das Setup von STEP 7 Basic erneut.

Erstellumgebung
Bilder in diesem FAQ sind mit dem Produkt STEP 7 Version 10.5 erstellt worden.

Wichtig
Dieser Beitrag enthält Informationen zum Bearbeiten der Registrierung. Sie sollten eine Sicherungskopie der Registrierung erstellen, bevor Sie die Registrierung bearbeiten. Weitere Informationen zum Erstellen einer Sicherungskopie, zum Wiederherstellen und Bearbeiten der Registrierung finden Sie in der Microsoft Knowledge Base unter der Beitrags-Nr. 256986. Die unkorrekte Verwendung des Registrierungseditors kann schwerwiegende Probleme verursachen, die das gesamte System betreffen und eine Neuinstallation erforderlich machen. Benutzen Sie den Registrierungseditor auf eigene Verantwortung.

Warum erscheint während der Deinstallation von STEP 7 Basic V10.5 unter Windows Vista eine Fehlermeldung von ProSave?zum Beginn
Bestellnummer:

Beschreibung:
Während der Deinstallation von STEP 7 Basic V10.5 unter Windows Vista SP1 können Sie eine Fehlermeldung durch das Servicetool ProSave erhalten, wenn Sie vorher die folgenden Produkte

  • Visual Runtime C++ Komponenten,
  • ALM (Automation License Manager),
  • ProSave

über Windows ARP (Address Resolution Protocol) deinstalliert haben. Diese Fehlermeldung hat keinen Einfluss auf die Deinstallation.


Bild 01

Bestätigen Sie die Meldung mit OK. STEP 7 Basic V10.5 wird trotzdem vollständig deinstalliert.

Hinweis:
Deinstallieren Sie Ihre Softwareprodukte immer mit dem Tool "Programme ändern oder entfernen" aus der Systemsteuerung Ihres Betriebssystems ("Start > Systemsteuerung > Software").

Suchbegriffe:
PTPROSAVE

Warum stehen nach der Installation oder Deinstallation von WinCC flexible einige Schriftarten für STEP 7 Basic V10.5 nicht mehr zur Verfügung?zum Beginn
Bestellnummer:

Beschreibung:
Nach der Installation oder Deinstallation von WinCC flexible stehen systembedingt einige Schriftarten nicht mehr zur Verfügung, wenn Sie

  • WinCC flexible 2007 oder WinCC flexible 2008 nach STEP 7 Basic V10.5 installiert haben, oder
  • WinCC flexible 2007, WinCC flexible 2008, oder WinCC flexible 2008 + SP1 nach STEP 7 Basic deinstalliert haben.

Diese Schriftarten sind nach wie vor auf dem Rechner vorhanden und müssen unter Windows wieder aktiviert bzw. neu eingefügt werden.

Abhilfe:
 
Nr. Vorgehensweise:
1

Öffnen Sie in Microsoft Windows den Explorer,

  • über "Start > Programme > Zubehör > Windows-Explorer,
  • oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Start" und öffnen Sie aus dem Kontextmenü den "Explorer.
2 Geben Sie oberhalb im Explorer in der Adressleiste die Anweisung "%WINDIR% Fonts" ein und klicken Sie auf die Eingabetaste. Der Ordner mit den Schriftarten wird geöffnet.
3

Öffnen Sie den Dialog "Schriftarten hinzufügen" mit dem Menübefehl "Datei > Neue Schriftart installieren...".


Bild 01

4

Wählen Sie den Ordner aus, in dem Windows die Schriftarten abgelegt hat. Den Pfad für den Ordner finden Sie in der Adresszeile oder im Explorer.


Bild 02

5

Markieren Sie nun in der "Schriftartenliste" die folgenden Schriftarten und bestätigen Sie mit OK.

  • Siemens Sans Global
  • Siemens Sans Global Bold
  • Siemens Sans Global Bold Italic
  • Siemens Sans Global Italic

Die Schriftarten stehen dann wieder zur Verfügung.

Hinweis:
Unter MS Windows Vista benötigen Sie die Administratorrechte für die Installation der Schriftarten.

Warum erscheint nach der Installation von STEP 7 Basic V10.5 die Meldung "Während des Setups ist ein Fehler aufgetreten!"?zum Beginn
Bestellnummer:

Beschreibung
Die oben beschriebene Meldung erscheint dann, wenn ein installiertes Softwareprodukt auf Ihrem Rechner die Installation von STEP 7 Basic V10.5 behindert. Überprüfen Sie, ob die Software "NokiaOvi Suite" auf Ihrem Rechner installiert ist. Damit die Installation von STEP 7 Basic V10.5 nicht behindert wird, müssen Sie vorher den Prozess "NokiaMServer.exe" beenden. Die nachstehende Tabelle enthält hierzu die Vorgehensweise:
 
Nr. Vorgehensweise
1 Deinstallieren Sie zuerst STEP 7 Basic V10.5.
  1. Öffnen Sie in der Systemsteuerung den Dialog "Software" und wählen Sie das Register "Programme ändern oder entfernen".
  2. Markieren Sie "Siemens Totally Integrated Automation Portal V10" und deinstallieren Sie die Software über die Schaltfläche "Entfernen".
  3. Booten Sie nach der Deinstallation Ihren PC.
2 Beenden Sie den Prozess von "NokiaMServer.exe".
  1. Öffnen Sie mit der Tastenkombination <Strg>+<Shift>+<Esc> den Windows Task-Manager.
  2. Markieren Sie im Register "Prozesse" den Prozess "NokiaMServer.exe" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Prozess beenden".
  3. Schließen Sie den Windows Task-Manager wieder.
3 Installieren Sie STEP 7 Basic V10.5 neu.
  1. Legen Sie die STEP 7 Basic V10.5 DVD in Ihr DVD-Laufwerk ein und öffnen Sie die Datei "Start.exe".
  2. Wählen Sie die Setupsprache aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter >".
  3. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen.
  4. Nach dem Ende der Installation müssen Sie Ihren PC neu booten.

Hinweis
Nach dem Neustart Ihres PCs läuft der Prozess "NokiaMServer.exe" wieder.

Falls bei der Installation der Prozess "NokiaMServer.exe" nicht gelaufen ist oder die oben beschriebene Abhilfe nicht geholfen hatte, erstellen Sie eine Support Anfrage an den Customer Support, um das Verhalten zu klären.

https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&objid=38718979&caller=view

Suchbegriffe
Installationsabbruch

Warum kann Windows XP nicht heruntergefahren und der Bildschirmschoner nicht aktiviert werden?zum Beginn
Bestellnummer:

Beschreibung:
Windows XP verwendet das ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), um den Computer herunterzufahren oder in den Standby Modus zu fahren. Kommt es zu einer Inkompatibilität zwischen einem neu installierten Tool und dem ACPI, so kann es vorkommen, dass während der Bearbeitung dieses Tools der Bildschirmschoner nicht aktiviert, oder nach dem Beenden des Tools Windows XP nicht heruntergefahren werden kann.

Läuft STEP 7 Basic, so ist die Funktion Standby des Rechners deaktiviert. Um den Rechner in den Standby zu versetzen, müssen Sie zunächst das STEP 7 Basic beenden.

Abhilfe:
Die nachstehende Tabelle beschreibt Ihnen einige optionale Einstellungen in den "Eigenschaften von Energieoptionen":
 
Nr. Vorgehensweise:
1 Öffnen Sie unter Windows XP die "Eigenschaften der Energieoptionen" unter "Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Energieoptionen" und wählen Sie das Register "Ruhezustand". Aktivieren Sie das Optionskästchen
  • "Ruhezustand aktivieren".


Bild 01

2 Wechseln Sie in das Register "Erweitert". Im Dialogfeld "Netzschaltervorgänge" befinden sich zwei Klapplisten. Öffnen Sie die Klappliste unter "Beim Schließen des Laptops" und wählen Sie aus der sich öffnenden Liste die Option "In den Ruhezustand wechseln".


Bild 02

3 Öffnen Sie anschließend die Klappliste unter "Beim Drücken des Netzschalters am Computer" und wählen Sie aus der sich öffnenden Liste die Option "Computer herunterfahren".
4 Klicken Sie auf die Schaltfläche "Übernehmen" und bestätigen Sie die Einstellungen mit "OK". Anschließend müssen Sie Ihren PC neu starten.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Beitrag:

  • "Welche Abhilfen sind möglich, wenn der Rechner mit dem Betriebssystem Windows XP nicht mehr heruntergefahren werden kann?" unter der Beitrags-ID: 19681836

 Beitrags-ID:58274715   Datum:2011-04-15 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 






























verwandte Beiträge
Welche Voraussetzungen sind für ...
Tipps und Tricks zum Software ins ...
STEP 7 Basic V10.5 Service Pack 2
Welche Voraussetzungen sind für ...
Welche STEP 7 (TIA Portal) Versio ...
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour