Mostrar lista de artículos
ES - SIMATIC Manager -- Creación de programas -- CFC -Utilización de las librerías de bloques
¿Qué ha de tenerse en cuenta al modificar las direcciones simbólicas de los módulos de entradas / salidas?
¿Por qué ya no se dejan conectar las entradas del módulo driver después del cambio de un módulo analógico HART en un plano CFC?
¿Cómo se puede configurar el driver de canal PCS 7 APL para invertir el valor de salida del proceso?
¿Cómo se configura un esclavo Modbus con ayuda del módulo PCS 7 "RCV_341" (FB 121)?
¿Porqué se tiene la señal "QBAD" en el módulo driver "CH_AI"?
¿Cómo se configura la entrada "SAMPLE_T"?
¿Porqué se tiene un valor no válido en la salida de un módulo INT_P?
¿Porqué no se conecta automáticamente el módulo CH_AI cuando tiene la opción "Crear módulo driver"?
¿Cómo se pueden modificar las clases de aviso prefijadas en los módulos estándar?
¿Se pueden utilizar los módulos de la biblioteca CFC de las CPUs del S7-300 CPUs en los programas de las CPUs del S7-400?
¿Cuál es el significado de la entrada VALUE_QC en el módulo CH_DI?
¿Porqué no se señaliza el valor simulado en el módulo driver CH_AI o bien cómo se puede simular dicho valor?
¿Cuándo se habla de un lazo de regulación con y sin compensación?
¿Cómo se puede realizar una optimización del regulador con ayuda del PCS7 PID-Tuner?
¿Cuál es el significado de los parámetros "GAIN", "TN" y "TV" en el módulo CTRL_PID?
¿Por qué sólo se muestra la mitad de la intensidad esperada en cada módulo, cuando se utilizan los módulos de salida analógicos redundantes?
¿Cuál es la memoria necesaria para los bloques de librería y los Template del AS, en el SIMATIC PCS 7 V6.0?
¿Qué hay que tener en cuenta en la rampa de valor de consigna conectada, al conmutar del modo de servicio manual/JOG al modo automático en un regulador "CTRL_PID, no se sobrepase el valor real?
¿Cómo se pueden editar textos de aviso adicionales (sólo como evento y zona OS) en un módulo con capacidad de aviso del SIMATIC PCS 7 V5.x?
¿Cómo puede resolverse el siguiente aviso al crear el driver de módulo "Faltan archivos necesarios para el módulo CH_AI. Por favor, tenga en cuenta que hay que instalar exactamente la versión de librería desde la que se importó este módulo"?
¿Porqué, después del fallo y vuelva al bus un esclavo PROFIBUS DP (por ejemplo, una ET 200M), el driver CH_AI del esclavo sigue indicando que éste está en fallo (QBAD=1)?
¿Cómo se conecta una FM350-2 en el PCS 7?
¿Cómo se resuelve el aviso de fallo "Value BITVAL is not defined in file AL_CHN.xml / CH_DI" en el protocolo del generador de drivers?
¿Cuál es el significado de los parámetros "GAIN", "TN" y "TV" en el módulo CTRL_PID?
Referencia:

Descripción:
Con ayuda del módulo "CTRL_PID" se puede configurar un regulador PID estándar. El comportamiento dinámico del regulador se determina con los 3 siguientes componentes básicos:
 

Modo técnico de regulación

Denominación

Parámetro de E/S en el módulo CTRL_PID

Unidad

P

Parte proporcional

GAIN

Sin dimensión

I

Parte integral

TN

Segundos

D

Parte diferencial

TV

Segundos

La variable de entrada del regulador es la diferencia de regulación que se forma por medio del valor de consigna y del valor real. La variable de salida del regulador es el valor de control. El módulo CTRL_PID dispone de las siguientes entradas y salidas para estas variables.
 

Modo técnico de regulación

Denominación

Parámetro de E/S en el módulo CTRL_PID

W

Valor de consigna

SP

X

Valor real

PV_IN

E

Error de regulación

ER

Y

Valor de control

LMN


Figura 01

A través de los parámetros "GAIN", "TN" y "TV" se determina la influencia de los 3 componentes en el comportamiento dinámico del regulador.

  • Con la parte proporcional se ajusta la ganancia del regulador. El error de regulación se multiplica por "GAIN" y crea la parte proporcional de la variable de control.
    Resultado: Cuanto mayor sea la diferencia de regulación, mayor será la reacción del regulador en el actuador.
  • La parte integral sirve para evitar que quede un error de regulación permanente.
    Resultado: El error de regulación se integra a través de un tiempo (por tanto es cada vez más grande) y se añade a la variable de control. De esta forma se evita que se mantenga una diferencia entre la variable de consigna y la variable real.
  • Para aumentar la velocidad de la regulación, se utiliza la parte diferencial. La velocidad de modificación del error de regulación se lleva al actuador.
    Resultado: Si el error de regulación cambia rápidamente, la señal de control también cambia rápidamente. De esta forma se obtienen tiempos de regulación más cortos.

Información práctica adicional sobre el tema de regulación está disponible en el libro "Regulación con SIMATIC" de la editorial "PUBLICIS Kommunikationsagentur GmbH".
 
Idioma Título ISBN-13
Alemán Regulación con SIMATIC 978-3-89578-248-0
Inglés Controlling with SIMATIC 978-3-89578-255-8

 Nr. de identificación (ID):5800170   Fecha:2010-06-28