|
Die BIOS-Updates beinhalten jeweils die Änderungen der früheren Versionen, aufgeführt in den Infotexten.
Beachten Sie vor bzw. während der Installation des BIOS-Updates unbedingt folgende Punkte
- Verwenden Sie möglichst den aktuellen BIOS-Stand (Current release version). Die Verwendung eines alten BIOS auf einer neuen PC-Plattform kann zu Fehlverhalten führen.
- Der USB Stick bzw. das USB Diskettenlaufwerk muss als erstes Laufwerk in der Bootreihenfolge stehen.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung nicht unterbrochen wird!
- Schalten Sie das Gerät während des Update-Vorgangs unter keinen Umständen aus!
- Unterbrechen Sie den Update-Vorgang unter keinen Umständen!
Das Nichtbeachten der vorgenannten Punkte kann zu irreparablen Schäden an Ihrem PC führen!
Hinweis Eine Anleitung, wie Sie das BIOS-Update durchführen, entnehmen Sie bitte der Datei "Update.txt" aus dem ZIP-File.

Nach dem BIOS-Update muss das System in einen definierten Grundzustand gebracht werden, gehen Sie wie folgt vor:
- Starten Sie das BIOS Setup mit der F2-Taste.
- Laden Sie die BIOS-default-configuration mit der F9-Taste (Setup Defaults) oder per BIOS-Setup Kommando "Get Default Values" der Exit Maske.
- Sichern Sie die Einstellungen mit dem BIOS-Setup Kommando "Save Change & Exit" oder mit der F10-Taste "Save configuration changes and exit".
Zum Erhalt des BIOS-Updates wenden Sie sich bitte an den Technical Support unter:
Support Request
http://www.siemens.de/automation/support-request
Internet
http://support.automation.siemens.com
Weitere Informationen Unter der folgenden Beitrags ID: 51339179 finden Sie eine Liste mit den aktuellen Treiberversionen.
Hinweis zur Security Die in diesem Beitrag beschriebenen Funktionen und Lösungen beschränken sich überwiegend auf die Realisierung der Automatisierungsaufgabe. Bitte beachten Sie darüber hinaus, dass bei Vernetzung Ihrer Anlage mit anderen Anlagenteilen, dem Unternehmensnetz oder dem Internet entsprechende Schutzmaßnahmen im Rahmen von Industrial Security zu ergreifen sind. Weitere Informationen dazu finden Sie unter der Beitrags-ID 50203404.
|