Beitragsliste anzeigen
STEP 7 (TIA Portal) -- S7-Programm erstellen -- Operationen ausführen
Wie können in STEP 7 (TIA Portal) V11 aus einem Realwert die Vor- und die Nachkommastellen extrahiert werden?
Wie erfolgt in STEP 7 (TIA Portal) V11 die Linearwertberechnung für die Ordinate des Punktes P?
Wie können in STEP 7 (TIA Portal) V11 physikalische Durchlauf-Messungen (z.B. Mengendurchfluss) zu einem Gesamtwert aufsummiert werden?
Wie kann das numerische Differenzieren in STEP 7 (TIA Portal) V11 realisiert werden?
Wie erfolgt im TIA Portal die Umwandlung von Datentypen für die S7-1200/1500?
Wie kann mit STEP 7 (TIA Portal) V11 eine hexadezimale Zahl in ASCII-Zeichen konvertiert werden?
Wie kann mit STEP 7 V11 die Bitposition eines aktiven Bits in einem Merkerwort ermittelt und ein 32-Bit Feld überwacht werden?
Wie kann in STEP 7 (TIA Portal) V11 das Ausgangssignal in Bezug auf das Eingangssignal zeitlich verzögert werden?
Wie können Sie in STEP 7 (TIA Portal) V11 für Analogmessungen ganzzahlige Werte in Realzahlen und Realwerte in Integerzahlen skalieren?
Wie können in STEP 7 (TIA Portal) V11 Speicherbereiche kopiert werden?
Wie können Sie in STEP 7 V11 bit-, byte- oder wortweise und symbolisch auf die unstrukturierten Datentypen zugreifen?
Wie programmieren Sie im TIA Portal V11 die Überlagerung von Variablen mit dem Schlüsselwort "AT"?
Wie können Sie in STEP 7 (TIA Portal) einen Impulsgeber programmieren?
Wie können Sie in STEP 7 V5.5 und in V11 die Schieberegister mit den KOP/FUP-Anweisungen programmieren?
Welche Eigenschaften müssen Sie in STEP 7 V11 beachten, wenn Sie Zeichen mit der Anweisung "INSERT" in eine Zeichenkette einfügen?
S7-1200 CPU 12xx -- Hardware aufbauen und parametrieren -- Baugruppen initialisieren und parametrieren
Wie können die CPU-Analogeingänge der SIMATIC S7-1200 auch Ströme von 0-20mA messen?
Wie können Sie sich direkt auf anwenderdefinierten Webseiten der S7-1200 einloggen?
Wie können in STEP 7 (TIA Portal) V11 anwenderdefinierte Webseiten und Standardwebseiten für S7-CPUs automatisch aktualisiert werden?
Wie werden die Anweisungen "GET" und "PUT" im Anwenderprogramm der SIMATIC S7-1200 CPU programmiert, um mehr als 160 Byte Daten zu übertragen?
Warum dürfen Sie eine Memory Card bei der S7-300/S7-400/S7-1200 CPU nie im laufenden Betrieb (RUN) entfernen?
Wie können Sie in STEP 7 V11 bit-, byte- oder wortweise und symbolisch auf die unstrukturierten Datentypen zugreifen?
Wie ist das Anlaufverhalten einer S7-1200?
Welche Zusammenhänge gibt es zwischen Subnetzmasken und IP-Adressen im Hinblick auf Subnetting und Supernetting (Classless Inter Domain Routing CIDR)?
Wie kann bei einer Aktualisierung des S7-1200-Programms verhindert werden, dass zur Laufzeit generierte Parameter verloren gehen?
Wie können zur Laufzeit generierte Parameter mit einem KTP Basic Panel von mehreren S7-1200-Steuerungen gleichzeitig verwendet werden?
Wie können Sie die IP-Adresse einer S7-1200 ändern ohne dazu STEP 7 Basic zu verwenden?
Wie kann die IP-Adresse gelöscht und die S7-1200 über die SIMATIC MC Memory Card (2MB oder 24 MB) auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden?
Wie kann man Downloads durchführen, wenn in einem Netzwerk mehrere S7-1200-Steuerungen mit der gleichen IP-Adresse angeschlossen sind?
Wie kann man die IP-Adresse einer S7-1200 mit der Software STEP 7 Basic zurücksetzen?
Wie können Sie in STEP 7 V11 bit-, byte- oder wortweise und symbolisch auf die unstrukturierten Datentypen zugreifen?
Bestellnummer:

Beschreibung
Bei den S7-1200 Baugruppen (ab FW V2.0) haben Sie die Möglichkeit, bitweise auf Variablen vom Datentyp Byte, Word oder DWord zuzugreifen. Hierfür benötigen Sie STEP 7 V11+SP1+Update 2 (oder höher). Die Aufteilung eines Speicherbereiches (z.B. Byte oder Word) in einem kleineren Speicherbereich (z.B. Bool) wird auch Slice genannt. Im Bild 01 sind die symbolischen Bit-, Byte- und Wort-Zugriffe auf die Operanden dargestellt.


Bild 01

Die Anwendung der Slice-Zugriffe ermöglicht eine hohe Programmiereffizienz und es ist keine zusätzliche Definition in der Variablendeklaration erforderlich.

Nachfolgendes Beispiel zeigt den bitweisen symbolischen Slice-Zugriff. Das "x" steht für den bitweisen Zugriff in dem jeweiligen Wort oder Byte und die Nummer dahinter gibt den Offset des betreffenden Bits aus.


Bild 02

Bild 03 zeigt ein Beispiel für den byteweisen Slice-Zugriff. Hier steht das "b" für den byteweisen Zugriff und die Nummer gibt den Offset des betreffenden Byte aus.


Bild 03

Beim wortweisen Slice-Zugriff wird das "w" angegeben und die Nummer gibt den Offset des betreffenden Wortes aus.


Bild 04

Ergänzende Suchbegriffe
SliceAccess, Slice-Zugriff

 Beitrags-ID:57374718   Datum:2011-12-21 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour