|
Actualización del Firmware:
|
ATENCIÓN |
|
No utilice el programa de formateo de Windows o cualquier otro programa de formateo para formatear la Memory Card. Si se formatea una Memory Card de Siemens con el programa de formateo de Windows, ésta ya no se puede utilizar en la CPU S7-1200. |
|
|
Para instalar la actualización del Firmware CM en la Memory Card, proceda de la siguiente manera
- Inserte una Memory Card SIMATIC MC 24MB vacía en un lector de tarjetas SD conectado a su PC. Si se utiliza una SIMATIC Memory Card que ya contenga un programa de usuario u otra actualización de Firmware, hay que borrar el archivo "S7_JOB.S7S" y todas las carpetas (como "SIMATIC.S7S" o "FWUPDATE.S7S"), antes de cargarle la actualización de Firmware. Se puede ver el contenido de la Memory Card con ayuda del explorador de Windows y borrar este archivo y las carpetas.
|
|
ATENCIÓN |
No borre los archivos ocultos "__LOG__" y "crdinfo.bin" de la Memory Card.
Los archivos "__LOG__" y "crdinfo.bin" son necesarios en la Memory Card. Si se borran estos archivos, ya no se puede utilizar la Memory Card en la CPU. |
- Descargue la actualización de Firmware para la variante de CPU. Haga doble clic sobre el archivo de actualización, elija el directorio raíz de la SIMATIC Memory Card como path de destino para el archivo, e inicie la descompresión del archivo. Tras la descompresión, el directorio raíz de la Memory Card tendrá la carpeta “FWUPDATE.S7S” y el archivo “S7_JOB.S7S”.
|
|
|
|
Download_FW00_00-Dateien/image001.jpgADVERTENCIA |
|
Antes de la instalación de la actualización del Firmware de la CPU, asegúrese que la CPU no está ejecutando ningún proceso activo.
Al realizar la instalación de la actualización del Firmware, la CPU pasa al modo de servicio STOP, lo que puede tener repercusión en el servicio de un proceso Online o de la máquina. Los estados inesperados de un proceso o de la máquina pueden provocar daños materiales, lesiones graves o incluso la muerte.
Antes de conectar la Memory Card, asegúrese obligatoriamente de que la CPU está en modo Offline y en un estado seguro. |
|
|
- Inserte la Memory Card en la CPU. Si la CPU está en modo RUN, ésta cambiará al modo de servicio STOP. El LED de mantenimiento (MAINT) parpadeará para mostrar que se ha conectado una Memory Card.
- Arranque de nuevo la CPU para iniciar la actualización de Firmware. Otros métodos alternativos para reiniciar la CPU es cambiar el modo de STOP a RUN o realizar un borrado total (MRES) en STEP 7.
Tras el rearranque de la CPU, la actualización de Firmware se copia en la memoria de carga. El LED RUN/STOP parpadea en verde y amarillo para indicar que se ha copiado la actualización. Si el LED RUN/STOP luce fijamente en amarillo y el LED MAINT-LED parpadea, significa que ya se ha terminado la copia de la actualización. Ahora ya se puede quitar la Memory Card.
- Después de retirar la Memory Card, arranque la CPU de nuevo (mediante su conexión o con cualquier otro método de rearranque) para cargar el nuevo Firmware.
El programa de usuario y la configuración hardware no están afectados por la actualización del Firmware. Si se conecta la CPU, ésta pasa al estado de arranque configurado. |