afficher la liste des articles
WinCC -- Configurer l'environnement de développement -- Paramétrage et installation système d'exploitation
Pourquoi les autres stations WinCC n'apparaissent-elles pas dans l'environnement réseau de Windows 7 ou de Windows Server 2008 ?
Pourquoi ne devez vous pas installer les patches de sécurité de Microsoft KB2467174, KB2467175, KB2465361, KB2465367 sur une installation WinCC, PCS 7 ou WinCC Professional V11 ?
A quoi faut-il faire attention lors de l'utilisation de WinCC dans un domaine Windows ?
Quels sont les correctifs de sécurité Microsoft ("patchs de sécurité" et "patchs critiques") qui ont été testés pour leur compatibilité avec SIMATIC WinCC ?
A quoi doit-on faire attention lors de l'installation de WinCC sur un système d'exploitation OEM ?
Comment désinstaller le SP3 de Microsoft Windows XP?
Information détaillée sur la variante de Microsoft Windows installée
Pourquoi le WinCC-Uniclient ne peut-il pas ouvrir le projet du serveur ?
Quelles sont les contraintes à respecter pour les noms des ordinateurs WinCC?
Déconnecter un Stick USB du système d'exploitation
Comment empêcher que Microsoft Windows Explorer s'ouvre lorsque je raccorde une clef USB à mon ordinateur ou lorsque j'insère un CD/DVD dans le lecteur ?
Comment empêcher la fonction "Autoplay" lors de l'insertion d'un CD/DVD ou lors de la connexion d'un appareil USB ?
OS - WinCC -- Configurer l'environnement de développement -- Paramétrage et installation système d'exploitation
Quelles sont les contraintes à respecter pour les noms des ordinateurs WinCC?
Comment peut-on modifier les propriétés du texte d'info-bulle (police, taille de police, ...) dans WinCC Runtime ?
Quelles précautions de sécurité peuvent aider contre les accès non autorisés dans l'environnement SIMATIC PCS 7 / WinCC ?
Ecran noir après l'installation d'un IL40 à l'aide du Restore CD
Quelles sont les contraintes à respecter pour les noms des ordinateurs WinCC?
Nº de référence:

Indications de configuration :
 
Nr. Description
1 Pour les versions antérieures à la version V6.0 de SIMATIC WinCC, les restrictions sont les suivantes :
Un nom doit être attribué à l'ordinateur pour que WinCC fonctionne correctement. Procédez comme suit :
  1. Sélectionner dans le menu Démarrer > Panneau de configuration > Système.
  2. Ouvrir l'onglet Réseau et sélectionner l'ongle Identification.
  3. Cliquer sur le bouton Modifier... et saisir le nom d'ordinateur.


Figure 01

Attention:
Le nom d'ordinateur ne doit pas contenir de caractères spéciaux tels que l'espace, le Backslash ou le "souligné".
Le système d'exploitation limite la longueur maximale du nom à 15 caractères.
Il est recommandé de n'utiliser que les caractères de a à  z, A à  Z, et 0 à  9.
Le nom d'ordinateur doit commencer avec une lettre.

2 A partir de SIMATIC WinCC V6.0 les restrictions sont les suivantes :
Le nom d'ordinateur peut contenir un caractère "souligné". Toutefois, si les noms distants DNS sont utilisés, le caractère "souligné" ne doit pas être utilisé.
Pour que WinCC fonctionne correctement, il faut affecter un nom au PC. Procédez de la manière suivante ( valable pour Windows 2000 ) :
  1. Sélectionner Démarrer > Panneau de configuration > Système
  2. Ouvrir "Système" et sous propriétés système aller dans l'onglet "identification réseau".
  3. cliquer sur le bouton propriétés et saisir le nom d'ordinateur par "Modifications des informations utilisateur".

Les informations détaillées des mises en garde sont disponibles dans l'aide en ligne WinCC sous:
Travailler avec WinCC > Travailler avec des projets > Références > Caractères interdits

Remarque:
Nous recommandons d'éviter les caractères accentués pour éviter les effets de bord sur les différents services.

Attention!
Après l'installation de WinCC et lors du premier appel à SQL Server, le nom d'ordinateur ne doit plus être modifié. Si le nom d'ordinateur doit quand même être modifié, il est nécessaire de réinstaller SQL server.

Jusqu'à WinCC V6.2
Pour vérifier si le nom d'ordinateur a été modifié après coup, comparez le nom d'ordinateur dans SQL server avec le nom actuel de l'ordinateur. Ouvrez pour cela SQL Server Enterprise Manager par le menu "Démarrer > Microsoft SQL Server > Enterprise Manager". Développez dans SQL Server Enterprise Manager l'entrée "Console Root > Microsoft SQL Servers > SQL Server Group". Vous trouverez alors l'entrée "<nom_ordinateur>\WINCC". Si il y a une différence avec le nom actuel de l'ordinateur, il faut réinstaller SQL Server.


Figure 02

A partir de WinCC V6.2
Pour vérifier si le nom d'ordinateur a été modifié après coup, comparez le nom d'ordinateur dans SQL server avec le nom actuel de l'ordinateur. Ouvrez pour cela SQL Server Enterprise Manager par le menu "Démarrer > Microsoft SQL Server 2005 > SQL Server Management Studio". Vérifiez les paramétrages dans le champ "Serveurs enregistrés". Vous trouverez alors l'entrée "<nom_ordinateur>\WINCC". Si le nom de l'ordinateur a été modifié, vous trouverez des enregistrements supplémentaires de type "<ancien nom de l'ordinateur>\WINCC".
 

Mots-clés :
Pré-requis, configuration, caractères spéciaux 

 ID contribution:5708281   Date:2010-12-08