afficher la liste des articles
S7-400 CPU 41x -- Utilisation et maintenance -- Diagnostic d'erreurs
Quels sont les blocs d'organisation qu'il faut charger dans la CPU pour qu'elle ne passe pas en STOP en cas de disparition de la périphérie décentralisée ?
Changement dans l'évaluation de l'erreur de OB122 avec des CPU 400
Erreur de pile sur S7-400 : l'OB81 n'est pas appelé
Quels blocs d'organisation sont nécessaires pour le traitement d'erreur?
Comment déterminer l'état des stations raccordées à un système maître DP ou à un système PROFINET IO ?
Acquisition des infos de module et des informations de diagnostic du système d'automatisation
La CPU passe en STOP quand une PG/ un PC se met en ligne sur PROFIBUS
Pourquoi la LED-EXTF reste allumée sur la CPU 300/400 après une mise hors/sous tension ou après le retour d'un esclave normalisé et ne s'éteint pas ?
Comment peut-on, lors d'un redémarrage de la CPU, identifier le précédent évènement d'arrêt et le traiter dans les programmes ( également après un effacement général ) ?
Pourquoi l'IM et/ou le CP de la CPU S7-400 ne passe pas en RUN lorsque le message Event-ID: 530D apparaît ?
Pourquoi la CPU reste en STOP après la rétablissement de la tension faisant suite à une perte de la tension de votre système complet ?
A quoi doit-on faire attention lors de l'utilisation des blocs de Fonction Système SFC 17 "ALARM_SQ", SFC 18 "ALARM_S", SFC 107 "ALARM_DQ" oder SFC 108 "ALARM_D" ?
A quoi faut-il faire attention lorsque les blocs SFC 20 "BLKMOV", SFC 81"UBLKMOV" ou SFC 21 "FILL" sont utilisés ?
Changement dans l'évaluation de l'erreur de OB122 avec des CPU 400
Nº de référence:

QUESTION:
A partir du code d'erreur de l'OB122, comment je peux reconnaître si une error d'accès d'entrées/sorties apparaît plusieurs fois ?

REPONSE:
L'évaluation des erreurs d'accès des I/O a été changée dans la nouvelle génération des CPU 400. Maintenant, plus de différence est réalisée entre la mémoire image et physique. Cela signifie qu'il n'est plus possible d'avoir des informations concernant les codes d'erreurs d'accès des I/O qui apparaissent plusieurs fois (erreur B#16#44 et B#16#45).
Tous les codes d'erreurs d'accès I/O sont représentés par B#16#42 et B#16#43. Il est cependant plus possible de compter le nombre d'erreurs d'accès  I/O à partir du code d'erreur dans l'OB122.

Le changement est valide pour les références ci-dessous et plus grande :

 

CPU 412

- 1XF03

 

 

- 2XG00

 

CPU 414

- 2XG03

 

 

- 3XJ00

 

CPU 416

- 2XK02

 

 

- 3XL00

 

CPU 417

- 4XL00

 

 

- 4HL00


 ID contribution:5708202   Date:2001-01-17