afficher la liste des articles
WinCC (TIA Portal) -- Travailler avec des projets -- Migrating projects
Comment peut-on effectuer une mise à jour de programme avec STEP 7 V12 lorsque l'appareil a été configuré avec STEP 7 V11 ?
Comment migrer un projet SIMATIC WinAC MP de SIMATIC WinCC flexible 2008 SP3 vers SIMATIC WinCC (TIA Portal) V11/V12 ?
Comment migrer un projet WinCC flexible 2008 SP3 vers un projet WinCC (TIA Portal) V11 SP2 sous Windows 7 64 bits ?
Comment peut-on migrer un projet WinCC flexible 2008 vers un projet WinCC V11 (TIA Portal)?
Quel paramétrage effectuer dans WinCC (TIA Portal) avant de copier une vue issue d’un projet existant vers le projet d’un autre pupitre?
Comment fait-on pour transférer les bibliothèques globales WinCC flexible vers WinCC (TIA Portal) ?
Comment peut on migrer un projet WinCC Flexible intégré dans un projet STEP 7 vers WinCC (TIA Portal)?
WinCC (TIA Portal) -- Travailler avec des projets -- Using libraries
Comment fait-on pour transférer les bibliothèques globales WinCC flexible vers WinCC (TIA Portal) ?
WinCC flexible ES -- Travailler avec des projets -- Migration vers la nouvelle version
Comment migrer un projet SIMATIC WinAC MP de SIMATIC WinCC flexible 2008 SP3 vers SIMATIC WinCC (TIA Portal) V11/V12 ?
Comment migrer un projet WinCC flexible 2008 SP3 vers un projet WinCC (TIA Portal) V11 SP2 sous Windows 7 64 bits ?
Comment peut-on migrer un projet WinCC flexible 2008 vers un projet WinCC V11 (TIA Portal)?
Comment peut on migrer un projet WinCC Flexible intégré dans un projet STEP 7 vers WinCC (TIA Portal)?
Comment fait-on pour transférer les bibliothèques globales WinCC flexible vers WinCC (TIA Portal) ?
Comment peut-on empêcher dans WinCC flexible, l’adaptation automatique de la taille des vues et des objets des vues lors du changement de résolution de l’écran (éventuellement lors du passage en Widescreen)?
Quelles sont les solutions pour travailler avec différentes versions de WinCC flexible ?
Comment fait-on pour migrer un Projet ProTool comportant une liaison SIMOTION CPU vers un projet WinCC flexible et un SIMOTION SCOUT ?
Quels rapports existe-t-il dans WinCC flexible entre les différentes versions ?
Comment des noms de variables peuvent être adaptés après une migration Protool aux noms de structure de WinCC flexible ?
Changements dans WinCC flexible 2004 SP1 pour passage d'un TP 170micro vers un TP 177micro ou d'un TP170A vers un TP 177A?
Comment fait-on pour transférer les bibliothèques globales WinCC flexible vers WinCC (TIA Portal) ?
Nº de référence:

Description
Contrairement à une bibliothèque de projet WinCC Flexible, il n'est pas possible de migrer directement une bibliothèque globale de WinCC flexible vers (TIA Portal).

Informations sur le thème des bibliothèques :

  • Bibliothèque de projet
    Une bibliothèque de projet est mémorisée avec les données du projet. Lors d'une migration d'un projet vers WinCC (TIA Portal), la bibliothèque contenue dans le projet est automatiquement migrée. 
  • Bibliothèque globale
    La bibliothèque globale n'est pas mémorisée avec les données de votre projet.
    La bibliothèque système fournie est disponible dans le répertoire d'installation de WinCC flexible. Vos propres bibliothèques sont mémorisées dans le répertoire "Documents and Settings" défini par défaut. De la sorte, la bibliothèque globale n'est pas automatiquement migrée lors d'une migration d'un projet WinCC flexible vers WinCC (TIA Portal).

Veuillez procéder de la manière décrite ci-après pour réaliser un transfert d'une bibliothèque globale WinCC flexible vers WinCC (TIA Portal).

Fonction à réaliser
Un nouveau projet MP 277 Touch doit être créé. Vous pouvez également utiliser un projet WinCC flexible déjà existant. Le pupitre déclaré dans le projet doit être compatible avec les objets utilisés dans la bibliothèque globale.

Description succincte

  • Editez la bibliothèque globale qui contient les objets choisis et que vous souhaitez transférer dans WinCC (TIA Portal).
  • Insérez tous les objets nécessaires dans une vue déjà existante ou une nouvelle vue.
  • Faites une migration de votre projet WinCC flexible vers WinCC (TIA Portal).
  • Editez le projet  migré à partir de WinCC (TIA Portal)
  • Editez la bibliothèque globale de WinCC (TIA Portal).
  • Insérez les objets contenues dans la vue vers la bibliothèque globale de WinCC (TIA Portal).
Nr. Description détaillée de la procédure à suivre
1 Création d'un nouveau projet
Tout d'abord, créez un projet "MP 277 Touch" qui ne comporte aucune fonction ni vue supplémentaire. Seule la vue "Vue racine" est nécessaire.
2

Editez la bibliothèque globale de WinCC flexible  

  • A partir de la barre d'outils, sélectionnez la cinquième icône qui correspond à "Bibliothèque globale ouverte" (figure 01).
  • La fenêtre de la "Bibliothèque globale" s'ouvre.


Figure 01

Choix de la bibliothèque globale

  • Insérez la bibliothèque globale souhaitée dans la fenêtre "Bibliothèque globale ouverte".
    Dans cet exemple, c'est le répertoire "Bibliothèque système" qui a été choisi.


Figure 02

Sélection des objets

  • Sélectionnez un objet à partir de la bibliothèque globale sélectionnée (figure 03) puis faites un "déplacer/glisser" de cet objet dans la vue en cours d'édition (figure 04).


Figure 03

Objets insérés (Figure 04).


Figure 04

  • Sauvegardez le projet complet.
3 Migration de projet vers WinCC (TIA Portal)
Ouvrez le logiciel WinCC (TIA Portal) et faites une migration de votre projet WinCC flexible.

La manière de réaliser une migration de projet WinCC flexible vers WinCC (TIA Portal) est décrite au chapitre 4 du manuel disponible dans le FAQ Nr:53385672.

4 Créez une nouvelle bibliothèque globale dans WinCC (TIA Portal)
  • A partir de WinCC (TIA Portal), éditez le projet migré.
  • Allez sur l'onglet "Bibliothèque" du menu "Task Cards".
  • Sélectionnez la palette "Bibliothèque globale" puis cliquez sur la première icône "Créer une nouvelle bibliothèque globale " (figure 05).
  • Une fenêtre de dialogue apparait.
    Saisissez ici le nom et le répertoire de la bibliothèque globale qui vient d'être créée.
    Dans cet exemple, la nouvelle bibliothèque globale porte le nom "WinCC flexible Objects".


Figure 05

Copie des objets de la vue(s) dans la bibliothèque globale  

  • Editez la vue comportant les objets issus de la bibliothèque WinCC flexible.
  • Faites un "déplacer/glisser" de chaque objet vers la bibliothèque globale "WinCC flexible Objects > Modèles de copie" (Figure 06).
    Note
    Vous pouvez également sélectionner plusieurs objets et les copier dans la bibliothèque globale via un "déplacer/glisser". Ces objets ainsi groupés ne forment plus qu'un seul objet.


Figure 06

Sauvegarde de la bibliothèque globale  

  • Cliquez sur la troisième icône intitulé "Enregistrer les modifications" pour enregistrer les changements et modifications de la bibliothèque (figure 07).


Figure 07

Ceci achève la migration de la bibliothèque globale WinCC flexible vers WinCC (TIA Portal).

   

Mots-clefs
Migration, Transfert

 ID contribution:57025382   Date:2012-01-17