|
Descrizione
Contrariamente ad una libreria WinCC flexible specifica del progetto, le librerie globali di WinCC flexible non possono migrare direttamente in WinCC (TIA Portal).
Informazioni sul tema Librerie:
- Libreria di progetto
La libreria di progetto viene memorizzata assieme al progetto creato, nel quale è stata generata. Una libreria di progetto con il progetto creato viene quindi fatta migrare automaticamente in WinCC (TIA Portal).
- Libreria globale
La libreria globale non viene memorizzata con il progetto creato.
La libreria di sistema in dotazione si trova ad esempio nella directory di installazione di WinCC flexible. Librerie proprie sono memorizzate ad esempio in "Documents and Settings", se viene impiegato il percorso predefinito. Una libreria globale non viene quindi fatta migrare automaticamente in WinCC (TIA Portal) con la configurazione WinCC flexible.
Per trasferire una libreria globale WinCC flexible in WinCC (TIA Portal), procedere come indicato di seguito.
Descrizione della funzione Per la procedura seguente è stato creato un nuovo progetto MP 277 Touch. È possibile utilizzare anche una configurazione WinCC flexible esistente. Il pannello operatore impiegato deve supportare gli oggetti utilizzati nella libreria globale ecc..
Breve descrizione
- Aprire la libreria globale, nella quale sono contenuti gli oggetti, che si desidera trasferire in WinCC (TIA Portal).
- Inserire tutti gli oggetti richiesti in una pagina/pagine esistente/i.
- Far migrare la progettazione WinCC flexible in WinCC (TIA Portal).
- Aprire il progetto migrato in WinCC (TIA Portal).
- Aprire la libreria globale di WinCC (TIA Portal).
- Inserire gli oggetti presenti nelle pagine nella libreria globale di
WinCC (TIA Portal).
| N. |
Descrizione funzionale (dettaglio) |
| 1 |
Creazione di un nuovo progetto Per questa procedura è stato creato una configurazione "MP 277 Touch". Ad eccezione della "Home Page".standard non sono richieste altre funzioni supplementari e simili. |
| 2 |
Apertura di una libreria globale di WinCC flexible
- Nella barra dei menu selezionare il quinto simbolo "Opens a library" (Figura 01).
- Si apre la finestra "Global Library".

Figura 01
Selezione di una libreria globale
- Mediante la finestra selezionare la "Global Library" desiderata.
In questo esempio è stata selezionata la libreria "Graphics" dalla cartella "System Libraries".

Figura 02
Selezione oggetti
- Marcare un oggetto nella libreria globale selezionata (Fig. 03) e trascinarlo nella pagina aperta utilizzando la funzione "Drag & Drop" (Fig. 04).

Figura 03
Oggetti aggiunti (Figura 04).

Figura 04
- Per terminare salvare l'intera configurazione.
|
| 3 |
Migrazione del progetto in WinCC (TIA Portal) Aprire WinCC (TIA Portal) e migrare la configurazione WinCC flexible.
Una descrizione su come migrare un progetto WinCC flexible in WinCC (TIA Portal), è riportata nel manuale con id 53385672 (Capitolo 4). |
| 4 |
Creazione di una nuova libreria globale WinCC (TIA Portal)
- Aprire la configurazione migrata di WinCC (TIA Portal).
- Aprire la task card "Libraries".
- Selezionare l'opzione "Global libraries" e fare clic qui sul primo simbolo "Create new global library", per creare una nuova libreria globale (Figura 05).
- Si apre una finestra di dialogo.
Assegnare qui un nome e il percorso di memorizzazione per la libreria globale di nuova creazione.
In questo esempio la nuova libreria globale è stata nominata "WinCC flexible Objects".

Figura 05
Copia degli oggetti dalla pagina/pagine nella libreria globale
- Aprire la pagina con gli oggetti dalla libreria WinCC flexible.
- Trascinare i singoli oggetti con la funzione "Drag & Drop" nella libreria globale
"WinCC flexible Objects > Master copies" (Figura 06).
Avvertenza
Si possono marcare anche più oggetti e copiarli nella libreria globale mediante la funzione "Drag & Drop". Questi vengono poi raggruppati assieme come "un" oggetto comune.

Figura 06
Memorizzazione della libreria globale
- Per memorizzare le modifiche/estensione fare clic sul terzo simbolo
"Save the changes to the library" (Figura 07).

Figura 07
In tal modo si conclude lo spostamento di una libreria globale WinCC flexible in WinCC (TIA Portal). |
Ricerca complementare Migrazione, trasferimento
|