Mostrar lista de artículos
Descarga de BIOS para el SIMATIC HMI IPC477C (PRO)
Referencia:

La actualización de la BIOS contiene también las modificaciones de las versiones anteriores, indicadas en los textos de información.

Por favor, tenga en cuenta los siguientes puntos antes de realizar la instalación de la actualización de la BIOS

  • Utilice la versión de BIOS más actual (current release version), siempre que sea posible. La utilización de una versión de BIOS antigua en una plataforma de PC nueva puede provocar fallos.
  • El USB Stick o la disquetera tiene que ajustarse como primera unidad en la secuencia de arranque.
  • Hay que asegurarse de que no se interrumpe la alimentación del equipo.
  • Durante el procedimiento de actualización no hay que desconectar el equipo bajo ninguna circunstancia.
  • No interrumpa el proceso de actualización bajo ninguna circunstancia

¡Si no se cumplen los puntos anteriormente indicados, se pueden ocasionar daños irreparables en el PC!

Advertencia:
Se dispone de unas instrucciones sobre cómo actualizar la BIOS en el archivo "Update.txt" del archivo ZIP.



Tras realizar la actualización de la BIOS se ha de llevar el sistema a un estado básico definido:

  • Arranque el SETUP de la BIOS pulsando la tecla F2.
  • Cargue la configuración por defecto de la BIOS pulsando sobre la tecla F9 (Valores por defecto del SETUP) o median la opción "Get Default Values (Cargar valore por defecto)" de la pantalla de salida del SETUP de la BIOS.
  • Guarde los ajustes con ayuda de la opción del SETUP de la BIOS "Save Change & Exit (Guardar cambios y salir)" o pulsando la tecla F10 "Save configuration changes and exit (Guardar cambios en la configuración y salir)".
BIOS para el SIMATIC HMI IPC477C
Versión
V12.01.01
V120101_info.txt ( 871 bytes )  
Versión
V12.01.02
V120102_info.txt ( 1 KB )  
Versión
V12.01.03
V120103_info.txt ( 2 KB )  
Versión
V12.01.04
V120104_info.txt ( 3 KB )  
Versión
V12.01.05
V120105_info.txt ( 3 KB ) Current release version (versión actualmente liberada)

Para obtener la actualización de la BIOS diríjase al soporte técnico:

Support Request
http://www.siemens.com/automation/support-request

Internet
http://support.automation.siemens.com

Advertencia
Para el funcionamiento del WinAC RTX F 2009 se necesita obligatoriamente la BIOS V12.01.04 o superior.
A partir de finales del 2011, la BIOS V12.01.03 ya no se puede utilizar con el SIMATIC IPC477C (PRO),  ya que  no es compatible con los componentes IPC utilizados a partir de esa fecha. A partir de esa fecha, el suministro del SIMATIC IPC477C (PRO) sólo se realiza con la nueva BIOS . La actualización a una versión de BIOS inferior a la V12.01.04 provocaría un comportamiento erróneo del equipo.

Información adicional
Una lista con las versiones actuales de los drivers está disponible en la página del Customer Support con número ID 51339179.  

Indicación sobre la seguridad
Atención
Las funciones y soluciones descritas en este artículo están limitadas principalmente a la implementación de la tarea de automatización. Por favor, tenga en cuenta tomar las correspondientes medidas de protección respecto a la seguridad en Internet, al conectar su instalación con otras partes de la instalación, la red de la empresa o Internet. Información adicional al respecto está disponible en la página del Customer Support con número ID 50203404.

 Nr. de identificación (ID):57012114   Fecha:2012-01-09