|
Beschreibung: Tramite la vista "Finestra delle segnalazioni" (Configurare la parametrizzazione nel registro "Generalità" sotto la finestra delle segnalazioni) si può accedere alla lista delle segnalazioni. La lista delle segnalazioni è il foglio di lavoro del sistema di segnalazione.
Nella lista delle segnalazioni vengono eseguite le seguenti funzioni RT:
- Scrolling dal basso verso l'alto per nuove segnalazioni
- Update delle segnalazioni registrate in base al loro nuovo stato
- Funzioni di conferma
- Loop in allarme
- Conferma sirena
(Parametrizzazione tramite "Configura le classi di segnalazione - Conferma di un segnalatore centrale")
Al contrario delle liste di segnalazione, le viste "Finestra di archivio a tempo breve" e "Finestra d'archivio follow-up" servono per uno sguardo nell'archivio corrispondente. I due tipi di archivio vengono aggiornati in parallelo. L'archivio follow-up non è quindi un archivio sottordinato all'archivio a tempo breve!
Nelle viste di archivio le segnalazioni vengono presentate ordinate cronologicamente. Le funzioni per le finestre sopra descritte non sono eseguibili nelle finestre di archivio!
Testo Informativo Il testo informativo è una informazione accessoria che è correlata in modo fisso ad un numero di segnalazione che può essere visualizzata per ogni segnalazione. Il testo informativo può essere elaborato solo in Alarm Logging.
Commento Il commento è una informazione accessoria che può essere associata ad una determinata segnalazione. Una ulteriore segnalazione con lo stesso numero di segnalazione non contiene questo commento.
Se la segnalazione viene cancellata nell'archivio, anche il commento correlato va perduto!
Il commento può essere elaborato in tutte le viste.
|