|
Beschreibung Wenn an einem SIMATIC IPC mit aktivierter Active-Management-Technology (AMT) kein Monitor angeschlossen ist, so wird die Schnittstelle der Grafikkarte automatisch deaktiviert.
Dadurch wird auch über den SIMATIC IPC Remote Manager kein Bild des SIMATIC IPC angezeigt.
Abhilfe Damit über den SIMATIC IPC Remote Manager ein Bild des SIMATIC IPC dargestellt werden kann, müssen Sie die VGA-Schnittstelle aktivieren.
Navigieren Sie im BIOS-Setup unter die Menü-Maske "Forced CRT" und aktivieren Sie diese: "Menü Advanced > Video-Configuration > Forced CRT".
Hinweis Die oben beschriebene Bios-Setup-Einstellung ist ab den folgenden Bios Versionen möglich:
| BIOS Versionen |
| SIMATIC IPC647C |
ab Version V15.01.08 |
| SIMATIC IPC847C |
ab Version V15.01.08 |
| SIMATIC IPC627C |
ab Version V15.02.07 |
| SIMATIC IPC827C |
ab Version V15.02.07 |
| SIMATIC HMI IPC677C |
ab Version V15.02.07 |
Hinweis zur Security
Vorsicht Die in diesem Beitrag beschriebenen Funktionen und Lösungen beschränken sich überwiegend auf die Realisierung der Automatisierungsaufgabe. Bitte beachten Sie darüber hinaus, dass bei Vernetzung Ihrer Anlage mit anderen Anlagenteilen, dem Unternehmensnetz oder dem Internet entsprechende Schutzmaßnahmen im Rahmen von Industrial Security zu ergreifen sind. Weitere Informationen dazu finden Sie unter der Beitrags-ID 50203404.
|