Beitragsliste anzeigen
Rack PC -- System einrichten -- System parametrieren
Warum wird kein Bild des SIMATIC IPCs angezeigt, wenn ich mit dem SIMATIC IPC Remote Manager über AMT zugreife?
Welcher Steckplatz muss bei Einsatz der WinAC RTX 2010 mit WinCC V11 projektiert werden?
Wie kann bei SIMATIC IPCs die automatische Anmeldung aktiviert werden?
Welche unterschiedlichen CPU-Technologien gibt es im PC-Bereich und welche Vorteile bieten SIMATIC PCs mit Intel® Core™ 2 Duo-Prozessoren bei der Verwendung von SIMATIC Software?
Wie kann der Betrieb von Windows 2000 mit Festplatten größer 120 GB sichergestellt werden?
Wie kann beim Rack PC 840 V2 das sporadische Einfrieren der Bildschirmausgabe oder das Umschalten der Grafikauflösung auf VGA behoben werden?
Tastatursperre für WinCC Runtime beim SIMATIC Rack PC IL 40 S und IL 40 S V2
Box PC -- System einrichten -- System parametrieren
Wie kann bei einem SIMATIC IPC die "Meldepuffer Partition" konfiguriert werden?
Warum wird kein Bild des SIMATIC IPCs angezeigt, wenn ich mit dem SIMATIC IPC Remote Manager über AMT zugreife?
Welcher Steckplatz muss bei Einsatz der WinAC RTX 2010 mit WinCC V11 projektiert werden?
Wie kann bei SIMATIC IPCs die automatische Anmeldung aktiviert werden?
Warum bricht die Installation von SQL Express 2005 auf einem SIMATIC IPC mit einem "Embedded Betriebssystem" ab?
Welche unterschiedlichen CPU-Technologien gibt es im PC-Bereich und welche Vorteile bieten SIMATIC PCs mit Intel® Core™ 2 Duo-Prozessoren bei der Verwendung von SIMATIC Software?
Wie kann die Bezeichnung der LAN-Schnittstelle in Windows umbenannt werden, damit die Kennzeichnung der Netzwerkschnittstellen zwischen Gehäuseaufkleber und Windows übereinstimmt (Box PC 627B und Box PC 827B)?
Wie kann der Betrieb von Windows 2000 mit Festplatten größer 120 GB sichergestellt werden?
Lüfterüberwachung in der SOM-Software deaktivieren
Rechnerabsturz nach dem Öffnen der Diagnose für den CP5611 unter Windows2000
Neustart nach Installation von MS Windows 98SE nicht möglich
Box PC 620 / Panel PC 670 - nach Installation eines CP 1613 / CP 5611 startet Microsoft Win2000 nicht mehr bzw. Windows beendet sich
Wie können Störungen bei der Grafikanzeige unter Windows XP beim Box PC 840 V2 vermieden werden?
Panel PC -- System einrichten -- System parametrieren
Wie kann das Öffnen des "Onscreen-Keyboard" beim SIMATIC IPC277D beschleunigt werden?
Wie kann bei einem SIMATIC IPC die "Meldepuffer Partition" konfiguriert werden?
Wie erfolgt bei dem SIMATIC IPC277D die Umschaltung vom Querformat auf das Hochformat?
Warum wird kein Bild des SIMATIC IPCs angezeigt, wenn ich mit dem SIMATIC IPC Remote Manager über AMT zugreife?
Welcher Steckplatz muss bei Einsatz der WinAC RTX 2010 mit WinCC V11 projektiert werden?
Wie kann bei SIMATIC IPCs die automatische Anmeldung aktiviert werden?
Warum bricht die Installation von SQL Express 2005 auf einem SIMATIC IPC mit einem "Embedded Betriebssystem" ab?
Welche unterschiedlichen CPU-Technologien gibt es im PC-Bereich und welche Vorteile bieten SIMATIC PCs mit Intel® Core™ 2 Duo-Prozessoren bei der Verwendung von SIMATIC Software?
Wie kann der Betrieb von Windows 2000 mit Festplatten größer 120 GB sichergestellt werden?
Wie kann ich mich an einem Windows 2000-Rechner ohne Tastatur (z.B. Panel PC) anmelden?
Funktion "Betriebsart wechseln" mit dem Parameter "Serieller Transfer"
Wie kann Sm@rtAccess (HTTP - Kommunikation) und Sm@rtServices (HTML Seiten) auf einem Panel PC 477B mit WinCC flexible RT eingesetzt werden?
Ändern der Hintergrundbeleuchtung, der Tastencodes und Ansteuern der Funktionstasten am SIMATIC Panel PC 670/ 870 unter WinNT
Wiederherstellung der Touchfunktionalität am PC 670 nach Neuinstallation des Betriebssystems
Softwaretools für die SIMATIC Panel PCs 670 (mit Funktionstasten)
Probleme beim Herunterfahren von Windows 98 Second Edition
Angezeigte Windows-Oberfläche um 180 Grad gedreht beim IL70
Microsoft Windows 9x und Speicherausbau größer 512 MB
Warum wird kein Bild des SIMATIC IPCs angezeigt, wenn ich mit dem SIMATIC IPC Remote Manager über AMT zugreife?
Bestellnummer:

Beschreibung
Wenn an einem SIMATIC IPC mit aktivierter Active-Management-Technology (AMT) kein Monitor angeschlossen ist, so wird die Schnittstelle der Grafikkarte automatisch deaktiviert.
Dadurch wird auch über den SIMATIC IPC Remote Manager kein Bild des SIMATIC IPC angezeigt.

Abhilfe
Damit über den SIMATIC IPC Remote Manager ein Bild des SIMATIC IPC dargestellt werden kann, müssen Sie die VGA-Schnittstelle aktivieren.
Navigieren Sie im BIOS-Setup unter die Menü-Maske "Forced CRT" und aktivieren Sie diese: "Menü Advanced > Video-Configuration > Forced CRT".

Hinweis
Die oben beschriebene Bios-Setup-Einstellung ist ab den folgenden Bios Versionen möglich:
 
BIOS Versionen
SIMATIC IPC647C ab Version V15.01.08
SIMATIC IPC847C ab Version V15.01.08
SIMATIC IPC627C ab Version V15.02.07
SIMATIC IPC827C ab Version V15.02.07
SIMATIC HMI IPC677C ab Version V15.02.07

Hinweis zur Security
Vorsicht
Die in diesem Beitrag beschriebenen Funktionen und Lösungen beschränken sich überwiegend auf die Realisierung der Automatisierungsaufgabe. Bitte beachten Sie darüber hinaus, dass bei Vernetzung Ihrer Anlage mit anderen Anlagenteilen, dem Unternehmensnetz oder dem Internet entsprechende Schutzmaßnahmen im Rahmen von Industrial Security zu ergreifen sind. Weitere Informationen dazu finden Sie unter der Beitrags-ID 50203404.

 Beitrags-ID:56314864   Datum:2012-02-08