Mostrar lista de artículos
Rack PC -- Ajustar sistema -- Parametrizar sistema
¿Por qué no se muestra ninguna imagen del SIMATIC IPC cuando se accede a través de AMT, con el software SIMATIC IPC Remote Manager?
¿Qué slot hay que configurar al utilizar el WinAC RTX 2010 con el WinCC V11?
¿Cómo se puede crear el Autologon en los SIMATIC IPC?
¿Qué diferentes tecnologías de CPU existen en el campo de los PCs y qué ventajas ofrecen los SIMATIC PC con procesadores Intel® Core™ 2 Duo al utilizar el software SIMATIC?
¿Cómo se puede asegurar el servicio del Windows 2000 con discos duros de más de 120 GB?
Congelación esporádica de la pantalla o conmutación al modo VGA bajo Microsoft Windows XP + SP1 y Windows 2000 + SP4
Bloqueo del teclado para el WinCC Runtime, cuando se utiliza un SIMATIC Rack PC IL 40 S y IL 40 S V2
Box PC -- 创建系统 -- 参数化系统
¿Por qué no se muestra ninguna imagen del SIMATIC IPC cuando se accede a través de AMT, con el software SIMATIC IPC Remote Manager?
¿Qué slot hay que configurar al utilizar el WinAC RTX 2010 con el WinCC V11?
¿Cómo se puede crear el Autologon en los SIMATIC IPC?
¿Por qué se interrumpe la instalación del SQL Express 2005 en un SIMATIC IPC con un sistema operativo "Embedded"?
¿Qué diferentes tecnologías de CPU existen en el campo de los PCs y qué ventajas ofrecen los SIMATIC PC con procesadores Intel® Core™ 2 Duo al utilizar el software SIMATIC?
¿Cómo se puede renombrar la denominación de la interfase LAN en Windows, para que coincidan los identificadores de las interfases de red de las pegatinas de las carcasas y de Windows (Box PC 627B y Box PC 827B)?
¿Cómo se puede asegurar el servicio del Windows 2000 con discos duros de más de 120 GB?
Desactivar la vigilancia del ventilador en el software SOM
El PC se cuelga al abrir el diagnóstico de la CP5611 bajo Windows2000
No es posible el rearranque después de instalar MS Windows 98SE
Box PC 620 / Panel PC 670 – El Microsoft Win2000 ya no arranca o se cierra después de la instalación de una CP 1613 / CP 5611
¿Cómo se pueden evitar las perturbaciones en la señalización gráfica bajo Windows XP, si se utiliza un Box PC 840 V2?
Panel PC -- Ajustar sistema -- Parametrizar sistema
¿Cómo se puede acelerar la apertura del "teclado en pantalla" en un SIMATIC IPC277D?
¿Cómo se puede configurar la "partición para el búfer de avisos" en un SIMATIC IPC?
¿Cómo se realiza el cambio de formato con orientación horizontal al formato con orientación vertical en un SIMATIC IPC277D?
¿Por qué no se muestra ninguna imagen del SIMATIC IPC cuando se accede a través de AMT, con el software SIMATIC IPC Remote Manager?
¿Qué slot hay que configurar al utilizar el WinAC RTX 2010 con el WinCC V11?
¿Cómo se puede crear el Autologon en los SIMATIC IPC?
¿Por qué se interrumpe la instalación del SQL Express 2005 en un SIMATIC IPC con un sistema operativo "Embedded"?
¿Qué diferentes tecnologías de CPU existen en el campo de los PCs y qué ventajas ofrecen los SIMATIC PC con procesadores Intel® Core™ 2 Duo al utilizar el software SIMATIC?
¿Cómo se puede asegurar el servicio del Windows 2000 con discos duros de más de 120 GB?
¿Cómo se puede dar de alta en Microsoft Windows 2000 sin el teclado (por ejemplo, un Panel PC)?
Función "Cambio del modo de servicio" con el parámetro "Transferencia serie"
Cómo se puede utilizar el Sm@rtAccess (comunicación HTTP) y el Sm@rtServices (páginas HTML) en un Panel PC 477B con WinCC flexible RT?
Modificación bajo Windows NT de la iluminación posterior, los códigos de las teclas y el control de las teclas de función en un SIMATIC Panel PC 670/ 870
Restaurar la funcionalidad Touch en un Panel PC 670 después de instalar de nuevo el sistema operativo
¿Qué herramientas software están disponibles para los SIMATIC Panel PC 870 con teclas de función?
Herramientas software para el SIMATIC Panel PC 670 (con teclas de función)
Problemas al apagar el Windows 98 Second Edition
Las pantallas de Windows mostradas están giradas 180 grados en el IL70
Microsoft Windows 9x y una memoria RAM mayor de 512 MB
¿Por qué no se muestra ninguna imagen del SIMATIC IPC cuando se accede a través de AMT, con el software SIMATIC IPC Remote Manager?
Referencia:

Descripción
Si no está conectado ningún monitor en un SIMATIC IPC que tenga activada la tecnología "Active Management Technology" (AMT), se desactiva automáticamente la interfase de la tarjeta gráfica. Co ello, a través del software SIMATIC IPC Remote Manager no se muestra ninguna imagen de dicho SIMATIC IPC.

Remedio
Para que se pueda mostrar una imagen del SIMATIC IPC a través del software SIMATIC IPC Remote Manager, hay que activar la interfase VGA.
Navegue por el SETUP de la BIOS hacia la máscara "Forcet CRT" y active la opción "Menú avanzado -> Configuración del Video -> Forced CRT".

Advertencia
Los ajustes en el SETUP de la BIOS anteriormente indicados son posibles a partir de las siguientes versiones de BIOS:
 
Versiones de BIOS
SIMATIC IPC647C A partir de la V15.01.08
SIMATIC IPC847C A partir de la V15.01.08
SIMATIC IPC627C A partir de la V15.02.07
SIMATIC IPC827C A partir de la V15.02.07
SIMATIC HMI IPC677C A partir de la V15.02.07

Indicaciones sobre la seguridad
Atención
Las funciones y soluciones descritas en este artículo están limitadas principalmente a la implementación de la tarea de automatización. Por favor, tenga en cuenta tomar las correspondientes medidas de protección respecto a la seguridad en Internet, al conectar su instalación con otras partes de la instalación, la red de la empresa o Internet. Información adicional al respecto está disponible en la página del Customer Support con número ID 50203404.

 Nr. de identificación (ID):56314864   Fecha:2012-02-08