|
Description A compter du 01.10.2009, le coupleur ET 200M avec une interface intégrale FOC, référence 6ES7153-2BB00-0XB0, n'est plus commercialisé. Ce module est uniquement disponible en tant que pièce détachée. D'autres informations sont disponibles dans le FAQ Nr: 27031406.
Procédure Un IM1513-2 FO peut être remplacé par un module bus terminal associé à un ET 200M avec interface RS485.

Figure 01
Si vous envisagez de réaliser une migration vers un système décentralisée ET 200S, posez-vous la question si le passage vers un système ET 200S sur PROFINET ne serait pas également possible. Comme il n'existe pas de produit de remplacement au coupleur IM153-2 FO, nous vous recommandons de ne plus en utiliser dans vos prochains projets. Ceci s'applique tout particulièrement lorsque des modules de périphéries Ex et Safety doivent être utilisés.
Différentes options possibles lors du remplacement du module d'interface :
Il existe trois modules d'interfaces ET200M différents. Ceux-ci disposent de fonctionnalités différentes. Le module interface IM153-2 HF permet de mettre en œuvre plus de modules que ne pouvait le faire le module d'interface IM153-2 FO.
| Module d'interface |
Référence de commande |
Nb max de modules pouvant être mis en œuvre |
Zone d'adressage |
Compatible avec le mode redondant |
IM153-2 FO
(Module à remplacer) |
6ES7153-2BB00-0XB0 |
8 modules |
128 Byte Entrées / 128 Byte Sorties |
Non |
| IM153-1 |
6ES7153-1AA03-0XB0 |
8 modules |
128 Byte Entrées / 128 Byte Sorties |
Oui |
| IM153-2 HF |
6ES7153-2BA02-0XB0 |
12 modules |
244 Byte Entrées / 244 Byte Sorties |
Oui |
IM153-2 HF
pour fonctionnement dans une plage de température étendue |
6ES7153-2BA82-0XB0 |
12 modules |
244 Byte Entrées / 244 Byte Sorties |
Oui |
Tableau 01
Options possibles pour un raccordement dans un réseau optique PROFIBUS Dans le cadre d'une migration vers un nouveau module ET 200M, vous devez disposer d'un des modules terminaux suivants :
- Bus terminal optique OBT
- Module de liaison optique OLM
Vous devez utiliser un module terminal OBT ou OLM si vous souhaitez raccorder votre module d'interface sur un réseau optique PROFIBUS car le nouveau module ET200M ne dispose plus d'interface optique intégrée.
| Module |
Référence |
Nb de voie cuivre |
Nb de canal optique |
Type d'interface optique (Connecteur ) |
Compatible avec anneau redondant |
| OBT |
6GK1500-3AA10 |
1 cuivre |
2 canaux |
Connecteur Simplex |
Non |
| OLM/P11 |
6GK1503-2CA00 |
1 cuivre |
1 canal |
Connecteur BFOC |
Oui |
| OLM/P12 |
6GK1503-3CA00 |
1 cuivre |
2 canaux |
Connecteur BFOC |
Oui |
| OLM/P22 |
6GK1503-4CA00 |
2 cuivre |
2 canaux |
Connecteur BFOC |
Oui |
Tableau 02
L'interface optique des modules terminaux diffère en fonction du type de bus terminal OBT ou OLM utilisé. Le module OBT et le module IM153-2 FO disposent de connecteurs simplex. Les modules terminaux OLMs proposent des connecteurs de types BFOC. Vous trouverez de plus amples informations sur les interfaces optiques dans le FAQ Nr: 35146578.
Modification de la topologie avec des modules terminaux OBT Une topologie constituée uniquement d'un réseau optique peut se transformer en un réseau mixte optique/cuivre. Il est donc possible d'intégrer des modules d'interface ET 200M FO et des modules terminaux optiques OBT dans une même architecture.

Figure 02
Note :
Le module d'interface IM153-2 HF permet de mettre en œuvre un nombre plus important de modules E/S. Si la somme des modules équipant les différentes stations ET 200M FO est inférieure ou égale à 12 modules, il est possible d'utiliser une seule station équipée d'un IM153-2 HF pour gérer ces modules de périphéries E/S.
Modification de la topologie avec des modules optiques OLM Une topologie constituée uniquement d'un réseau optique peut se transformer en un réseau mixte optique/cuivre. Seuls les modules optiques OLM peuvent être intégrés dans le réseau optique et être configurés dans une structure en anneau.

Figure 03
Note
Le module d'interface IM153-2 HF permet de mettre en œuvre un nombre plus important de modules E/S. Si la somme des modules équipant les différentes stations ET 200M FO est inférieure ou égale à 12 modules, il est possible d'utiliser une seule station équipée d'un IM153-2 HF pour gérer ces modules de périphéries E/S.
IMPORTANT L'intégration de modules interface ET 200M FO dans un réseau équipé d'OLM n'a pas été testée.
Procédure pour réaliser ce changement de configuration matérielle Veuillez suivre la procédure ci-après pour réaliser le remplacement d'un module ET 200M FO par un module ET 200M équipé d'une interface RS485 :
| Etape |
Action à réaliser |
| 1 |
Déconnectez le câble fibre optique du module d'interface IM153-2 FO. |
| 2 |
Installez le module optique OLM ou le module de bus terminal OBT dans votre coffret électrique.
Si vous montez un module OLM, déconnectez le connecteur simplex du câble fibre optique et montez sur la fibre optique un connecteur de type BFOC.
Si vous montez un module de bus terminal OBT, vous n'avez pas de modification à apporter sur la connectique puisqu'elle est identique sur les modules ET 200M FO et les modules OBT. |
| 3 |
Remplacez le module d'interface IM153-2 FO par le nouveau module d'interface. |
| 4 |
Connectez le nouveau module d'interface sur les modules OLM ou OBT à l'aide de câble de bus PROFIBUS. |
| 5 |
Dans les cas de topologie redondante, effectuez les réglages de configuration matérielle pour les modules d'interface redondants. |
Tableau 03
Procédure à réaliser dans la configuration matérielle STEP 7 pour effectuer ce remplacement Pour réaliser le remplacement d'un module ET 200M FO par un module ET 200M équipé d'une interface RS485, veuillez suivre la procédure décrite ci-après dans la configuration matérielle STEP 7:
| Etape |
Action à réaliser |
| 1 |
Dans la configuration matérielle, veuillez ajouter un nouvel esclave DP sur le système maître PROFIBUS DP existant. |
| 2 |
Configurez les modules E/S présents dans cet esclave DP. |
| 3 |
Effacez l'esclave DP à remplacer. |
| 4 |
Modifiez l'adresse PROFIBUS de la nouvelle station esclave ajoutée et donnez-lui l'adresse PROFIBUS de l'esclave à remplacer. |
| 5 |
Dans la configuration matérielle, double-cliquez sur le système maître PROFIBUS DP, pour faire apparaitre la fenêtre de dialogue des propriétés du système maître PROFIBUS DP.
Sélectionnez l'onglet "Général" puis cliquez sur le bouton "Propriétés. La fenêtre des propriétés PROFIBUS s'affiche.
Sélectionnez l'onglet "Paramètres réseau" et cliquez sur le bouton "Options". Dans la fenêtre de dialogue "Options", sélectionnez l'onglet "Câbles". Activez la case optionnelle "Prise en compte de la configuration de câbles" et saisissez le nombre de modules OLM et OBT installés dans votre système maître PROFIBUS DP, et indiquez les longueurs de câble.

Figure 04
|
| 6 |
Sauvegardez et enregistrez ces modifications de configuration matérielle. |
| 7 |
Chargez cette configuration matérielle dans votre système cible. |
Tableau 04
Avantages apportés par ce remplacement
- Pérennité garantie
- L'utilisation de l'IM151-2 HF permet l'utilisation d'un nombre plus important de modules de périphérie, et de disposer d'une plage d'adressage plus importante par module d'interface
- Economie en modules de périphérie décentralisée
- Remplacement rapide
- Remplacement peu coûteux
- Meilleure disponibilité de votre réseau via la possibilité de réaliser un anneau optique redondant avec des modules optiques OLMs
Important
Cet article concerne uniquement la version optique des ET200M portant la référence de commande 6ES7153-2BB00-0XB0. Tous les autres modules d'interface ET 200M sont disponibles sans aucune restriction. Aucun arrêt de commercialisation de ces modules d'interface ET200M n'est envisagée dans un futur proche.
|