|
Descripción: El 1.10.2009 se ha descatalogado el módulo interfase ET 200M con interfase de fibra óptica, referencia 6ES7153-2BB00-0XB0. El módulo sólo está disponible como repuesto. Información adicional al respecto está disponible en la página del Customer Support con número ID !27031406!.
Procedimiento Una IM1513-2 FO se puede sustituir por un terminal de bus y una ET 200M con interfase RS485.

Figura 01
Compruebe en cada caso la migración al sistema ET 200S. Al realizar esta migración al ET 200S, compruebe si existe la posibilidad de cambiar a PROFINET. Debido a que no existe ningún sustituto compatible para la IM153-2 FO, desaconsejamos el diseño de instalaciones nuevas utilizando IM153-2 FO. Sobre todo si se utilizan módulos Ex y módulos F.
Posibilidades para migrar los módulos interfase
Existen 3 módulos ET200M distintos que se diferencian en sus funciones. La IM153-2 HF puede utilizar un mayor número de módulos que la IM153-2 FO.
|
Módulo interfase |
Referencia |
Número máximo de módulos conectables |
Rango de direcciones |
Capacidad de redundancia |
|
IM153-2 FO
(módulo a sustituir) |
6ES7153-2BB00-0XB0 |
8 módulos |
128 Bytes de salida / 128 Bytes de entrada |
No |
|
IM153-1 |
6ES7153-1AA03-0XB0 |
8 módulos |
128 Bytes de salida / 128 Bytes de entrada |
Sí |
|
IM153-2 HF |
6ES7153-2BA02-0XB0 |
12 módulos |
244 Bytes de salida / 244 Bytes de entrada |
Sí |
|
IM153-2 HF
para rango de temperatura ampliada |
6ES7153-2BA82-0XB0 |
12 módulos |
244 Bytes de salida / 244 Bytes de entrada |
Sí |
Tabla 01
Posibilidades para la conexión a la red óptica PROFIBUS Para la migración a una ET 200M nueva se necesita uno de los siguientes módulos:
- Optical Bus Terminal OBT
- Optical Link Module OLM
Con ayuda de los módulos OBT y OLM, se conectan a la red PROFIBUSóptica aquellos módulos PROFIBUS que no tengan una interfase óptica integrada.
|
Módulo |
Referencia |
Número de canales eléctricos |
Número de canales ópticos |
Ejecución de la interface óptica (conector) |
Capacidad de redundancia |
|
OBT |
6GK1500-3AA10 |
1 canal |
2 canales |
Conectorhembra Simplex |
No |
|
OLM/P11 |
6GK1503-2CA00 |
1 canal |
1 canal |
Conector hembra BFOC |
Sí |
|
OLM/P12 |
6GK1503-3CA00 |
1 canal |
2 canales |
Conector hembra BFOC |
Sí |
|
OLM/P22 |
6GK1503-4CA00 |
2 canales |
2 canales |
Conector hembra BFOC |
Sí |
Tabla 02
Las interfases ópticas de los módulos OBT y OLM se diferencian en su ejecución. Los módulos OBTy la IM153-2 FO tienen un conector hembra Simplex. Los módulos OLM disponen de un conector hembra BFOC. Información adicional sobre las interfases ópticas está disponible en la página del Customer Support con número ID !35146578!.
Ampliaciónde la instalación con OBTs La topología de la instalación en una red óptica y eléctrica es diferente a la de una red óptica pura. En la red óptica se puede integrar módulos ET 200M FO y OBT.

Figura 02
Advertencia La IM153-2 HF puede utilizar un mayor número de módulos. Si la suma de los módulos de varias estaciones ET 200M FO es inferior o igual a 12, esta periferia se puede combinar en una estación con una IM153-2 HF.
Ampliaciónde la instalación con OLMs La topología de la instalación en una red óptica y eléctrica es diferente a la de una red óptica pura. En la red óptica sólo se integran OLMs y se pueden montar en estructuras en anillo.

Figura 03
Advertencia La IM153-2 HF puede utilizar un mayor número de módulos. Si la suma de los módulos de varias estaciones ET 200M FO es inferior o igual a 12, esta periferia se puede combinar en una estación con una IM153-2 HF.
Importante La integración de una ET 200M FO en una red OLM no ha sido comprobada.
Procedimiento para la modificación de la estructura hardware Para la migración de una ET 200M FO a una ET 200M con interfase RS485 hay que seguir con los siguientes pasos de trabajo:
|
Paso |
Acción |
|
1 |
Extraiga el cable de fibra óptica del módulo interfaseIM153-2 FO. |
|
2 |
Monte el "Optical Link Module" (OLM) oel "Optical Bus Terminal" (OBT)en el cuadro.
Si se monta un OLM,extraiga el conectorSimplex del cable de fibra óptica y conecte el conector BFOC en dicho cable.
Si se monta un OBT, no es necesario un cambio del conector ya que la ET 200M FO y el OBT disponen de las mismas interfases ópticas. |
|
3 |
Sustituya el módulo interfase IM153-2 FO por el nuevo módulo interfase. |
|
4 |
Conecte el nuevo módulo interfase con un cable de PROFIBUS eléctrico al OLM o el OBT . |
|
5 |
En caso de tener un montaje redundante, modifique la estructura hardware del módulo interfase redundante. |
Tabla 03
Adaptación de la configuración hardware del proyecto de STEP 7 Adapte la configuración hardware del proyecto de STEP 7 según se indica en las siguientes instrucciones:
|
Paso |
Acción |
|
1 |
Inserte un nuevo esclavo DP en el sistema maestro PROFIBUS DP existente, dentro de la configuración hardware. |
|
2 |
Configure los módulos montados dicho el esclavo DP. |
|
3 |
Borre el esclavo DP a sustituir. |
|
4 |
Modifique la dirección PROFIBUS del esclavo DP configurado por la dirección PROFIBUS del esclavo DP a sustituir. |
| 5 |
Haga doble clic en la configuración hardware sobre el sistema maestro PROFIBUS DP, para abrir su diálogo de propiedades.
Cambie al registro"General" y haga clic sobre el botón"Propiedades".Con esto se abre el cuadro de diálogo"Propiedades- PROFIBUS".
Cambie ahora al registro "Configuración de la red" y haga clic sobre el botón"Opciones".Dentro del diálogo"Opciones", cambie al registro "Cables".Active la opción "Tener en cuenta la siguiente configuración del cable" e indique el numero de OLMs y OBTs montados en el sistema maestro PROFIBUS DP y las longitudes de los cables.

Figura 04
|
| 6 |
Guarde y compile la configuración hardware modificada. |
| 7 |
Cargue la configuración hardware en el sistema destino. |
Tabelle 04
Tabla 04
Ventajas de la migración
- Garantía de futuro
- Protección de las inversiones por medio de la conexión de periferia descentralizada eléctrica
- La IM151-2 HF puede utilizar un mayor número de módulos y un rango de direcciones superior por cada módulo interfase
- Ahorro de periferia descentralizada
- Tiempo de migración rápido
- Coste de migración mínimo
- Alta disponibilidad de la red por medio de estructuras ópticas redundantes con OLMs
Importante Sólo afecta a la variante óptica de la ET 200M con referencia6ES7153-2BB00-0XB0. El resto de módulos interfase de la ET 200M son suministrables sin limitaciones. No está pensada una descatalogación o eliminación del tipo hasta nueva orden.
|