Mostrar lista de artículos
ES - SIMATIC Manager -- Creación de programas -- CFC -Utilización de las librerías de bloques
¿Qué requisitos del sistema son necesarios para la utilización del SIMATIC PCS 7 Industry Library V8.0?
¿Qué ha de tenerse en cuenta al modificar las direcciones simbólicas de los módulos de entradas / salidas?
¿Por qué ya no se dejan conectar las entradas del módulo driver después del cambio de un módulo analógico HART en un plano CFC?
¿Cómo se puede configurar el driver de canal PCS 7 APL para invertir el valor de salida del proceso?
¿Cómo se configura un esclavo Modbus con ayuda del módulo PCS 7 "RCV_341" (FB 121)?
¿Porqué se tiene la señal "QBAD" en el módulo driver "CH_AI"?
¿Cómo se configura la entrada "SAMPLE_T"?
¿Porqué se tiene un valor no válido en la salida de un módulo INT_P?
¿Porqué no se conecta automáticamente el módulo CH_AI cuando tiene la opción "Crear módulo driver"?
¿Cómo se pueden modificar las clases de aviso prefijadas en los módulos estándar?
¿Se pueden utilizar los módulos de la biblioteca CFC de las CPUs del S7-300 CPUs en los programas de las CPUs del S7-400?
¿Cuál es el significado de la entrada VALUE_QC en el módulo CH_DI?
¿Porqué no se señaliza el valor simulado en el módulo driver CH_AI o bien cómo se puede simular dicho valor?
¿Cuándo se habla de un lazo de regulación con y sin compensación?
¿Cómo se puede realizar una optimización del regulador con ayuda del PCS7 PID-Tuner?
¿Cuál es el significado de los parámetros "GAIN", "TN" y "TV" en el módulo CTRL_PID?
¿Por qué sólo se muestra la mitad de la intensidad esperada en cada módulo, cuando se utilizan los módulos de salida analógicos redundantes?
¿Cuál es la memoria necesaria para los bloques de librería y los Template del AS, en el SIMATIC PCS 7 V6.0?
¿Qué hay que tener en cuenta en la rampa de valor de consigna conectada, al conmutar del modo de servicio manual/JOG al modo automático en un regulador "CTRL_PID, no se sobrepase el valor real?
¿Cómo se pueden editar textos de aviso adicionales (sólo como evento y zona OS) en un módulo con capacidad de aviso del SIMATIC PCS 7 V5.x?
¿Cómo puede resolverse el siguiente aviso al crear el driver de módulo "Faltan archivos necesarios para el módulo CH_AI. Por favor, tenga en cuenta que hay que instalar exactamente la versión de librería desde la que se importó este módulo"?
¿Porqué, después del fallo y vuelva al bus un esclavo PROFIBUS DP (por ejemplo, una ET 200M), el driver CH_AI del esclavo sigue indicando que éste está en fallo (QBAD=1)?
¿Cómo se conecta una FM350-2 en el PCS 7?
¿Cómo se resuelve el aviso de fallo "Value BITVAL is not defined in file AL_CHN.xml / CH_DI" en el protocolo del generador de drivers?
¿Cómo se configura la entrada "SAMPLE_T"?
Referencia:

Descripción:
La entrada "SAMPLE_T" se encuentra disponible, entre otros, en los módulos DIF_T, CTRL_PID y PT1_P. Estos módulos tienen algo en común: Se encargan de reproducir el comportamiento de una unidad de transferencia con comportamiento continuo en el tiempo. El comportamiento de las señales de entrada/salida de esta unidad de transferencia se determina con los parámetros TN, TV o GAIN.

Pero la elaboración en equipos digitales de hace de forma discreta en el tiempo. Esto significa que los cálculos del comportamiento de transferencia necesitan un tiempo finito o intervalos de tiempo discretos. Este tiempo de muestreo no se puede despreciar y hay que tenerlo en cuenta en los cálculos. Para ello se tiene la entrada "SAMPLE_T". Con esta entrada se le indica al módulo en qué intervalo de tiempo se va a llamar en el programa.
Este módulo siempre se llama en un OB de elaboración por tiempo. En este caso, el módulo se elabora en un ciclo constante de tiempo. En el parámetro "SAMPLE_T" se puede indicar directamente el tiempo de ciclo del OB de elaboración por tiempo.

En PCS7 V4.0x hay que conocer el OB de elaboración por tiempo utilizado e indicar en el parámetro "SAMPLE_T" el tiempo de elaboración para este OB.

A partir de la versión V5 de PCS7, la entrada "SAMPLE_T" se configura automáticamente con el tiempo de muestreo adecuado, si se eligió esta opción en el cuadro de diálogo "Compilar". El CFC reconoce esto en los atributos del sistema "S7_sampletime = 'true' " del parámetro de entrada "SAMPLE_T".


Figura 01

A partir de la versión 7 del PCS 7, la entrada "Sample_T" se configura automáticamente en cada compilación.

Atención:
No hay que utilizar el parámetro "SAMPLE_T" para modificar el comportamiento de E/S de la unidad de transferencia. Para ello hay que utilizar el parámetro adecuado para ello.

 Nr. de identificación (ID):5505008   Fecha:2010-07-02