afficher la liste des articles
ES - SIMATIC Manager -- Création de programmes -- CFC - Utilisation de blocs de bibliothèque
A quoi faut-il faire attention lors de la modification de l'adresse mnémonique d'un module d'entrée/sortie ?
Pourquoi les entrées d'un bloc pilote (driver) ne sont-elles plus connectées après le remplacement d'un module analogique HART ?
Comment paramétrer le bloc pilote du canal PCS7 APL afin que la valeur process de sortie soit inversée ?
Comment configurer un esclave Modbus en utilisant le bloc PCS7 "RCV_341" (FB 121) ?
Pourquoi obtient-on le signal "QBAD" sur le bloc pilote "CH_AI" ?
Comment est configurée l'entrée "Sample T" ?
Pourquoi le bloc INT_P fournit-il des valeurs incorrectes en sortie ?
Pourquoi le bloc CH_AI n'est-il pas connecté automatiquement avec l'option "Générer les pilotes" ?
Comment puis-je changer les classes de messages définies par défaut dans les blocs standards ?
Est-ce que les blocs de la bibliothèque CFC pour les CPU S7-300 peuvent aussi être utilisés dans un programme pour uns CPU S7-400 ?
Quelle est la signification de l'entrée VALUE_QC du bloc CH_DI ?
Pourquoi la valeur de simulation n'est pas émise en sortie du bloc pilote CH_AI et comment une valeur peut-elle être simulée ?
Quand parle-t-on de boucle de régulation avec ou sans compensation ?
Comment optimiser une boucle de régulation avec PCS 7 PID Tuner ?
Quelle la signification des paramètres "GAIN", "TN" et "TV" avec le bloc CTRL_PID ?
Pourquoi y a-t-il seulement la moitié du courant prévu en sortie de chaques modules de sortie analogique dans le cas des modules redondants ?
Quel est l'espace mémoire utilisé par les blocs et templates de la bibliothèque SIMATIC PCS 7 V6.0 dans l'AS?
Comment éviter un dépassement de la valeur en cours après un basculement "manuel/track" vers automatique du bloc "CTRL_PID" avec activation de la rampe du point de consigne?
Comment peut-on éditer des messages texte additionnels -seulement comme évènement et échelle de l'OS- dans un bloc qui supporte les messages sous SIMATIC PCS 7 V5.x ?
En générant les pilotes des modules, comment peut-on éviter le message "Des fichiers nécessaire pour le bloc CH_AI sont manquants. Notez que vous devez installer exactement la même version de librairie que celle dont le bloc est importé"?
Pourquoi, après la perte puis le retour d'un esclave PROFIBUS DP (par ex ET200M), le pilote CH_AI affiche-t-il toujours l'état "en défaut" (QBAD=1) ?
Comment faut-il configurer un module de comptage FM350-2 dans PCS 7?
Comment éliminer le message "La valeur BITVAL n'est pas définie dans le fichier AL_CHN.xml / CH_DI." dans le pilote du module?
Comment est configurée l'entrée "Sample T" ?
Nº de référence:


DESCRIPTION :
L'entrée "Sample T" est présente notamment sur les blocs DIF_T, CTRL_PID et PT1_P. Ces blocs ont un point commun : ils simulent le comportement d'une unité de transfert continue dans le temps. Le comportement des signaux d'entrées/sorties de ces unités de transfert est défini par les paramètres tels que TN, TV ou GAIN.

Toutefois le traitement dans un calculateur numérique est effectué périodiquement. Cela veut dire que le calcul de l'unité de transfert prend un temps fini ou est seulement réalisé à des intervalles de temps discrets. Ce temps n'est pas négligeable et il est impératif de l'inclure dans le traitement. C'est pourquoi l'entrée "Sample T" est utile. A travers cette entrée vous pouvez renseigner le bloc sur l'intervalle de temps séparant deux appels du bloc. Vous devez toujours appeler ces blocs dans des OB d'interruption cyclique. Cette condition est nécessaire pour que le bloc soit exécuté de manière cyclique à intervalles constants, et vous pourrez spécifier le cycle d'interruption de l'OB dans le paramètre d'entrée "Sample T".

Dans PCS7 V4.0x, vous devez spécifier l'OB d'interruption cyclique et spécifier la période d'appel configurée pour cet OB dans le paramètre d'entrée "Sample T".

Dans la version V5 ou supérieur de PCS7, l'entrée "Sample T" est automatiquement paramétrée avec la bonne période d'appel si l'option a été sélectionnée dans la fenêtre de dialogue "Compilation". Le CFC reconnaît cette option par l'attribut système "S7_sampletime = true" sur le paramètre d'entrée "Sample T".


Figure 01

A partir de la version 7 de PCS 7, l'entrée "Sample_T" est paramétrée automatiquement à chaque compilation.

Attention:
N'utilisez pas le paramètre "Sample T" pour changer le comportement des E/S de l'élément de transfert.

Pour ce faire, n'utilisez que les paramètres adaptés à cette fonction

 ID contribution:5505008   Date:2010-07-09