|
Description
Ce FAQ décrit une possibilité pour créer un "programmateur hebdomadaire" avec WinCC flexible sans utiliser de bloc programme dans l'automate.
Trois périodes sont disponibles pour chaque jour de la semaine.
(par exemple, une pour le matin, une pour midi et une pour le soir).
La déclaration de la période (début et fin) se fait chaque fois via un champ "date/heure".
Chaque période peut être activée ou désactivée individuellement.
Lorsque le début de la période est atteint, un signal de sortie est positionné.
Ce signal de sortie peut être transmis à l'automate pour, par exemple, enclencher une pompe.
Lorsque la fin de la période est atteinte, le signal de sortie est remis à zéro.
La figure suivante illustre la vue créée en Runtime.

Figure 01
Quels sont les pupitres opérateurs pris en charge ?
Le guide suivant est valable pour tous les pupitres opérateurs qui prennent en charge les scripts. Vous trouverez un aperçu des fonctions supportées par les différents pupitres opérateurs dans l'article ID: 40227286.
Dans cette application, c'est un MP 277 Touch qui est utilisé.
Vous trouverez les détails dans la documentation et la configuration jointes.
Le téléchargement joint contient un projet WinCC flexible avec les fonctions décrites dans le document.
Environnement de création La configuration a été créée avec WinCC flexible 2008 SP2.
Téléchargements
| Contenu du téléchargement |
Téléchargement |
Documentation
La documentation contient toutes les étapes de configuration nécessaire pour reproduire l'exemple du FAQ. |
( 733 KB ) |
Code
Le fichier compacté contient le projet exemple pour MP 277 Touch. |
( 2996 KB ) |
Informations complémentaires
| Titre |
Lien |
| Comment peut-on réaliser un programmateur hebdomadaire avec un automate SIMATIC S7-1200 et STEP 7 V11 ? |
Article ID: 52722648 |
CPU S7-300/400 :
Minuterie sur la base de CPU S7-300/400, liaison horloge radio en option |
Article ID: 21669756 |
|