|
La version firmware 4.0.1 pour SIMATIC MV420 / MV440 (Service Release) peut être téléchargée gratuitement.
Modifications apportées par le firmware version 4.0.1 :
Améliorations par rapport au firmware V4.0 :
- type de code PDF417 : la vitesse de reconnaissance pour le type de code PDF417 a été optimisée.
- Qualité pour les codes pharmacode : la valeur de la qualité est désormais indiquée pour le type de code Pharmacode.
Erreurs corrigées :
- type de code EAN13 : dans de rares cas, il pouvait arriver qu'en fonctionnement de longue durée aucun code ne puisse plus être lu après un très grand nombre de reconnaissances.
- configuration Ethernet invalide : jusqu'au firmware version V4.0.0, il était possible de définir une "adresse IP" et une "passerelle" dans des sous-réseaux différents lorsque le mode IP "manuel" était choisi dans le paragraphe "connexions/Ethernet" de l'interface utilisateur. Au redémarrage de l'appareil, cela provoque une erreur. Désormais, la validité des réglages de d'interface utilisateur est vérifiée.
- Dépassement de la sortie du résultat : en cas de texte résultat très long (plus de 3200 caractères), il pouvait arriver que l'appareil ne réagisse plus et qu'il doive être redémarré.
- Uniquement sur SIMATIC MV440 : case d'option „considérer Evaluation ‚mauvaise’ comme ‚N_OK’“: sur la tête de lecture du SIMATIC MV440, il était également possible de choisir l'option „considérer Evaluation ‚mauvaise’ comme ‚N_OK’“ lorsqu'aucune licence de vérification n'était stockée sur l'appareil. Cependant, aucun résultat ‚N_OK’ n'était retourné même si la qualité était mauvaise. La case d'option est désormais désactivée pour tous les modes démo de vérification.
- Nombre maximal d'utilisateurs : contrairement à ce qui est indiqué dans la documentation, le nombre maximal d'utilisateurs était limité à 15 et non pas à 16.
Le firmware 4.0.1 peut être utilisé sur les SIMATIC MV420/MV440 suivants :
| Désignation |
Référence |
|
SIMATIC MV440 SR |
6GF3440-0CD10 |
|
SIMATIC MV440 SR-V |
6GF3440-0CD11 |
|
SIMATIC MV440 HR |
6GF3440-0GE10 |
|
SIMATIC MV440 HR-V |
6GF3440-0GE11 |
|
SIMATIC MV440 SR |
6GF3440-1CD10 |
|
SIMATIC MV440 HR |
6GF3440-1GE10 |
|
SIMATIC MV440 UR |
6GF3440-1LE10 |
|
SIMATIC MV420 SR-B |
6GF3420-0AA20 |
|
SIMATIC MV420 SR-P |
6GF3420-0AA40 |
Démarrer le téléchargement ( 24442 KB )
Le téléchargement contient :
· Le firmware version 4.0.1
· Une description pour le charger dans l'appareil
· Les fichiers GSDML
· Un fichier ReadMe
Les modifications apportées par le firmware version 4.0.1 :
Améliorations par rapport au firmware V4.0:
- type de code PDF417 : la vitesse de reconnaissance pour le type de code PDF417 a été optimisée.
- Qualité pour les codes pharmacode : la valeur de la qualité est désormais indiquée pour le type de code Pharmacode.
Erreurs corrigées:
- type de code EAN13 : dans de rares cas, il pouvait arriver qu'en fonctionnement de longue durée aucun code ne puisse plus être lu après un très grand nombre de reconnaissances.
- configuration Ethernet invalide : jusqu'au firmware version V4.0.0, il était possible de définir une "adresse IP" et une "passerelle" dans des sous-réseaux différents lorsque le mode IP "manuel" était choisi dans le paragraphe "connexions/Ethernet" de l'interface utilisateur. Au redémarrage de l'appareil, cela provoque une erreur. Désormais, la validité des réglages de d'interface utilisateur est vérifiée.
- Dépassement de la sortie du résultat : en cas de texte résultat très long (plus de 3200 caractères), il pouvait arriver que l'appareil ne réagisse plus et qu'il doive être redémarré.
- Uniquement sur SIMATIC MV440 : case d'option „considérer Evaluation ‚mauvaise’ comme ‚N_OK’“ : sur la tête de lecture du SIMATIC MV440, il était également possible de choisir l'option „considérer Evaluation ‚mauvaise’ comme ‚N_OK’“ lorsqu'aucune licence de vérification n'était stockée sur l'appareil. Cependant, aucun résultat ‚N_OK’ n'était retourné même si la qualité était mauvaise. La case d'option est désormais désactivée pour tous les modes démo de vérification.
- Nombre maximal d'utilisateurs : contrairement à ce qui est indiqué dans la documentation, le nombre maximal d'utilisateurs était limité à 15 et non pas à 16.
La documentation complète des produits SIMATIC MV420 / MV440 est disponible dans les articles ID suivants :
Notice de service (compact), édition 03/2011, article ID 35126566
Notice de service, édition 03/2011, article ID 35126583
|