afficher la liste des articles
Modules d'équipement en utilisant l'exemple de l'Industrie chimique
Nº de référence:

 

Objectif
La standardisation des automatismes pour les installations de procédés, comme par exemple dans la chimie, est un défi important. La variété des procédés et des étapes de processus, les différents équipements et la flexibilité de production n'aident pas à relever ce défi.

Le fait de structurer le programme utilisateur en modules d'équipement est une approche de la standardisation.

Dans le standard DIN EN 61512, un module d'équipement est défini comme une commande d'appareil au sein d'un équipement technique, un équipement technique étant composé aussi bien du programme utilisateur que de l'équipement physique proprement dit.

 

Solution

Cet exemple d'application contient des modules d'équipement standardisés sous la forme de modèles logiciels (types de point de mesure) mis à disposition dans SIMATIC PCS 7 sous forme de multiprojet.

Voici les avantages apportés par son utilisation :

  • Réduction du savoir-faire nécessaire pour le développement de l'application
  • Réduction de la charge de travail de configuration
  • Illustration des stratégies de régulation classiques
  • Unification des structures
  • Structure flexible de solutions d'automatisme partielles

Les modules d'équipement fournissent un modèle contenant les composants classiques d'une solution d'automatisation partielle, son contrôle, la logique nécessaire ainsi que la visualisation.
Un module d'équipement est configuré indépendamment du matériel d'automatisme et fait partie d'un projet PCS 7 pré-configuré incluant la visualisation du procédé. La configuration indépendante du matériel et la structure modulaire permettent aux modules d'équipement d'être intégrés et utilisés à volonté dans les projets PCS 7. Les modules d'équipement sont créés sur la base des blocs fonctionnels et des types de point de mesure de la bibliothèque PCS 7 Advanced Process Library (APL).

Vidéo : vue d'ensemble de l'application

Note
La vidéo ainsi que d'autres vidéos du support en ligne de Siemens Industry sont disponibles sous :
http://www.youtube.com/playlist?list=PLC43BB0778BCF5DF3

Validité
SIMATIC PCS 7 V7.1 SP3 et PCS 7 V8.0

Téléchargements
Contenu des téléchargements

Téléchargement

Documentation
Modules d'équipement en utilisant l'exemple de l'industrie chimique
53843373_EquipmentModules_V1_2_en.pdf ( 5627 KB )
PCS 7 - Multiprojet pour PCS 7 V7.1 SP3
Projet exemple à l'application des "Modules d'équipement en utilisant l'exemple de l'industrie chimique"
53843373_EquipmentModules_PCS7V713.zip ( 134436 KB )
PCS 7 - Multiprojet pour PCS 7 V8.0
Projet exemple à l'application des "Modules d'équipement en utilisant l'exemple de l'industrie chimique"
53843373_EquipmentModules_PCS7V80.zip ( 138284 KB )
Publicité video
Publicité vidéo (2 minutes) de la vue d'ensemble de l'application
53843373_Teaser_EquipmentModules_en.zip ( 31802 KB )
Séminaire Web Video
Information vidéo (33 minutes) sur le thème : "Augmentez votre efficience grâce à l'utilisation de modules d'équipement prédéfinis et des modèles d'unité"

53843373_Webinar_EquipmentModules_en.zip ( 51980 KB )

Informations complémentaires
Titre

Link

Exemple d'application
Modèle d'unité pour l'industrie chimique - Colonne de distillation
Article  48418663
Exemple d'application
Modèle d'unité en utilisant l'exemple de l'industrie chimique "Réacteur mélangeur-agitateur"
Article 60546560

Dernières modifications
Ajout de l'information vidéo et lien vers l'exemple d'application "Réacteur mélangeur-agitateur"

Mots-clefs supplémentaires
Equipment Module, Modules, Control Module, Fonctions techniques, Modèles logiciels, Types de point de mesure, Unité de contrôle

Critères de filtrage:
Plate-forme PC: SIMATIC S7-400 (PCS 7)
Logiciel: SIMATIC PCS 7
Contenu de l'article: Application Examples
 ID contribution:53843373   Date:2012-12-20 
Cette contribution...m´a aidéne m´a pas aidé                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Lettre d'information 
CAx-Download-Manager 
Demande d'assistance technique
Contact
Demande d'assistance technique
Tous les contacts du monde entier
Forum technique
QuickLinks
Outil de compatibilité 
Caractéristiques techniques 
Micro Automation Sets
Aide
Aide en ligne
Guided Tour