Mostrar lista de artículos

WinCC (TIA Portal) -- Crear configuración HMI -- Cargar y probar configuración 
¿Por qué no funciona la comunicación entre el WinCC Professional Runtime y un S7-1200? 
¿Por qué no aparecen otras estaciones de WinCC en el entorno de red si se utiliza Window 7 o Windows Server 2008 PC? 
¿Cómo se puede transferir una configuración de WinCC (TIA Portal) a un panel de operador a través de MPI/PROFIBUS? 
¿Cómo se configura el autoarranque para el WinCC Runtime Advanced V11 en Windows 7 Embedded? 
¿Cómo se puede transferir una configuración de WinCC (TIA Portal) a un panel de operador a través de Ethernet? 
Con WinCC Engineering V11 ¿cómo se puede transferir una configuración HMI sin el software de configuración a un panel de operador (Pack&Go)? 

¿Por qué no funciona la comunicación entre el WinCC Professional Runtime y un S7-1200?Ir al comienzo
Referencia:

Descripción
Si se tiene activado el parámetro "Ajuste automático", no puede crearse ningún enlace entre el WinCC Professional Runtime y un S7-1200, si se han configurado varios puntos de acceso Ethernet en la interfaz PG/PC. Este es el caso, por ejemplo, en la instalación del STEP 7 Professional V11 con PLCSIM. A continuación, el parámetro "Ajuste automático" sólo busca el primer punto de acceso con la interfaz adecuada (en este caso, TCP/IP) y utiliza éste.


Figura 01

Solución
Desactive el parámetro "Ajuste automático".


Figura 02

Advertencia
Compruebe los ajustes del punto de acceso en la interfaz PG/PC.

Indicación sobre seguridad
Atención
Las funciones y soluciones descritas en este artículo se limitan principalmente a la implementación de la tarea de automatización. Por favor, tenga además en cuenta tomar las correspondientes medidas de protección respecto a la seguridad en Internet, al conectar su instalación con otras partes de la instalación, la red de la empresa o Internet. Información adicional al respecto está disponible en la página del Customer Support con número ID 50203404.

¿Por qué no aparecen otras estaciones de WinCC en el entorno de red si se utiliza Window 7 o Windows Server 2008 PC?Ir al comienzo
Referencia:

Descripción
El cortafuegos de Windows 7 y Windows Server 2008 cambia las reglas que se preasignan para los diferentes tipos de zona de red. Por eso se bloquean determinados modos en el tráfico de datos por la red, si se ha configurado el tipo de zona de red como "pública".

Tipo de zona de red - Pública
Este tipo de zona de red se debe utilizar cuando el PC está conectado a una red que tiene conexión directa a Internet, por ejemplo un cibercafé con Internet o un hotel. Ofrece la máxima protección y evita que el PC sea visible para otros PCs en la red. Están desactivados el reconocimiento de red y la posibilidad de compartir archivos e impresoras.

Tipo de zona de red - Privada
Este tipo de zona de red se debe utilizar cuando el PC está conectado a una red privada que está protegida de Internet y que sólo dispone de PCs fiables y conocidos. Está activado el reconocimiento de red y desactivada la posibilidad de compartir archivos e impresoras. En este tipo de zona de red, su PC es visible para otros PCs.

Si se utiliza el tipo de zona de red "privada" con sus estaciones WinCC, estas estaciones son visibles en los sitios de red de Windows 7 y Windows Server 2008. Utilice el tipo de zona de red "privada" para la comunicación cliente-servidor en el WinCC y para realizar una transferencia del proyecto desde su estación WinCC al servidor WinCC destino.

En el siguiente documento puede consultar cómo modificar el tipo de zona de red de "pública" a "privada".

WinCC_Win7_Win_2008_Network_Settings_en.pdf ( 1107 KB )

Indicación sobre seguridad
Atención
Las funciones y soluciones descritas en este artículo se limitan principalmente a la implementación de la tarea de automatización. Por favor, tenga además en cuenta tomar las correspondientes medidas de protección respecto a la seguridad en Internet, al conectar su instalación con otras partes de la instalación, la red de la empresa o Internet. Información adicional al respecto está disponible en la página del Customer Support con número ID 50203404.

¿Cómo se puede transferir una configuración de WinCC (TIA Portal) a un panel de operador a través de MPI/PROFIBUS?Ir al comienzo
Referencia:

Descripción
En el documento PDF adjunto se dispone de una descripción sobre los ajustes necesarios para transferir una configuración de WinCC (TIA Portal) a un panel de operador.


Figura 01

El documento describe los ajustes en ...

  • El panel de operador.
  • El PC de configuración.
  • El WinCC (TIA Portal).

Descarga
Documentación
 
Transferencia del proyecto WinCC V11 (TIA Portal)

WinCC_V11_Panel_MPI_DP_Transfer_en.pdf ( 961 KB )

Indicación sobre la seguridad
Atención
Las funciones y soluciones descritas en este artículo se limitan principalmente, a la implementación de la tarea de automatización. Por favor, tenga en cuenta tomar las correspondientes medidas de protección respecto a la seguridad en Internet, al conectar su instalación con otras partes de la instalación, la red de la empresa o Internet. Información adicional al respecto está disponible en la página del Customer Support con número ID 50203404.

Conceptos de búsqueda ed ampliación
Descarga, transferencia, carga, panel de control, canal, control remoto, puesta en servicio, transferencia del proyecto, dirección de bus, velocidad de transmisión, configuración de dispositivos, parámetros de bus, ajustes de red, vista de red, enlace, participante, interfaz PG/PC, interfase PG/PC, configuración de las interfaces.

¿Cómo se configura el autoarranque para el WinCC Runtime Advanced V11 en Windows 7 Embedded?Ir al comienzo
Referencia:

Descripción
Si se arranca automáticamente el cargador Runtime "HmiLoad.exe" al iniciar Windows 7 Embedded (autoarranque) y se utiliza el registro automático de usuarios, aparece el siguiente aviso de fallo: "The application was unable to start correctly (0xc0000142). Click OK to close the application ((La aplicación fue incapaz de arrancar correctamente (0xc0000142). Haga clic para cerrar la aplicación)".


Figura 01

El fallo aparece cuando no se pudieron arrancar todos los servicios necesarios para el autoarranque.

Instrucciones
Para resolver el comportamiento descrito, hay que insertar una nueva tarea para el cargador Runtime "HmiLoad.exe" en el "planificador de tareas" dentro de Windows 7 Embedded.

Proceda de la siguiente manera para insertar el cargador Runtime "HmiLoad.exe" dentro del planificador de tareas:
 
Procedimiento
1 Haga clic sobre "Inicio" y a continuación, con el botón derecho del ratón,  abra la entrada "Mi PC". Seleccione la entrada "Administrar" en el menú contextual de "Mi PC".
Ahora se abre la ventana "Administración de equipos".


Figura 02

2 Abra en la parte izquierda la opción "Planificador de tareas" y cree una nueva tarea. Haga clic sobre la opción "Crear tarea".
Ahora se abre una nueva ventana en la que se pueden realizar los ajustes para la tarea nueva.


Figura 03

3 Navegue hasta el registro "General" y escriba un nombre para la tarea dentro del campo "Nombre:". En el ejemplo mostrado, el nombre es "Startup Runtime Loader".
Seleccione la entrada "Windows 7" dentro de la lista desplegable "Configurar para:".


Figura 04

4 Cambie a la pestaña "Activador" y cree un nuevo activador pulsando sobre el botón "Nuevo...".
Se abre ahora una ventana nueva en la que se pueden realizar los ajustes para el activador.


Figura 05

5 Seleccione la opción "Al registrarse" en la lista desplegable "Iniciar tarea:" y confirme todo con "OK".


Figura 06

6 Cambie a la pestaña "Acciones" y cree una nueva acción pulsando sobre el botón "Nuevo...".
Se abre ahora una ventana nueva en la que se pueden realizar los ajustes para la acción.  


Figura 07

7 Seleccione la opción "Arrancar programa" en la lista desplegable "Acción" y haga clic sobre la opción "Buscar..." para seleccionar el programa a arrancar.


Figura 08

8 Seleccione el archivo "HmiLoad.exe" y confirme el diálogo de selección pulsando sobre "OK".
Confirme finalmente el diálogo "Crear tarea" pulsando también sobre el botón "OK".
En cada rearranque del PC se ejecutará ahora automáticamente el archivo "HmiLoad.exe".


Figura 09

Tabla 01

Indicación sobre la seguridad
Atención
Las funciones y soluciones descritas en este artículo se limita principalmente a la implementación de la tarea de automatización. Por favor, tenga en cuenta tomar las correspondientes medidas de protección respecto a la seguridad en Internet, al conectar su instalación con otras partes de la instalación, la red de la empresa o Internet. Información adicional al respecto está disponible en la página del Customer Support con número ID 50203404.

¿Cómo se puede transferir una configuración de WinCC (TIA Portal) a un panel de operador a través de Ethernet?Ir al comienzo
Referencia:

Descripción
En el siguiente documento se dispone de las instrucciones para poder transferir un proyecto del WinCC (TIA_Portal) a un panel de operador a través de Ethernet.

Índice

1.Transferencia a través de Ethernet desde un PC de configuración con Windows 7
    1.1 Instrucciones
    1.2 Ajustes en el panel de operador
    1.3 Ajustes en el PC de configuración
    1.4 Comprobación del enlace Ethernet
        1.4.1 Comprobación del enlace con el panel
        1.4.2 Comprobación de los ajustes en el panel de operador
    1.5 Ajustes en el WinCC (TIA Portal)

Descarga
WinCC_TIA_Portal_Ethernet_Transfer_en.pdf ( 802 KB )

Indicación sobre la seguridad
Atención
Las funciones y soluciones descritas en este artículo se limitan principalmente a la implementación de la tarea de automatización. Por favor, tenga en cuenta tomar las correspondientes medidas de protección respecto a la seguridad en Internet, al conectar su instalación con otras partes de la instalación, la red de la empresa o Internet. Información adicional al respecto está disponible en la página del Customer Support con número ID 50203404.

Conceptos de búsqueda de ampliación
Descarga, transferencia, carga, panel de control, canal, control remoto, puesta en servicio, transferencia del proyecto, dirección de bus, velocidad de transmisión, configuración de dispositivos, parámetros de red, configuración de red, vista de red, enlace, participante

Con WinCC Engineering V11 ¿cómo se puede transferir una configuración HMI sin el software de configuración a un panel de operador (Pack&Go)?Ir al comienzo
Referencia:
 

Descripción
Con el WinCC V11 se puede usar la función "Pack&Go" para crear un fichero con el que se pueda transferir una configuración HMI a un panel de operador sin necesidad de ningún software de configuración.

El fichero "Pack&Go" contiene:

  • El proyecto compilado
  • Un programa para transferir el proyecto al panel de operador
  • La imagen del sistema operativo para el panel de operador configurado

La ayuda en línea del WinCC Advanced le indicará en detalle cómo crear un fichero "Pack&Go" y cómo transferirlo a un panel de operador.
Palabra clave: "Pack&Go".

Aplicación típica
Una oficina de configuración crea un proyecto para un nuevo panel de operador. El ingeniero de configuración, desde la oficina de configuración, no dispone de un acceso directo a la planta. En consecuencia, el ingeniero de configuración envía el fichero "Pack&Go" por correo electrónico a su contacto en la planta.
Dicho contacto descomprime el fichero "Pack&Go" en un PC que está conectado con el panel de operador a través de una red. Entonces éste/a transfiere el proyecto desde el PC al panel de operador.

Fig. 01

Notas
Si el proyecto se ha de transferir a través de USB, se necesitará un cable maestro-maestro USB o un cable USB estándar (Comfort Panel). Se dispone de más información sobre las transferencias por USB en la entrada con ID: 19109408

Si el proyecto se ha de transferir a través de PROFIBUS, la interfaz hardware y el driver se deben de instalar en el PC que efectuará la transferencia. El driver para una tarjeta MPI / PROFIBUS se instala también desde ProSave, entre otros. Se puede descargar ProSave desde la entrada con ID: 10347815

Si en el PC que realizará la transferencia se tiene instalado Vista y se desea transferir el proyecto a un panel de operador que está ejecutando el sistema operativo Windows CE, se necesitan derechos de administrador.
No es posible usar el "Pack&Go" para transferir a través de routing.

Paneles de operador con los que se puede trabajar
 
    WinCC Advanced V11
Basic Panel Todos X
Paneles SIMATIC OP73, OP77A, OP77B X
  OP / TP177 X
  OP/TP 277 X
SIMATIC Comfort Panel Todos X
Multi Panels MP 177 X
  MP 277 X
  MP 377 X
Mobile Panel Mobile Panel 177 DP X
  Mobile Panel 177 PN X
              Mobile Panel 277 X

Palabras clave
Descarga del proyecto, Pack & Go

 Nr. de identificación (ID):52006666   Fecha:2012-08-06 
Este artículo...me ayudóno me ayudó                                 






























related links
¿Cómo se puede transferir una c ...
WinCC Comfort / WinCC Advanced V1 ...
WinCC Professional V11.0 SP1
SIMATIC HMI Panel de operador Mob ...
SIMATIC HMI Panel de operador Mob ...