|
Beschreibung Bei schlechten Funkverbindungen kann es z.B. durch schlechte Signalqualität oder auch Störsignal zu kurzzeitigen Übertragungsstörungen kommen. Es ist möglich, dass die TIM-Baugruppen einen Verbindungsabbruch erkennen und kurz danach die Verbindung wieder aufbauen. Dabei werden immer Buchführungstelegramme bevor wieder Datentelegramme ausgetauscht werden.
Diese kurzzeitigen Störungen, die meist im Sekundenbereich liegen, führen schließlich dazu, dass die gesamte Funkübertragung sehr träge und sogar instabil wird, da zu viele Buchführungstelegramme ausgetauscht werden müssen.
Führen Sie folgende Maßnahmen durch, um das Erkennen der Verbindungsabbrüche und das anschließende Austauschen von Buchführungstelegrammen zu minimieren:
- Bei einer schlechten Funkverbindung können Sie bei der TIM 4R-IE auf der Standleitung die Störunterdrückung einstellen. Wenn kurzzeitige Störungen auftreten, werden keine Buchführungstelegramme zwischen der Zentrale TIM 4R-IE und dem Kommunikationspartner ausgetauscht.
- Wiederholfaktor erhöhen
- zusätzliche Telegrammlaufzeiten erhöhen
- Langquittung nutzen
Die Langquittung verhindert bei Funkverbindungen einen Datenverlust, da Störungen oder Rauschen auf der Funkverbindung unter Umständen fälschlicherweise wie eine Kurzquittung aussehen kann.
|