|
Descrizione In questo articolo sono riportati esempi di programmi e documentazione per la connessione di IE/AS-i Slave ad una S7-300 CPU con interfaccia integrata PROFINET mediante l'utilizzo di un IE/AS-i Link.
L'esempio del programma è costituito da un progetto STEP 7, comprendente la configurazione della stazione SIMATIC S7 e del IE/AS-i Link.
IE_AS-i_Link.zip ( 624 KB )
Il documento seguente comprende:
- una panoramica dell'esempio di programma e della struttura dell'impianto, che è stata utilizzata per la creazione di un esempio di programma
- Informazioni per l'installazione e la messa in funzione dell'esempio di programma
- Informazioni per l'uso dell'esempio di programma
- Altre avvertenze, suggerimenti e consigli ecc.
DP_configuration_IE_AS-i_Link_en.pdf ( 343 KB )
Altre informazioni Informazioni dettagliate sulla connessione di AS-i Slave ad una SIMATIC S7 mediante l'IE/AS-i Link sono riportate nell'articolo con ID:
| Descrizione |
Articolo con ID |
| Comunicazione CPU-CPU con SIMATIC Controller (Compendio) |
20982954 |
| SIMATIC NET accoppiamento ad altra rete IE/PB Link |
7851748 |
| Manuale SIMATIC NET IE/AS-INTERFACE LINK PN IO |
22712154 |
| SIMATIC S7-300 CPU 31xC e CPU 31x: Dati tecnici |
12996906 |
| SIMATIC S7-400 Sistema di automazione S7-400 Dati della CPU |
53385241 |
|