visualizza l'elenco degli articoli
S7-1200 CPU 12xx -- Configurazione e parametrizzazione hardware -- Inizializzazione e parametrizzazione di unità
Come è possibile aggiornare automaticamente pagine web definite dall'utente in STEP 7 (TIA Portal) V11?
Perché è necessario non rimuovere la scheda di memoria mentre la CPU S7-300/S7-400/S7-1200 CPU è in modalità RUN?
Come è possibile accedere in STEP 7 V11 ai tipi di dati non strutturati bit per bit, byte per byte o parola per parola o simbolicamente?
Come funziona l'avviamento di un S7-1200?
Quali relazioni ci sono tra subnet mask e indirizzi IP con riferimento al subnetting e al supernetting (classless inter domain routing CIDR)?
Come si può modificare l'indirizzo IP di un S7-1200 senza utilizzare STEP 7 Basic?
Come funziona l'avviamento di un S7-1200?
Numero di ordinazione:

Descrizione
La modalità di avviamento "Avviamento a caldo – Modalità operativa prima della disconnessione dalla rete" viene impostata di default nella configurazione dell'apparecchio per motivi di sicurezza. Questo impedisce che durante la fase di messa in funzione al ripristino della tensione la CPU passi involontariamente nello stato RUN, definendo così delle uscite e avviando le macchine ad esse collegate. Con questa impostazione è però richiesto un PG con STEP 7 V10.5, STEP 7 V11 o l'S7-1200 Tool (vedere articolo con id 41737437), se la CPU deve passare dallo stato STOP allo stato RUN. Appena la CPU passa nello stato STOP, per esempio

  • in seguito all'inserimento di una scheda SD,
  • a causa del guasto di un modulo di espansione,
  • o per altri motivi

è richiesto un software per il passaggio alla modalità RUN

Rimedio
Raccomandiamo di impostare la modalità di avviamento "Avviamento a caldo – RUN". Una volta ripristinata la tensione, la CPU torna automaticamente in RUN. In tal modo sia voi che i vostri clienti non dovete ricorrere al servizio assistenza, per riportare la CPU nello stato RUN.

La tabella seguente contiene le modalità di avviamento della CPU S7-1200:
 
Modalità di avviamento Comportamento della CPU
Nessun avviamento La CPU rimane in modalità STOP.
Avviamento a caldo – RUN Dopo il ripristino della tensione la CPU passa in modalità RUN.
Avviamento a caldo – Modalità operativa prima della disconnessione dalla rete La CPU passa nella stessa modalità operativa prima della disconnessione dalla rete.

Avvertenza
A partire da STEP 7 V11 e dalla versione firmware 2.0 è prevista la possibilità di cambiare le modalità operative mediante il web server se attivato.
A tale scopo procedere come segue:

  1. Aprire il browser Internet e avviare il web server.
  2. Eseguire il log in come "admin".
  3. Selezionare la "Start page".
  4. Utilizzare i pulsanti "Go to RUN" e "Go to STOP" per modificare la modalità operativa.

 Articolo con ID:51825007   Data:2012-03-02 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour