afficher la liste des articles
S7-1200 CPU 12xx -- Montage et paramétrage du matériel -- Initialisation et paramétrage de modules
Comment faire pour que les entrées analogiques disponibles dans la CPU-S7-1200 puissent effectuer également des mesures de courant 0-20mA ?
Comment fait-on pour accéder directement aux pages Web utilisateur d'un S7-1200 ?
Dans STEP 7 (TIA Portal) V11, comment actualiser automatiquement les pages Web utilisateur et les pages Web standard pour une CPU S7 ?
Comment programmer les instructions "GET" et "PUT" dans une CPU SIMATIC S7-1200 pour transférer plus de 160 octets de données ?
Pourquoi ne doit-on jamais retirer une carte mémoire d'une CPU S7-300/S7-400/S7-1200 en fonctionnement ( en mode RUN) ?
Dans STEP 7 V11, comment accéder aux types de données non structurés de manière symbolique ou par mot, par octet ou par bit ?
Quel est le comportement d'un S7-1200 au démarrage ?
Quels sont les relations entre les masques de sous-réseau et les adresses IP, y compris dans l'optique "subnetting" et "Supernetting" (Classless Inter Domain Routing CIDR) ?
Comment peut-on conserver les données en cours lors d'une mise à jour du programme d'une CPU S7-1200 ?
Comment des paramètres générés en Runtime avec un KTP Basic Panel peuvent-ils être utilisés simultanément par plusieurs automates S7-1200 ?
Comment pouvez vous modifier l'adresse IP d'un S7-1200 sans utiliser STEP 7 Basic ?
Comment efface-t-on l'adresse IP et remet-on les valeurs par défauts (réglages usine) sur un S7-1200 à l'aide d'une carte mémoire SIMATIC MC (2MB ou 4 MB) ?
Comment faire pour charger un programme sur un réseau où plusieurs automates S7-1200 sont présents et possèdent tous la même adresse IP ?
Comment réinitialise-t-on l'adresse IP d'une CPU S7-1200 avec le logiciel STEP 7 Basic ?
Quel est le comportement d'un S7-1200 au démarrage ?
Nº de référence:

Description
De manière standard, la configuration du module est réglée pour des raisons de sécurité sur le mode de démarrage  "Démarrage à chaud – Mode de marche avant la coupure de tension". On interdit ainsi un passage en RUN non souhaité lors du retour tension pendant la phase de mise en route de la CPU, et donc le forçage de sorties et le démarrage des machines raccordées. Mais ce réglage nécessite une PG avec STEP 7 V10.5, STEP 7 V11 ou bien l'outil S7-1200 ( voir article 41737437 ), s'il faut passer la CPU de l'état STOP à l'état RUN. Dès que la CPU passe à l'état STOP, par exemple par :

  • mise en place d'une carte SD,
  • panne d'un module d'extension,
  • ou d'autres causes

vous avez besoin d'un logiciel pour passer en mode RUN

Solution
Nous vous conseillons de régler le mode de démarrage "Démarrage à chaud – RUN". La CPU passe alors automatiquement en mode RUN après retour tension. Ainsi vous ou votre client n'avez pas besoin d'une assistance pour remettre la CPU en mode RUN .

Le tableau suivant décrit les modes de démarrage de la CPU S7-1200 :
 
Mode de démarrage Comportement de la CPU
Pas de démarrage La CPU reste en STOP.
Démarrage à chaud – RUN La CPU passe en RUN après le retour tension.
Démarrage à chaud – mode de marche avant la coupure tension La CPU passe dans le mode de marche précédant la coupure de la tension.

Indication
A partir de STEP 7 V11 et de la version Firmware 2.0, il est possible de changer les modes de fonctionnement via le Web Server lorsque le Web Server a été activé.
Pour l'activer, procédez de la manière suivante :

  1. Ouvrez le navigateur Internet et démarrez le serveur Web.
  2. Ouvrez la session en "Admin".
  3. Sélectionnez la "page d'accueil".
  4. Utilisez les choix "Go to RUN" et "Go to STOP" pour modifier les mode de marche.

 ID contribution:51825007   Date:2011-12-21